- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Innovazione
- Come beneficiare dei materiali da costruzione sostenibili
Costruire per il futuro: materiali da costruzione sostenibili
Vantaggi e applicazioni delle tecnologie innovative
Lo sviluppo sostenibile sta assumendo un ruolo sempre più importante nel settore edile. Quella che un tempo era una parola d'ordine, oggi è una necessità legale ed economica. I materiali da costruzione sostenibili, da quelli tradizionali come la paglia e il bambù a soluzioni innovative come il metallo riciclato e il legno massiccio, stanno guidando lo sviluppo. Offrono vantaggi ecologici senza penalizzare la qualità e la funzionalità.
Quali sono i materiali da costruzione sostenibili?
Esempi e differenze rispetto ai materiali da costruzione convenzionali
I materiali da costruzione sostenibili sono materiali prodotti e utilizzati nel rispetto dell'ambiente. Sono caratterizzati da un basso impatto ambientale e promuovono un uso responsabile delle risorse naturali. Questi includono materiali da costruzione riciclabili o biodegradabili, nonché materiali da costruzione realizzati con materie prime rinnovabili come il legno.
I materiali tradizionali come il cemento e l'acciaio hanno spesso un'elevata impronta di CO₂, mentre le alternative sostenibili come il legno, il metallo riciclato e le fibre naturali sono molto più rispettose dell'ambiente. Questi materiali, invece, sono classificati come materiali da costruzione sostenibili:
Legno massiccio: è sempre stato un materiale da costruzione ecologico
L'uso del legno massiccio nelle costruzioni, come il legno lamellare a strati incrociati (CLT), il legno lamellare e il legno lamellare con tasselli (DLT), è un passo importante verso l'edilizia sostenibile. Il legno massiccio come materia prima offre numerosi vantaggi nell'intero ciclo di vita, tra cui la capacità di legare il carbonio e la possibilità di riciclaggio. Se le risorse vengono utilizzate in modo responsabile, il legno massiccio può contribuire a ridurre notevolmente l'inquinamento ambientale nel lungo periodo. La materia prima convince anche per la sua elevata capacità di carico e per le sue proprietà antincendio.
Il legno svolge un ruolo importante anche nei concetti di edilizia ad alta efficienza energetica, contribuendo così alla riorganizzazione dell'architettura moderna e della pratica edilizia. Ciò si riflette anche nella tendenza alla compattazione urbana: il progetto si contrappone allo sfruttamento degli spazi verdi nelle città o attorno ad esse e sfrutta invece lo spazio intorno agli edifici esistenti. Qui il legno si è dimostrato un materiale da costruzione in grado di adattarsi in modo flessibile alle strutture esistenti.
Argilla: materiale da costruzione collaudato, sviluppo sostenibile moderno
L'argilla è un altro materiale da costruzione tradizionale che ha riacquistato importanza negli ultimi anni. In quanto materia prima naturale disponibile quasi ovunque, l'argilla presenta numerosi vantaggi ecologici. È completamente riciclabile e biodegradabile: questo perché l'argilla regola naturalmente il clima interno assorbendo e rilasciando l'umidità, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria interna. In combinazione con il legno, l'argilla può essere utilizzata in modo ottimale nei progetti di edilizia sostenibile. Inoltre, l'energia richiesta per produrre la materia prima è bassa.
Un nuovo calcestruzzo più ecologico: pratiche tradizionali riconsiderate
Lo sviluppo di elementi prefabbricati in calcestruzzo sostenibili ha fatto notevoli progressi. Questi materiali da costruzione sono caratterizzati da un basso rapporto acqua-cemento, eccellenti proprietà isolanti e termiche ed elevata efficienza energetica. Anche la loro durata e riciclabilità contribuiscono in modo significativo alla sostenibilità.
La sostenibilità è ulteriormente rafforzata dall'uso di materiali locali e naturali, come sabbia e ghiaia, nell'impasto del calcestruzzo. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo sostenibili non sono solo un buon esempio di tutela dell'ambiente, ma riducono anche le emissioni dovute al trasporto, poiché i materiali provengono da zone vicine al cantiere.
Materiali da costruzione alternativi: metallo e bambù riciclati
Il metallo riciclato ottenuto dai rottami riduce la necessità di produrre nuovo metallo, preservando così le risorse e riducendo i rifiuti e il consumo di energia. Nel settore edile, il metallo riciclato viene spesso utilizzato per strutture portanti, tetti e facciate, perché è durevole e robusto. Viene utilizzato anche in elementi decorativi e di arredo, che ne guadagnano sia in funzionalità che bellezza.
Il bambù sta diventando un'alternativa sostenibile e popolare alle materie prime tradizionali, come i legni duri. Cresce rapidamente e non richiede pesticidi, il che lo rende ecologico. Il bambù può essere utilizzato per molte applicazioni, dalle strutture portanti alle superfici estetiche. Tuttavia, la sua suscettibilità all'umidità e ai parassiti richiede un trattamento speciale e una pianificazione accurata, che può rendere i progetti più complessi e costosi.
Progresso tecnologico e pratiche ecologiche
Aiutanti per un maggiore sviluppo sostenibile nell'edilizia
Numerose altre tecnologie e processi innovativi hanno promosso lo sviluppo sostenibile del materiale da costruzione e ne hanno migliorato la funzionalità e l'efficienza nell'edilizia. Eccone alcuni:
Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione (BIM)
Il Building Information Modelling (BIM) rappresenta un cambiamento fondamentale nel processo di costruzione, che partendo dalla fase di progettazione e costruzione si estende fino alla gestione di un edificio. I software BIM, come Tekla e BIM 360, consentono di modellare con precisione i progetti di costruzione in anticipo e di ridurre il rischio di problemi in cantiere. Una pianificazione ottimizzata e un migliore utilizzo delle risorse contribuiscono allo sviluppo sostenibile riducendo al minimo gli sprechi e le rilavorazioni.
Realtà virtuale e aumentata
L'integrazione della realtà virtuale e aumentata (VR e AR) apre possibilità innovative per il monitoraggio e la scansione in tempo reale dei cantieri. Queste tecnologie migliorano la gestione dei progetti, la comunicazione e l'efficienza. Con la VR e l'AR, i capocantiere possono prendere decisioni da remoto, riducendo la necessità di essere costantemente presenti in cantiere. In questo modo si riducono i costi di viaggio e le emissioni.
La stampa 3D nel settore degli elementi prefabbricati in calcestruzzo
La stampa 3D nella produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo è un'altra tecnologia innovativa che avrà un impatto duraturo sul settore edile. L'utilizzo di stampanti 3D consente di produrre stampi precisi e riutilizzabili per i materiali da costruzione, riducendo al minimo l'errore umano e aumentando l'efficienza. Questo metodo porta a una riduzione dell'impiego di materiali e degli scarti, che a sua volta contribuisce a pratiche edilizie più sostenibili.
Esempi pratici
Le moderne tecnologie e le pratiche edilizie innovative sono fondamentali per promuovere lo sviluppo sostenibile nel settore edile. Consentono processi di costruzione più efficienti e l'uso di materiali ecologici che riducono l'impronta ecologica dei progetti edilizi.
Pannelli strutturalmente isolati (SIP): miglioramento dell'efficienza energetica
I pannelli strutturalmente isolati (SIP) sono generalmente costituiti da uno strato di schiuma isolante inserito tra due gusci strutturali. Grazie alla loro ermeticità, riducono significativamente la perdita e il guadagno di calore, migliorando le prestazioni termiche degli edifici. In questo modo è possibile ridurre al minimo i costi di riscaldamento e raffreddamento e l'impronta di CO₂ di un edificio. Inoltre, l'efficienza del processo di costruzione garantisce meno sprechi e tempi di realizzazione più brevi. Ciò si traduce in un minor consumo di energia in cantiere e in minori emissioni derivanti dalle attività di costruzione.
Materiali isolanti innovativi: cellulosa e denim riciclato
L'isolamento in cellulosa, ricavato da carta riciclata, ha un eccellente isolamento termico ed è resistente al fuoco, il che lo rende una scelta sicura e sostenibile. Inoltre, la produzione è meno dispendiosa dal punto di vista energetico rispetto ai materiali isolanti tradizionali. L'isolamento in denim riciclato ricavato da vecchi jeans, ad esempio, convince anche per le sue eccellenti prestazioni termiche e di isolamento acustico. Non contiene sostanze chimiche o allergeni nocivi e garantisce quindi un'aria interna più sana.
Molte strade portano a Roma
Dall'argilla al legno e al cemento
Che si tratti di legno massiccio, calcestruzzo a zero emissioni di CO₂ o materiali isolanti innovativi, tutti contribuiscono a preservare le risorse, a ridurre le emissioni e a minimizzare l'impatto ambientale delle costruzioni. Si sta già affermando una tendenza verso questi materiali da costruzione ecologici. Nell'ambito delle costruzioni in legno, progetti innovativi come torri residenziali, hotel e scuole illustrano il potenziale del legno massiccio anche nella costruzione di strutture più alte.
Anche il calcestruzzo a zero emissioni di di CO₂ sta diventando sempre più popolare rispetto al calcestruzzo tradizionale. Inoltre, le sovvenzioni per le case a basso consumo energetico si stanno concentrando sulla questione dell'isolamento e le certificazioni di sostenibilità stanno diventando sempre più importanti. Ciò che nel settore edile è iniziato come una tendenza, pertanto, è probabile che diventi un punto fermo in futuro. Può quindi valere la pena optare fin da subito per materiali da costruzione sostenibili, beneficiando così della riduzione di CO2, dell'efficienza energetica e del risparmio economico.