- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Innovazione
- Come alleggerire il carico di lavoro del vostro team con soluzioni digitali
Alleggerimento del lavoro del team grazie alla digitalizzazione
Così tutti sono coinvolti nell'utilizzo delle nuove tecnologie
La digitalizzazione nel settore edile crea processi di lavoro più efficienti, contrasta la carenza di manodopera qualificata, aiuta a ridurre i costi e dovrebbe quindi progredire più rapidamente. Imprese edili e progettisti sono d'accordo su questo punto. Leggete qui come potete raggiungere più facilmente questo importante obiettivo nella vostra azienda.
Anche se c'è un accordo di principio, la situazione è più complessa di quanto sembri a prima vista. Un sondaggio mostra che: il 94% delle aziende ritiene opportuno accelerare l'espansione dell'infrastruttura digitale nelle imprese edili. In questo contesto, il 75% ritiene adeguata anche la gamma di opportunità di formazione e aggiornamento.1 Tuttavia, 9 aziende su 10 citano la mancanza di specialisti adeguati come il principale ostacolo alla digitalizzazione nelle imprese edili.2
Ma qual è la situazione dalla parte dei collaboratori?
Da un lato, oltre il 30% dei lavoratori edili in Europa ha un'età compresa tra i 50 e i 64 anni3 e presto andrà in pensione. D'altro canto, le nuove leve sono scarse, molto ricercate e si aspettano condizioni di lavoro moderne, come la prenotazione digitale degli orari di lavoro.
Allo stesso tempo, molti collaboratori temono di essere "sostituiti" dalle tecnologie intelligenti o di non essere in grado di affrontare le nuove sfide.
Questa combinazione rappresenta una sfida per i dirigenti e gli imprenditori: Come si possono aiutare al meglio i collaboratori a passare a soluzioni intelligenti e a dissipare le loro preoccupazioni?
Attuazione nella pratica
Dove le soluzioni digitali possono dare alleggerire il lavoro?
A seconda che si tratti di una soluzione gestionale come la gestione digitale degli utensili o di una soluzione operativa come un robot per l'edilizia o l'impostazione automatica di una coppia tramite scansione, le soluzioni intelligenti alleggeriscono il carico di lavoro in vari modi:
Meno lavoro ripetitivo:
grazie a processi automatizzati. Ciò include, ad esempio, la tenuta di elenchi analogici, il confronto soggetto a errori di nuovi piani/modifiche e la documentazione. Ma anche in cantiere è possibile ridurre le attività ripetitive e utilizzare il tempo per attività più stimolanti.
Risparmio di tempo:
grazie a processi automatizzati e a minori fonti di errore. Ad esempio, gran parte dell'amministrazione può essere esternalizzata. La documentazione diventa più semplice e affidabile. L'aggiornamento dei dati in tempo reale facilita inoltre la comunicazione e la visione d'insieme, ad esempio per quanto riguarda le assegnazioni dei team o i livelli delle scorte.
Quali soluzioni specifiche sono utili nella pratica?
Minor carico di lavoro per l'amministrazione del team: registrazione dei tempi con CrewCenter
CrewCenter ist extra für die Bauindustrie entwickelt und bringt dreifache Zeitersparnis: Bei der Stundenerfassung auf der Baustelle, bei der Verwaltung der Arbeitszeiten im Büro sowie bei der Nachkalkulation der Projekte. Zudem können Sie den Datenschutz sowie die Einhaltung von Arbeitsgesetzen leichter überblicken. CrewCenter ist am Rechner, auf dem Tablet sowie unterwegs auf dem Handy immer einsatzbereit.
Sgravio nell'organizzazione del progetto: gestione dei progetti con Fieldwire
Lavoro collaborativo in tempo reale senza sincronizzazione manuale delle modifiche. Compiti, piani e processi condivisi consentono di pianificare ed eseguire i progetti di costruzione in modo più efficiente. È inoltre possibile visualizzare in qualsiasi momento lo stato attuale del progetto e la documentazione viene eseguita automaticamente. Ciò consente di risparmiare tempo, fonti di errore e quindi costi elevati.
Per saperne di piùMinor carico di lavoro nell'attuazione operativa: con il robot da cantiere Jaibot
Il robot semi-autonomo con tecnologia BIM semplifica i lavori pesanti sopratesta. Ideale per lavori faticosi, continui e ripetitivi, esegue con precisione fino a 1 000 fori al giorno. Ciò si traduce in un minore sforzo fisico per i vostri collaboratori, in un lavoro efficiente, sicuro e preciso e in una maggiore facilità di documentazione.
Per saperne di piùEcco le conseguenze positive per i collaboratori
- Più tempo per attività più stimolanti e soddisfacenti
- Processi di lavoro più efficienti
- Riduzione dello stress e delle tensioni
- Più divertimento sul lavoro
In più: se l'azienda funziona in modo più efficiente, il collaboratore deve preoccuparsi meno del suo lavoro.
Il nostro consiglio
Ciò consente un'implementazione senza problemi
Lo sappiamo per esperienza: molti collaboratori hanno una paura di fondo del cambiamento, per questo è particolarmente importante spiegare bene i vantaggi dei nuovi processi. Nel sostenere gli imprenditori che desiderano soluzioni più digitali, abbiamo visto che una comunicazione aperta fin dall'inizio garantisce un maggiore sostegno al progetto e allontana i timori. Quindi, coinvolgete il vostro team in anticipo e spiegate i vostri piani e i loro vantaggi ai vostri collaboratori. Se convincete prima gli opinion leader della vostra idea, riceverete un valido supporto nel processo di attuazione.
Se i collaboratori capiscono che non saranno sostituiti da soluzioni intelligenti, ma che i loro compiti diventeranno più interessanti, l'introduzione andrà meglio.
Fiduciosi nel futuro
Con una buona comunicazione e fiducia, tutti possono iniziare il futuro insieme con convinzione e voi potete portare i vostri collaboratori con voi sulla strada della digitalizzazione. In questo modo si crea fiducia e si supera direttamente l'ostacolo più grande per le soluzioni intelligenti: la sfiducia nella nuova tecnologia.
Oggi, in tempi di carenza di manodopera qualificata, le soluzioni intelligenti possono compensare in parte lo stress sul lavoro e, soprattutto, possono svolgere compiti ripetitivi. Il vostro team avrà un ambiente di lavoro più moderno ed efficiente, in cui i collaboratori saranno supportati ma non sostituiti da soluzioni intelligenti. La preoccupazione per la perdita di posti di lavoro da parte di molti collaboratori è quindi infondata.
E se avete bisogno di supporto: Il supporto Hilti sarà lieto di assistervi in tutte le fasi. Offriamo inoltre assistenza per tutti i prodotti e i software intelligenti:
- consulenza
- assistenza nell'implementazione
- formazione dei collaboratori
- supporto continuo