SC 30WR-22
 Manuale d’istruzioni originale
Indicazioni relative al manuale d'istruzioni
Informazioni sul presente manuale d'istruzioni
- Attenzione! Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso il manuale d'istruzioni allegato al prodotto, comprese le istruzioni, le indicazioni di sicurezza, le avvertenze, le illustrazioni e le specifiche. In particolare, è necessario familiarizzare con tutte le istruzioni, le indicazioni di sicurezza, le avvertenze, le illustrazioni, le specifiche, i componenti e le funzioni. In caso di mancata osservanza sussiste il pericolo di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi. Conservare il manuale d'istruzioni, comprese tutte le istruzioni, indicazioni di sicurezza e avvertenze, per un utilizzo successivo.
 - I prodotti 
 sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni. - Il manuale d'istruzioni allegato corrisponde allo stato attuale della tecnica al momento della stampa. La versione più aggiornata è sempre disponibile online sulla pagina del prodotto Hilti. A tale scopo, utilizzare il link o il codice QR nel presente manuale d'istruzioni, contrassegnato dal simbolo 
. - Se affidato a terzi, il prodotto deve essere sempre provvisto del manuale d'istruzioni.
 
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nel manuale d'istruzioni
Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:![]()  | 
      Rispettare il manuale d'istruzioni | 
     
![]()  | 
      Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili | 
     
![]()  | 
      Smaltimento dei materiali riciclabili | 
     
![]()  | 
      Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici | 
     
![]()  | 
      Hilti Batteria al litio | 
     
![]()  | 
      Hilti Caricabatteria | 
     
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]()  | 
      Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni. | 
     
![]()  | 
      La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo. | 
     
![]()  | 
      I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto . | 
     
![]()  | 
      Questo simbolo è inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. | 
     
Simboli in funzione del prodotto
Simboli presenti sul prodotto
Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:![]()  | 
      Numero di giri a vuoto nominale | 
     
![]()  | 
      Corrente continua | 
     
![]()  | 
      Rotazioni al minuto | 
     
![]()  | 
      Diametro | 
     
![]()  | 
      Lama | 
     
![]()  | 
      Il prodotto supporta la trasmissione dei dati wireless compatibile con piattaforme iOS e Android. | 
     
![]()  | 
      Se indicato sul prodotto, il prodotto è stato certificato dal presente ufficio di certificazione per il mercato statunitense/americano e canadese secondo le normative valide. | 
     
Ulteriori simboli per i prodotti alimentati a batteria
I seguenti simboli vengono utilizzati sul prodotto:![]()  | 
      Serie di batterie al litio Hilti utilizzata. Attenersi alle indicazioni riportate nel capitolo Utilizzo conforme . | 
     
![]()  | 
      Batteria al litio | 
     
![]()  | 
      Non utilizzare in alcun caso la batteria come attrezzo a percussione. | 
     
![]()  | 
      Non lasciar cadere la batteria. Non utilizzare batterie che abbiano subito urti o danni di qualsiasi altro genere. | 
     
Segnali di obbligo
Vengono utilizzati i seguenti segnali di obbligo sul prodotto:![]()  | 
      Indossare gli occhiali protettivi | 
     
Sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici
 ATTENZIONE Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e dati tecnici, in dotazione con il presente attrezzo elettrico. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
   Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) o ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).
Sicurezza sul posto di lavoro
- Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
 - Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
 - Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.
 
- La spina di collegamento dell'attrezzo deve essere adatta alla presa.  Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina.  Non utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati di messa a terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
 - Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
 - Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
 - Non usare il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di corrente.  Tenere il cavo di alimentazione al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli vivi o da parti in movimento. I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
 - Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
 - Se non è possibile evitare l'uso dell'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto. L'utilizzo di un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il rischio di scosse elettriche.
 
- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro.  Non utilizzare attrezzi elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può provocare gravi lesioni.
 - Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
 - Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo.  Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare l'alimentazione di corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.
 - Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.
 - Evitare di assumere posture anomale.  Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
 - Indossare un abbigliamento adeguato.  Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli.  Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
 - Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della polvere può diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.
 - Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non ignorare le norme di sicurezza degli attrezzi elettrici, neanche quando si ha dimestichezza con l'attrezzo in seguito ad un uso frequente. Un comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.
 
- Non sovraccaricare l'attrezzo.  Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzando l'attrezzo elettrico adatto, si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
 - Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa più accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
 - Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la batteria estraibile, prima di regolare l'attrezzo, di sostituire pezzi di ricambio e accessori o prima di riporre l'attrezzo. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
 - Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini.  Non fare usare l'attrezzo a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
 - Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli accessori.  Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso.  Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
 - Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati tendono meno ad incastrarsi e sono più facili da guidare.
 - Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc.  A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
 - Tenere le impugnature e le relative superfici asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso. Le impugnature e le relative superfici scivolose non consentono l'uso sicuro e controllato dell'attrezzo elettrico in situazioni impreviste.
 
- Caricare le batterie esclusivamente nei caricabatteria consigliati dal produttore. Se un caricabatteria previsto per un determinato tipo di batteria viene utilizzato con altri tipi di batterie, sussiste il pericolo di incendio.
 - Per gli attrezzi elettrici utilizzare esclusivamente le batterie previste allo scopo. L'uso di batterie di tipo diverso può provocare lesioni e comportare il rischio d'incendi.
 - Tenere la batteria non utilizzata lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti di metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un collegamento tra i contatti. Un eventuale cortocircuito tra i contatti della batteria potrà dare origine a ustioni o ad incendi.
 - In caso di impiego errato possono verificarsi fuoriuscite di liquido dalla batteria.  Evitare il contatto con questo liquido.  In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua.  Qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, chiedere immediato consiglio al medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni cutanee o ustioni.
 - Non utilizzare batterie danneggiate o modificate. Tali batterie possono comportarsi in modo imprevedibile e provocare fiamme, esplosioni o pericolo di lesioni.
 - Non esporre la batteria a fiamme o ad alte temperature. Eventuali fiamme o temperature superiori a 130 °C (265 °F) possono provocare un'esplosione.
 - Seguire le istruzioni per la carica e non caricare mai la batteria o l'attrezzo a batteria oltre l'intervallo di temperatura indicato nel manuale d'istruzioni. Una carica non corretta o oltre l'intervallo di temperatura ammesso può danneggiare irrimediabilmente la batteria o aumentare il rischio di incendio.
 
- Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.
 - Non sottoporre mai a manutenzione le batterie danneggiate. È consigliabile che la manutenzione completa delle batterie sia effettuata solo dal costruttore o nei centri del Servizio Assistenza autorizzati.
 
Indicazioni di sicurezza per tutte le seghe
Procedura di taglio
 PERICOLO: Non mettere le mani nella zona di taglio né sulla lama. Tenere con la mano libera l'impugnatura supplementare oppure la carcassa motore. Se si tiene la sega con entrambe le mani, queste non potranno essere ferite dalla lama stessa.- Non afferrare con le mani la parte inferiore del pezzo in lavorazione. Il carter di protezione non può proteggervi dalla lama al di sotto del pezzo in lavorazione.
 - Adattare la profondità di taglio allo spessore del pezzo in lavorazione. Nella parte inferiore del pezzo in lavorazione dovrebbe essere visibile una porzione di dente inferiore all'altezza completa.
 - Non tenere mai il pezzo in lavorazione in mano o appoggiato su una gamba. Fissare il pezzo in lavorazione su una base di supporto stabile. È importante che il pezzo in lavorazione sia ben fissato, al fine di ridurre al minimo il pericolo di contatto con il corpo, l'eventuale inceppamento della lama o la perdita di controllo dell'attrezzo.
 
- Tenere l'utensile elettrico soltanto dalle impugnature isolate se si eseguono lavori durante i quali è possibile che l'accessorio entri in contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto con un cavo sotto tensione metterebbe sotto tensione anche le parti metalliche dell'elettroutensile, provocando una scossa elettrica.
 
- Per i tagli longitudinali utilizzare sempre un finecorsa oppure una guida rettilinea per bordi. Ciò migliora la precisione di taglio e riduce la possibilità che la lama si blocchi.
 - Utilizzare sempre lame della giusta grandezza e con un foro di attacco adeguato (ad es. a forma di stella oppure rotondo). Le lame che non si adattano agli elementi di montaggio della sega avrebbero una rotazione irregolare e potrebbero causare la perdita del controllo.
 - Non utilizzare mai rondelle o viti della lama danneggiate o non corrette. Le rondelle e le viti della lama sono state concepite espressamente per questo tipo di sega, per garantire all'attrezzo potenza ed affidabilità ottimali.
 
- Un contraccolpo è l'improvvisa reazione che si verifica quando una lama resta agganciata, si blocca o è orientata in modo errato; ciò causa un sollevamento incontrollato della sega che esce dal pezzo in lavorazione e si sposta in direzione dell'operatore;
 - quando la lama si incastra oppure si blocca nella fenditura di taglio che si chiude e la forza del motore respinge l'attrezzo indietro, in direzione dell'operatore;
 - se durante l'operazione di taglio la lama viene sottoposta a torsione o orientata in modo errato, è possibile che i denti del bordo posteriore della lama restino agganciati nella superficie del pezzo in lavorazione; in questo modo la lama uscirebbe dalla fenditura di taglio e la sega sarebbe respinta in direzione dell'operatore.
 
- Tenere saldamente la sega con entrambe le mani e portare le braccia in una posizione nella quale sia possibile attutire la forza di un eventuale contraccolpo. Tenersi sempre a lato della lama, non portare mai la lama in linea con il corpo. In caso di contraccolpo, la sega circolare può saltare all'indietro; tuttavia l'operatore può controllare la forza del contraccolpo stesso qualora siano state adottate le adeguate misure precauzionali.
 - Se la lama si blocca o se l'utilizzatore interrompe il lavoro, è necessario disattivare la sega e tenerla all'interno del materiale in lavorazione finché la lama non si è arrestata completamente. Non tentare mai di estrarre la sega dal pezzo in lavorazione né di tirarla indietro finché la lama è in movimento: questa azione potrebbe provocare un contraccolpo. Rilevare ed eliminare la causa del blocco della lama.
 - Se si vuole riavviare una sega che è ancora all'interno del pezzo in lavorazione, centrare la lama nella fenditura di taglio e verificare che i denti della sega non siano incastrati nel pezzo stesso. Se la lama si incastra, può uscire dal pezzo in lavorazione oppure provocare un contraccolpo, se la sega viene nuovamente messa in funzione.
 - Supportare i pannelli di grandi dimensioni in modo da ridurre il rischio di un contraccolpo provocato dall'inceppamento di una lama. I pannelli di grandi dimensioni possono curvarsi a causa del loro stesso peso. I pannelli devono essere supportati su entrambi i lati, sia in prossimità della fenditura di taglio, sia sul bordo.
 - Non utilizzare lame non affilate o danneggiate. Le lame con denti non affilati o non allineati provocano, a causa di una fenditura di taglio troppo ridotta, un maggiore attrito, il bloccaggio della lama e contraccolpi.
 - Prima del taglio, preimpostare la profondità e l'angolo di taglio. Se si modificano le impostazioni durante il taglio, sussiste il rischio di bloccaggio della lama e il conseguente contraccolpo.
 - Procedere con particolare cautela durante il taglio in pareti preesistenti o altre zone non visibili. La lama che, durante il taglio, affonda nell'oggetto nascosto può bloccarsi e ciò può causare un contraccolpo.
 
- Prima di qualsivoglia utilizzo, accertarsi che il carter di protezione inferiore si chiuda correttamente. Non utilizzare la sega se il carter di protezione inferiore non si può spostare liberamente e non si chiude immediatamente. Non bloccare né legare mai saldamente il carter di protezione in posizione aperta. Se la sega dovesse cadere inavvertitamente sul pavimento, il carter di protezione inferiore potrebbe deformarsi. Aprire il carter di protezione con la leva di arretramento ed accertarsi che possa muoversi liberamente e che - con qualunque angolo e profondità di taglio - non venga a contatto né con la lama, né con altre parti dell'attrezzo.
 - Verificare il funzionamento della molla per il carter di protezione inferiore. Far controllare la sega prima dell'uso nel caso in cui il carter di protezione inferiore e la molla non dovessero funzionare correttamente. Parti danneggiate, depositi di sporco appiccicosi o accumuli di trucioli causano un funzionamento ritardato del carter di protezione inferiore.
 - Aprire il carter di protezione inferiore manualmente solo in caso di tagli particolari, come "tagli ad immersione" e "tagli ad angolo". Aprire il carter di protezione inferiore mediante la leva di ritorno e rilasciare la leva stessa non appena la lama affonda nel pezzo in lavorazione. Per tutte le altre operazioni di taglio con la sega il carter di protezione inferiore deve funzionare automaticamente.
 - Non appoggiare la sega sul banco da lavoro né sul pavimento, senza che il carter di protezione inferiore copra la lama. Una lama non protetta ed in funzione può spostare la sega nella direzione opposta a quella di taglio, tagliando tutto ciò che incontra. Tenere presente il tempo di funzionamento della sega dopo lo spegnimento.
 
- Usare la lama adatta per il cuneo. Affinché il cuneo possa essere efficace, il corpo della lama deve essere più sottile del cuneo e il passo denti superiore allo spessore del cuneo.
 - Regolare il cuneo come descritto in questo manuale di istruzioni. Spessore, posizione ed allineamento errati possono essere la causa per cui il cuneo non riesce ad impedire efficacemente un possibile contraccolpo.
 - Utilizzare sempre il cuneo, tranne che nell'esecuzione di tagli ad immersione. Montare nuovamente il cuneo dopo aver eseguito il taglio ad immersione. Nel caso di tagli ad immersione, il cuneo è un elemento di disturbo e può essere causa di un contraccolpo.
 - Affinché il cuneo possa risultare efficace, deve trovarsi all'interno della fenditura di taglio. In caso di tagli brevi, il cuneo è inefficace nell'impedire contraccolpi.
 - Non azionare la sega con un cuneo piegato. Già una minima anomalia può rallentare la chiusura del carter di protezione.
 
Indicazioni di sicurezza aggiuntive
Sicurezza delle persone- Non manipolare né apportare mai modifiche al prodotto o agli accessori. 
 - Tenere sempre l'attrezzo saldamente con entrambe le mani e utilizzando le apposite impugnature. Tenere le impugnature asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso. 
 - Indossare protezioni acustiche. Il rumore può provocare la perdita dell'udito.
 - Se l'attrezzo viene utilizzato senza un sistema di aspirazione della polvere, in caso di lavori che generano polvere si dovrà utilizzare una mascherina di protezione per le vie respiratorie. 
 - Azionare l'attrezzo solo con i relativi dispositivi di protezione. 
 - Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi di distensione e per le dita al fine di migliorarne la circolazione sanguigna. 
 - L'attrezzo non è destinato all'uso da parte di persone deboli non sorvegliate. 
 - Tenere lo strumento lontano dalla portata dei bambini. 
 - Mettere in funzione l'attrezzo solamente quando si è sul posto di lavoro. 
 - Rimuovere la batteria quando si immagazzina e trasporta l'attrezzo. 
 - Non utilizzare l'attrezzo per eseguire lavori sopra la testa. 
 - Non frenare l'attrezzo esercitando una pressione laterale contro la lama. 
 - Il percorso di taglio dev'essere privo di ostacoli. Non tagliare viti, chiodi, ecc. 
 - Non toccare la flangia di serraggio e la vite di fissaggio quando l'attrezzo è in funzione. 
 - Non premere mai il pulsante di arresto del mandrino quando la lama è in rotazione. 
 - Non indirizzare mai l'attrezzo verso le persone. 
 - Adattare la forza di avanzamento alla lama ed al materiale in lavorazione, in modo che la lama non venga bloccata e non causi un eventuale contraccolpo. 
 - Evitare il surriscaldamento delle punte dei denti. 
 - Quando si tagliano i materiali plastici, occorre evitare che la plastica si fonda. 
 - La polvere che si genera durante la levigatura, la smerigliatura, il taglio e la foratura, può contenere sostanze chimiche pericolose. Alcuni esempi sono: piombo o vernici a base di piombo; Mattoni, calcestruzzo ed altri prodotti di muratura, pietra naturale o altri prodotti a base di silicati; determinate categorie di legname, quali rovere, faggio e legno trattato chimicamente; amianto o materiali contenenti amianto. Determinare l'esposizione dell'operatore e degli astanti in base alla classe di pericolosità dei materiali su cui si sta lavorando. Adottare i provvedimenti necessari al fine di mantenere l'esposizione ad un livello di sicurezza, come ad es. l'utilizzo di un sistema di raccolta della polvere o il fatto di indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie. I provvedimenti generali per la riduzione dell'esposizione includono i seguenti punti:
 - lavorare in un ambiente ben aerato,
 - evitare un contatto prolungato con la polvere,
 - eliminare la polvere da viso e corpo,
 - indossare abbigliamento protettivo e lavare con acqua e sapone le parti esposte.
 - Prima di iniziare il lavoro, verificare la categoria di rischio delle polveri che si formeranno durante il lavoro. Impiegare un aspirapolvere da cantiere con classificazione di protezione rilasciata ufficialmente, che sia conforme alle disposizioni locali sulla protezione dalla polvere. 
 - Osservare gli standard nazionali relativi alla sicurezza sul lavoro. 
 - Utilizzate gli appositi dispositivi di bloccaggio oppure un altro metodo praticabile per fissare il pezzo in lavorazione e tenerlo in una posizione stabile. Tenere il pezzo in lavorazione con la mano o con il corpo non garantisce stabilità e può provocare una perdita di controllo. Non lasciare che terzi tengano il pezzo in lavorazione in posizione.
 - Non guardare direttamente la luce (LED) del prodotto e non orientare la luce sul viso di altre persone. Sussiste il pericolo di abbagliamento.
 - Attivare sempre il blocco dell'accensione prima di riporre o trasportare la sega. In questo modo si evita che il prodotto possa essere messo in funzione inavvertitamente.
 - Pericolo di lesioni dovute alla caduta di utensili e/o accessori. Prima dell'inizio dei lavori, controllare che l'accessorio montato sia fissato saldamente.
 
- Prima di iniziare il lavoro, controllare la zona di lavoro, ad esempio utilizzando un metal detector, per verificare l'eventuale presenza di cavi elettrici, tubi del gas e dell'acqua sottostanti. Le parti metalliche esterne dell'attrezzo possono venire a trovarsi sotto tensione se, ad esempio, viene danneggiato inavvertitamente un cavo elettrico. In questo caso sussiste un serio pericolo di scossa elettrica.
 
- Per evitare di danneggiare il prodotto, agganciare il prodotto con il gancio per ponteggio solo in un luogo sicuro. L'altezza massima è di 50 cm/20 in. Accertarsi che il prodotto sia agganciato in modo sicuro al gancio per ponteggio.
 
- Guidare la sega circolare manuale contro il pezzo in lavorazione solo quando l'attrezzo è in funzione.
 - Il percorso di taglio, sia sotto che sopra, dev'essere privo di ostacoli. Non tagliare viti, chiodi o materiali simili.
 - Utilizzare sempre la lama specifica per il materiale di base da tagliare.
 - Utilizzare esclusivamente lame raccomandate da Hilti che soddisfano la norma EN 847-1.
 
Utilizzo conforme e cura delle batterie ricaricabili
- Prestare attenzione alle seguenti avvertenze di sicurezza per trattare ed utilizzare correttamente le batterie al litio. La mancata osservanza può provocare irritazioni alla pelle, gravi lesioni corrosive, ustioni chimiche, incendi e/o esplosioni.
 - Utilizzare le batterie solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.
 - Maneggiare con cura le batterie, onde evitare possibili danneggiamenti e la fuoriuscita di liquidi molto nocivi per la salute!
 - Le batterie non devono essere in alcun caso modificate o manipolate!
 - Le batterie non devono essere smontate, schiacciate, riscaldate o bruciate a temperature superiori a 80°C (176°F).
 - Non utilizzare o caricare le batterie che hanno ricevuto un colpo o altro tipo di danneggiamento. Controllare regolarmente che sulle batterie non si riscontrino segni di danneggiamento.
 - Non utilizzare mai batterie riciclate o riparate.
 - Non utilizzare mai una batteria o un attrezzo elettrico a batteria come attrezzo a percussione.
 - Non esporre mai le batterie ai raggi diretti del sole, a temperature elevate, alla formazione di scintille o a fiamme libere. Questo potrebbe provocare esplosioni.
 - Non toccare i poli della batteria con le dita, con utensili, braccialetti, anelli o altri oggetti a conduttività elettrica. Ciò potrebbe danneggiare la batteria e provocare danni materiali e lesioni.
 - Tenere le batterie al riparo da pioggia, umidità e liquidi. La penetrazione di umidità può provocare cortocircuiti, scosse elettriche, ustioni, incendi ed esplosioni.
 - Utilizzare solamente i caricabatteria e gli elettroutensili previsti per questo tipo di batterie. Prestare attenzione alle indicazioni riportate nei rispettivi manuali d'istruzioni.
 - Non utilizzare o conservare la batteria in ambienti a rischio di esplosione.
 - Quando la batteria è troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Collocare la batteria in un luogo visibile e non infiammabile ad una distanza sufficiente dai materiali infiammabili. Fare raffreddare la batteria. Se la batteria dopo un'ora è ancora troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti oppure leggere il documento "Avvertenze per la sicurezza e l'utilizzo di batterie al litio Hilti ".
 
Descrizione
Panoramica del prodotto
     - Arresto del mandrino
 - Impugnatura supplementare
 - Gancio per ponteggio (opzionale)
 - Blocco dell'accensione
 - Impugnatura principale
 - Interruttore on/off (acceso/spento)
 - Tasto di sbloccaggio batteria
 - Batteria
 - Leva di serraggio per la regolazione della profondità di taglio
 - LED per l'illuminazione del taglio
 - Leva di serraggio per guida parallela
 - Manopola per la preimpostazione dell'angolo di taglio (22,5°, 45°, 50°)
 - Scala per la regolazione della profondità di taglio
 - Carter di protezione
 - Freccia di indicazione del senso di rotazione
 - Mandrino di azionamento
 - Flangia di alloggiamento
 - Flangia di serraggio
 - Vite di fissaggio
 - Piastra di base
 - Leva di comando per il carter di protezione inferiore
 - Raccordo per l'aspirazione dei trucioli
 - Tasto di sbloccaggio batteria
 - Indicatore di stato batteria
 
Panoramica: regolazione dell'angolo di taglio
     - Scala per la regolazione dell'angolo di taglio
 - Leva di serraggio per guida parallela
 - Leva di serraggio per la regolazione dell'angolo di taglio
 - Manopola per la preimpostazione dell'angolo di taglio (22,5°, 45°, 50°)
 - Marcature di taglio (0°, 45°)
 
Utilizzo conforme
Il prodotto descritto è una sega circolare a batteria. Questo attrezzo è destinato ad operazioni di taglio nel legno o in materiali simili al legno, plastica, cartongesso, pannelli in fibra di gesso e materiali compositi.
La sega circolare manuale è dotata di un raccordo per un depolveratore opzionale adatto ai normali tubi flessibili di aspirazione. Per collegare il tubo flessibile di aspirazione della polvere alla sega, è necessario disporre di un adattatore adeguato.- Utilizzare esclusivamente lame autorizzate per il prodotto che siano conformi ai dati tecnici (ad es. diametro, numero di giri, spessore, materiale, ecc...). Non sono ammessi dischi da taglio e da molatura, né lame in acciaio rapido altolegato (acciaio HSS).
 - Eseguire il taglio solo su superfici piane, che offrono una superficie di appoggio sufficientemente grande per la piastra di base.
 - Non utilizzare questo prodotto per il taglio di metalli, materiali contenenti metallo, materiali di natura minerale, mattoni e materiali al quarzo.
 
    Per questo prodotto utilizzare esclusivamente le batterie al litio Hilti della serie B 22. Per questo prodotto Hilti raccomanda l'uso delle batterie riportate nella tabella alla fine del presente manuale d'istruzioni.
Per queste batterie utilizzare esclusivamente i caricabatteria Hilti delle serie citate alla fine del presente manuale d'istruzioni.
Dotazione
Sega circolare, lama, guida parallela, manuale d'istruzioniAltri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group
Accessori
Binario di guida.Indicazioni della batteria al litio
Le batterie al litio Hilti Nuron possono indicare il livello di carica, i messaggi di errore e lo stato della batteria.Indicazione del livello di carica e dei messaggi di errore
Per ottenere una delle seguente indicazioni, premere brevemente il tasto di sbloccaggio della batteria.Il livello di carica nonché le possibili anomalie appaiono anche in modo permanente, finché il prodotto collegato è acceso.
| Stato | 
      Significato | 
     
|---|---|
| Quattro (4) LED si accendono con luce verde fissa | 
      Stato di carica: da 100% a 71% | 
     
| Tre (3) LED si accendono con luce verde fissa | 
      Stato di carica: da 70% a 51% | 
     
| Due (2) LED si accendono con luce verde fissa | 
      Stato di carica: da 50% a 26% | 
     
| Un (1) LED si accende con luce verde fissa | 
      Stato di carica: da 25% a 10% | 
     
| Un (1) LED lampeggia lentamente con luce verde | 
      Livello di carica: < 10% | 
     
| Un (1) LED lampeggia rapidamente con luce verde | 
      La batteria al litio è completamente scarica. Caricare la batteria. Se dopo aver ricaricato la batteria, il LED lampeggia ancora rapidamente, rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .  | 
     
| Un (1) LED lampeggia rapidamente con luce gialla | 
      La batteria al litio o il prodotto ad essa collegato sono sovraccarichi, troppo caldi, troppo freddi oppure è presente un altro difetto. Portare il prodotto e la batteria alla temperatura di lavoro consigliata e non sovraccaricare il prodotto durante la sua applicazione. Se il messaggio persiste, rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .  | 
     
| Un (1) LED si accende con luce gialla | 
      La batteria al litio e il relativo prodotto non sono compatibili. Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti . | 
     
| Un (1) LED lampeggia rapidamente con luce rossa | 
      La batteria al litio è bloccata e non può essere ulteriormente utilizzata. Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti . | 
     
Visualizzazione dello stato della batteria
Per interrogare lo stato della batteria, tenere premuto il tasto di sbloccaggio per più di tre secondi. Il sistema non rileva alcun potenziale malfunzionamento della batteria a causa di un uso improprio, come ad es. caduta, fori, danni esterni provocati dal calore ecc.| Stato | 
      Significato | 
     
|---|---|
| Tutti i LED si accendono in sequenza e infine un (1) LED verde rimane acceso costantemente. | 
      È possibile continuare ad utilizzare la batteria. | 
     
| Tutti i LED si accendono in sequenza e infine un (1) LED giallo lampeggia rapidamente. | 
      Impossibile portare a termine la richiesta relativa allo stato della batteria. Ripetere la procedura o rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti . | 
     
| Tutti i LED si accendono in sequenza e infine il (1) LED rosso rimane acceso costantemente. | 
      Se è possibile continuare ad utilizzare un prodotto collegato, la capacità residua della batteria è inferiore al 50%. Se non è più possibile continuare ad utilizzare un prodotto collegato, significa che la batteria è alla fine della sua durata e deve essere sostituita. Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .  | 
     
Dati tecnici
| SC 30WR-22 | 
    |
|---|---|
| Generazione prodotto | 
     01 | 
    
| Peso secondo EPTA Procedure 01 senza batteria | 
     3,7 kg | 
    
| Tensione nominale | 
     21,6 V | 
    
| Diametro lama | 
     190 mm | 
    
| Spessore lama originale | 
     0,7 mm … 1,5 mm | 
    
| Numero di giri a vuoto nominale | 
     4.700 giri/min | 
    
| Angolo di taglio obliquo | 
     0° … 50° | 
    
| Temperatura ambiente durante il funzionamento | 
     −17 ℃ … 60 ℃ | 
    
| Temperatura di magazzinaggio | 
     −20 ℃ … 70 ℃ | 
    
Batteria
| Tensione d'esercizio batteria | 
      21,6 V | 
     
| Peso batteria | 
      Vedere alla fine del presente manuale d'istruzioni | 
     
| Temperatura ambiente durante il funzionamento | 
      −17 ℃ … 60 ℃ | 
     
| Temperatura di magazzinaggio | 
      −20 ℃ … 40 ℃ | 
     
| Temperatura della batteria ad inizio carica | 
      −10 ℃ … 45 ℃ | 
     
Informativa sulla rumorosità e valori di vibrazioni
I valori relativi alla pressione acustica e alle vibrazioni riportati nelle presenti istruzioni sono stati misurati secondo una procedura standardizzata e possono essere utilizzati per confrontare i diversi attrezzi elettrici. Sono adatti anche ad una valutazione preventiva delle esposizioni.I dati indicati rappresentano le principali applicazioni dell'attrezzo elettrico. Se l'attrezzo elettrico viene impiegato per altre applicazioni, con accessori diversi o senza un'adeguata manutenzione, i dati possono variare. Ciò potrebbe aumentare considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo.
Per una valutazione precisa delle esposizioni, occorre anche tenere conto degli intervalli di tempo in cui l'attrezzo elettrico è spento oppure è acceso, ma non è in uso. Ciò potrebbe ridurre considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo.
Attuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'utilizzatore dall'effetto dei rumori e/o delle vibrazioni, come ad esempio: effettuare la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli utensili, tenere le mani calde, organizzare le fasi di lavoro.
Dati sulla rumorosità
| Livello tipico di potenza sonora di grado A | 
      102 dB | 
     
| Grado d'incertezza livello di potenza sonora (KWA) | 
      3 dB(A) | 
     
| Livello di pressione acustica (LpA) | 
      94 dB(A) | 
     
| Incertezza per i dati relativi al livello di pressione sonora | 
      3 dB | 
     
| Valore di emissione delle oscillazioni taglio nel legno , (ah, W) | 
      B 22‑85 | 
      2,9 m/s² | 
     
| B 22‑170 | 
      3 m/s² | 
     |
| Incertezza (valori totali di vibrazione) | 
      1,5 m/s² | 
     |
Preparazione al lavoro
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Carica della batteria
- Prima di effettuare la ricarica, leggere il manuale d'istruzioni del caricabatteria.
 - Accertarsi che i contatti della batteria e del caricabatteria siano puliti e asciutti.
 - Caricare la batteria con un caricabatteria omologato.
 
Inserimento della batteria
- Caricare la batteria completamente prima della prima messa in funzione.
 - Inserire la batteria nel prodotto, finché non scatta in posizione in modo udibile.
 - Controllare che la batteria sia correttamente in sede.
 
Rimozione della batteria
- Premere il tasto di sbloccaggio della batteria.
 - Estrarre la batteria dal prodotto.
 
Protezione anticaduta
Come anticaduta per questo prodotto utilizzare esclusivamente una combinazione del dispositivo anticaduta Hilti #2293133 con la fune di sicurezza utensili Hilti #2261970.- Fissare il dispositivo anticaduta nelle aperture di montaggio per gli accessori. Controllare che sia fissata in modo sicuro.
 - Fissare un moschettone della fune di sicurezza dell'utensile al dispositivo anticaduta e il secondo moschettone a una struttura portante. Controllare che i due moschettoni siano fissati in modo sicuro.
 
Montaggio della lama
Accertarsi che la lama da serrare corrisponda ai requisiti tecnici e che sia ben affilata. Una lama affilata rappresenta il presupposto fondamentale per un taglio perfetto.
    - Pulire la flangia di alloggiamento e la flangia di serraggio.
 - Inserire la flangia di alloggiamento sul mandrino di azionamento (1) con l'orientamento corretto.
 - Aprire il carter di protezione oscillante (2) .
 - Inserire la nuova lama.
 - Inserire la flangia di serraggio esterna con allineamento corretto (4) .
 - Avvitare la vite di fissaggio.
 - Inserire la chiave a brugola nella vite di fissaggio della lama.
 - Premere e tenere premuto il pulsante di arresto del mandrino (5) .
 - Con la chiave a brugola serrare la vite di fissaggio (6) .
 - Controllare il corretto alloggiamento della lama.
 - Inserire la chiave a brugola nell'apposito foro.
 
Smontaggio della lama
    - Premere e tenere premuto il pulsante di arresto del mandrino (1) .
 - Allentare la vite di fissaggio con la chiave a brugola (2) .
 - Rimuovere la vite di fissaggio e la flangia di serraggio (3) .
 - Aprire il carter di protezione oscillante (4) e rimuovere la lama (5) .
 
Regolazione della profondità di taglio
    - Allentare la leva di serraggio.
 - Impostare la profondità di taglio.
 - Stringere la leva di serraggio.
 
Regolazione dell'angolo di taglio
    - All'occorrenza, impostare con la manopola un angolo di 45° o 22,5°.
 - Allentare la leva di serraggio.
 - Registrare l'angolo di taglio.
 - Stringere la leva di serraggio.
 
Montaggio della guida parallela
    - Spingere la guida parallela nella guida.
 - Regolare la larghezza di taglio.
 - Serrare la vite di arresto.
 
Montaggio dell'adattatore binario di guida
Se si utilizza un binario di guida Hilti , la sega deve essere equipaggiata con una piccola piastra di base con un adattatore per binario di guida (accessorio).
    - Smontare, all'occorrenza, la guida parallela.
 - Agganciare la piastra di base lungo le nervature di arresto posteriori dell'adattatore binario di guida.
 - Innestare la piastra di base nell'arresto anteriore dell'adattatore per binario di guida.
 
Utilizzo
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Accensione o spegnimento
Accensione- Premere e tenere premuto il blocco dell'accensione e azionare l'interruttore on/off.
- Si può rilasciare il blocco dell'accensione non appena si tiene premuto l'interruttore on/off.
 
 - Si può rilasciare il blocco dell'accensione non appena si tiene premuto l'interruttore on/off.
 
- Rilasciare l'interruttore ON/OFF.
- Il blocco dell'accensione ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.
 
 - Il blocco dell'accensione ritorna automaticamente in posizione di bloccaggio.
 
Taglio secondo tracciatura
Sulla piastra di base si trovano degli indicatori di tracciatura per tagli rettilinei (0°) A e tagli angolati (45°) B . La linea di tracciatura corrisponde al lato interno della lama.
    - Posizionare il pezzo in lavorazione, in modo che la lama possa scorrere liberamente sotto il pezzo in lavorazione.
 - Fissare il pezzo in lavorazione in modo che non possa spostarsi.
 - Posizionare la sega con la piastra di base sul pezzo in lavorazione.
- La lama non ha contatto con il pezzo in lavorazione.
 
 - La lama non ha contatto con il pezzo in lavorazione.
 - Accendere l'utensile.
 - Far passare la sega lungo la tracciatura con una velocità di lavoro adeguata attraverso il pezzo in lavorazione.
 
Taglio con binario di guida
Tagli longitudinali (angolo di taglio 0°)
    - Fissare il binario di guida con i due appositi morsetti.
 - Posizionare la sega con la tacca 0° sulla nervatura del binario di guida.
 - Accendere l'utensile.
 - Far passare la sega lungo il binario di guida con il pezzo in lavorazione.
 
Tagli inclinati (angolo di taglio da 1° a 50°)
    - Fissare il binario di guida con i due appositi morsetti.
 - Regolare l'angolo di taglio per tagli smussati.
 - Posizionare la sega con la tacca 1°‑50° sulla nervatura del binario di guida.
 - Accendere l'utensile.
 - Far passare la sega lungo il binario di guida con il pezzo in lavorazione.
 
Cura e manutenzione
Cura del prodotto- Rimuovere con cura lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.
 - Se presente, pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola morbida ed asciutta.
 - Pulire la carcassa solo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché questi potrebbero danneggiare le parti in plastica.
 - Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire i contatti del prodotto.
 
- Non utilizzare mai una batteria con feritoie di ventilazione intasate. Pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola asciutta e morbida.
 - Evitare che la batteria venga esposta inutilmente a polvere o sporcizia. Mai esporre la batteria a elevata umidità (ad es. non immergere in acqua né esporre a pioggia).
Se un batteria è stata bagnata, trattarla come una batteria danneggiata. Isolarla in un contenitore non infiammabile e rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti . - Tenere la batteria priva di olio e grasso esterni. Non lasciare che sulla batteria si accumuli inutilmente polvere o sporcizia. Pulire la batteria con una spazzola morbida e asciutta o un panno pulito e asciutto. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
Non toccare i contatti della batteria stessa ed eliminare da essi il grasso non applicato dall'officina. - Pulire la carcassa solo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
 
- Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
 - Non utilizzare il prodotto in caso di danneggiamenti e / o anomalie di funzionamento. Fare riparare immediatamente l'attrezzo dal Centro Riparazioni Hilti .
 - Terminati gli interventi di cura e manutenzione ripristinare tutti i dispositivi di protezione e controllare tale che funzionino perfettamente.
 
Pulizia del dispositivo di protezione
- Per la pulizia, rimuovere il dispositivo di protezione della lama.
 - Pulire con cautela i dispositivi di protezione utilizzando una spazzola asciutta.
 - Rimuovere i depositi e i trucioli all'interno dei dispositivi di protezione con un utensile adatto.
 - Montare la lama.
 
Verifiche a seguito di lavori di cura e manutenzione
- Per controllare il carter di protezione inferiore, aprirlo completamente azionando la leva di comando.
- Una volta rilasciata la leva di comando, il carter di protezione inferiore deve chiudersi rapidamente e completamente.
 
 - Una volta rilasciata la leva di comando, il carter di protezione inferiore deve chiudersi rapidamente e completamente.
 
Trasporto e magazzinaggio degli utensili a batteria e delle batterie
Trasporto- Estrarre la/le batteria/e.
 - Non trasportare mai le batterie alla rinfusa. Durante il trasporto, le batterie devono essere preferibilmente protette da urti e vibrazioni eccessive e da qualsiasi materiale conduttivo o isolate da altre batterie, in modo che non vengano a contatto con altri poli della batteria e provochino un cortocircuito. Rispettare le normative locali per le batterie. 
 - Le batterie non possono essere inviate per posta. Rivolgersi ad uno spedizioniere se si intende spedire batterie non danneggiate.
 - Prima di ogni utilizzo nonché prima e dopo un lungo trasporto, controllare che il prodotto e le batterie non presentino danneggiamenti.
 
- Immagazzinare il prodotto e le batterie in un luogo fresco e asciutto. Rispettare i valori limite di temperatura riportati nei dati tecnici.
 - Non conservare le batterie sul il caricabatteria. Rimuovere sempre la batteria dal caricabatterie dopo il processo di carica.
 - Non immagazzinare mai le batterie al sole, su fonti di calore o dietro a vetri.
 - Lasciare l'attrezzo e le batterie fuori dalla portata dei bambini e di personale non autorizzato.
 - Prima di ogni utilizzo nonché prima e dopo un lungo periodo di magazzinaggio, controllare che il prodotto e le batteri non presentino danneggiamenti.
 
Supporto in caso di anomalie
Per tutte le anomalie, osservare l'indicatore di stato della batteria. Vedere capitolo Indicatori della batteria al litio .In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al nostro Centro Riparazioni Hilti .
| Anomalia | 
       Possibile causa | 
       Soluzione | 
      
|---|---|---|
| I LED della batteria non indicano nulla | 
       Batteria difettosa | 
       
        
  | 
      
| È impossibile premere l'interruttore ON/OFF o l'interruttore è bloccato. | 
       Assenza di errori (funzione di sicurezza). | 
       
        
  | 
      
| Il numero di giri cala improvvisamente. | 
       Batteria scarica. | 
       |
| Forza di avanzamento eccessiva. | 
       
        
  | 
      |
| I trucioli non vengono portati via e cadono sulla piastra di base. | 
       Canale trucioli occluso. | 
       |
| La batteria si scarica più rapidamente del solito. | 
       Condizioni della batteria non ottimali. | 
       
        
  | 
      
| In seguito al bloccaggio della lama, il prodotto non riparte automaticamente. | 
       È intervenuta la protezione contro il sovraccarico. | 
       
        
  | 
      
| La batteria non scatta in sede con un "clic" udibile. | 
       Contatti della batteria sporchi. | 
       
        
  | 
      
| Forte sviluppo di calore nell'attrezzo o nella batteria | 
       Guasto elettrico. | 
       
        
  | 
      
| L'attrezzo è sovraccarico (limiti di utilizzo superati). | 
       
        
  | 
      |
| Il prodotto vibra fortemente | 
       Lama non correttamente montata | 
       
Smaltimento
 I prodotti Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molti Paesi Hilti ritira il vostro vecchio attrezzo. Rivolgetevi al Servizio Clienti Hilti oppure al vostro referente Hilti.
  Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .
 
Ulteriori informazioni
   Tale link è riportato, come codice QR, anche all'ultima pagina della documentazione.
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformitàIl produttore dichiara, sotto la sua sola responsabilità, che il prodotto qui descritto è conforme alla legislazione e alle norme in vigore.Le documentazioni tecniche sono archiviate qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Dati prodotto
| Sega circolare | 
     SC 30WR-22 | 
    
| Generazione | 
     01 | 
    
| N. di serie | 
     1‒99999999999 |