- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Innovazione
- Testimonianza: come alleggerire il lavoro del vostro team con i robot per l'edilizia
Testimonianza: automazione con robot per l'edilizia
"Siamo stati ancora più veloci del previsto", afferma Omeras GmbH.
Inflazione, aumento dei costi, carenza di risorse e di manodopera qualificata, crisi climatiche e geopolitiche: il settore edile è preoccupato per una buona ragione. Non c'è quindi da stupirsi se il 51% degli imprenditori dichiara di risentire della situazione attuale.1 Molti stanno cercando di ottimizzare i processi e ridurre i costi con soluzioni digitali. Questo è un altro motivo per cui Omeras GmbH ha introdotto i robot nel settore edile.
Ma i robot da cantiere sono anche un'opzione valida per affrontare le attuali sfide del settore edile?
Il fatto è che: i robot sono già arrivati nei cantieri tedeschi. Le aziende li utilizzavano già nel 6% dei progetti nel 2022, mentre un altro 8% prevedeva di utilizzarli in futuro.2
I robot semiautomatici e completamente automatici sono già utilizzati con successo nei cantieri di tutto il mondo. È possibile eseguire ispezioni o raccogliere dati, stampare planimetrie di edifici basate su dati BIM o eseguire attività selezionate di costruzione a secco come l'intonacatura.
Scoprite qui alcuni esempi pratici: Omeras GmbH utilizza l'Hilti Jaibot per i lavori di perforazione e riferisce le sue prime esperienze.
I robot per l'edilizia nella pratica
Tutti i vantaggi per Omeras GmbH
Omeras GmbH ha introdotto l'Hilti Jaibot per supportare i propri collaboratori durante i lavori di foratura più impegnativi, ma anche per risparmiare tempo. Marc Neubert, responsabile del reparto di pianificazione e gestione dei progetti, afferma: "Siamo stati sollecitati dal nostro cliente ad accelerare tutti i lavori possibili".
Guardate il video per scoprire come Jaibot è riuscito ad aumentare l'efficienza nel progetto "Complesso amministrativo Rostock " e come i collaboratori coinvolti hanno vissuto il lavoro con il robot per l'edilizia.
Un grande supporto
Per i rivestimenti e il soffitto sospeso in lamiera stirata è stato necessario praticare oltre 1 100 fori posizionati con precisione. Per un collaboratore si tratta di un lavoro sopratesta molto faticoso e ripetitivo che diventa rapidamente impegnativo dal punto di vista fisico. Un'applicazione ideale per il Jaibot: riceve i dati da un disegno AutoCAD di Omeras, che contiene assi di costruzione ed elementi edilizi come travi e pareti in calcestruzzo.
Su questa base, i fori possono essere eseguiti in modo rapido e preciso con il Jaibot. "Stiamo parlando di un'innovazione nel settore edile", afferma Marc Neubert. Il Jaibot lavora in media il 30% più velocemente di un essere umano.
"Si tratta di un aumento di efficienza estremamente elevato. Con un robot di foratura si è molto, molto più veloci che con una squadra di assemblaggio, e il fatto che non ci sia una marcatura manuale significa che ci sono molti meno errori". Continua dicendo che: "Il tempo risparmiato è estremamente elevato e comporta vantaggi in termini di costi. I collaboratori possono ora essere impiegati per altre attività. Inoltre, il lavoro è divertente e meno pesante".
Il numero di fori che il Jaibot può praticare dipende dal cantiere. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, si può arrivare fino a 1 000 fori al giorno.
Omeras ha guadagnato molto grazie a Jaibot
L'azienda ha iniziato molto bene a lavorare per il futuro ed è estremamente soddisfatta. Il bilancio di Marc Neubert: "È una situazione vincente in tutti i settori. Anche la documentazione è diventata meno soggetta a errori, automatica e più semplice. I collaboratori sono più felici perché lavorare con Jaibot non è fisicamente impegnativo ed è divertente".
Non ci sono state difficoltà durante l'introduzione: durante il processo di implementazione, il supporto Hilti ha fornito assistenza continua per la pianificazione e l'esecuzione.
Il modo più intelligente di utilizzare i robot per l'edilizia
Per quale tipo di lavoro edile i robot sono particolarmente adatti?
- Compiti che richiedono precisione e velocità
- Compiti ripetitivi e faticosi
- Compiti pericolosi
- Compiti in ambienti non sicuri per le persone
- Compiti di lunga durata, ad esempio la notte.
Ciò si traduce in notevoli vantaggi per i collaboratori:
- meno stress
- meno lavori di rifinitura
- meno documentazione
- meno compiti ripetitivi - tempo per altri lavori più stimolanti
Anche le aziende ne traggono vantaggio:
- risparmio di tempo e quindi di costi
- meno fonti di errore
- procedure operative efficienti e precise
- maggiore sicurezza per i collaboratori
- documentazione semplice e affidabile
- maggiore soddisfazione nel team
Il potenziale è riconosciuto, ma spesso non ancora sfruttato appieno.
Usare i robot dove conviene
Tutti possono trarre vantaggio dall'introduzione dei robot da cantiere, se vengono utilizzati nei posti giusti e se le squadre vengono formate di conseguenza.
Il lavoro viene svolto in modo più efficiente e preciso e i collaboratori possono concentrarsi su altri compiti, aumentando la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, i collaboratori non devono temere di essere sostituiti dai robot.
L'Associazione tedesca di robotica commenta queste riserve sulle nuove tecnologie e sui cambiamenti: "Non si tratta mai di sostituire completamente i collaboratori, ma di sostituire quelli che non sono più disponibili ma sono necessari". I robot sono destinati a supportare, non a sostituire. L'associazione ritiene che le soluzioni di settore nel campo della robotica possano fornire in futuro un parziale sollievo alla carenza di manodopera qualificata in molti settori, tra cui, ad esempio, quello dell'assistenza e della ristorazione.
Naturalmente, nei prossimi anni dovremo affrontare molte sfide: dalla questione di come i robot possano essere usati in modo sensato nei progetti di ristrutturazione e rinnovo e nei piccoli lavori alla necessità di formare i lavoratori a collaborare con i diversi robot.
Tuttavia, è chiaro: l'uso della robotica è una prospettiva promettente per il settore edile. I robot per l'edilizia possono già sostituirsi ai lavori quotidiani più faticosi e garantire una maggiore sicurezza, come dimostra l'esempio di Jaibot, ma stanno già contribuendo a trasformare ulteriormente il settore producendo o assemblando componenti prefabbricati, ad esempio con la stampa 3D, che devono essere solo montati in loco.
Domande frequenti
In quali ambiti di applicazione può essere utilizzato il Jaibot?
Controllato sulla base di una pianificazione digitale, il robot di perforazione Jaibot si occupa dell'esecuzione dei fori nel soffitto o nella parete in combinazione con la misurazione tramite la stazione totale PLT 300. Può essere utilizzato per installazioni nei settori del riscaldamento, della ventilazione, della climatizzazione, dell'elettricità e della costruzione di soffitti.
Di quali dati ha bisogno Jaibot per funzionare?
La base dei dati può essere un modello di esecuzione BIM, ma anche il file DWG può servire come base dei dati per la progettazione classica. È possibile elaborare dati 2D o 3D; alla fine sono richieste le coordinate in X/Y.
Il nostro BIM Competence Center sarà lieto di occuparsi della pianificazione per voi.
Per quanto tempo è possibile utilizzare Jaibot per la foratura?
La batteria funziona fino a 8 ore e impiega circa 6 ore per ricaricarsi. Tuttavia, il Jaibot può funzionare anche con collegamento alla rete, per cui è possibile gestire facilmente più turni.
A partire da quale numero di forature è vantaggioso utilizzare il Jaibot?
Vale la pena di utilizzare un Jaibot per il vostro progetto di foratura a partire da circa 2 500 fori.
Quali vantaggi offre il Jaibot quando più operatori lavorano a un progetto?
Poiché il Jaibot lavora sulla base di dati digitali relativi a più operatori, il costruttore ottiene fori più puliti, maggiore precisione, meno errori e una produzione più rapida. La posizione, il diametro e persino la profondità di foratura sono definiti in anticipo dal piano di foratura. Inoltre, i fori sono contrassegnati da un sistema di codifica a colori con punti intorno al foro previsto, in modo che ogni operatore sappia quali fori sono destinati alla rispettiva installazione.
Quanto costa il Jaibot?
I costi dipendono dal progetto e vengono calcolati individualmente per ogni caso. C'è sempre la possibilità di acquistare o noleggiare una flotta.