Come trovare il tassello giusto per la vostra applicazione
Quale tassello è adatto alla mia applicazione? La scelta del tassello giusto dipende da diversi fattori: il tipo di materiale base, le condizioni ambientali, il carico previsto, la corretta installazione e il rispetto delle distanze dal bordo e interassi. È sufficiente seguire i passaggi della nostra lista di controllo per trovare una soluzione di fissaggio efficiente e sicura per la vostra applicazione.

Checkliste: Come trovare il tassello giusto
Qui potrete restringere gradualmente la scelta tra tutti i tasselli, fino a trovare il fissaggio giusto. Se non siete sicuri di quale metodo di fissaggio sia adatto al vostro progetto, i nostri esperti saranno lieti di aiutarvi.

1. Materiale del substrato
Quale tassello è adatto a quale materiale base?
La scelta del tassello giusto dipende in larga misura dal tipo di materiale base. Per questo motivo è necessario chiarire innanzitutto se si vuole fissare al calcestruzzo, alla muratura o alle pareti di cartongesso. In questo modo potrete scegliere il tassello meccanico, chimico o di plastica giusto per il vostro materiale.

2. Dintorni
Avete bisogno di un tassello per ambienti interni o esterni? O di una soluzione per ambienti altamente corrosivi?
A seconda del luogo di installazione, che sia all'interno, all'esterno o in ambienti particolari come piscine, centrali elettriche o gallerie, fattori come l'umidità o la temperatura possono influenzare la capacità di carico. Per questo motivo offriamo i nostri tasselli in acciaio zincato, acciaio inox e acciaio altamente resistente alla corrosione.

3. Carichi
Quale tassello è adatto a quale carico?
La vostra applicazione prevede carichi costanti o uniformi (cioè carichi statici) oppure carichi variabili o dinamici? Questo influenza la scelta del vostro tassello. Quando si sceglie una soluzione per le proprie esigenze di fissaggio, inoltre, è importante considerare anche la capacità di carico.

4. Posizione di montaggio
In quale posizione desiderate montare e che distanza c'è tra il tassello e il bordo o tra i tasselli?
Queste condizioni geometriche di base influiscono sulla scelta del tassello e sul rispettivo principio di funzionamento. La scelta sarà influenzata anche dal fatto che si voglia realizzare un montaggio a innesto o passante o che la piastra base venga montata a distanza.
Su quale materiale base volete fissare?
Per iniziare a scegliere il tassello giusto, occorre innanzitutto determinare il materiale base su cui volete fissare. Nella pagina corrispondente collegata tramite link, potete poi restringere ulteriormente la scelta del tassello in base al carico, alle condizioni ambientali e alla posizione di montaggio.

Calcestruzzo
Al calcestruzzo potete applicare carichi leggeri, medi e anche molto pesanti, come i supporti in acciaio. Qui trovate i tasselli giusti per il calcestruzzo. A seconda del peso del carico e del tipo di applicazione, potete dunque fissare in modo sicuro con tasselli meccanici o chimici.

Parete di cartongesso
Per il montaggio di carichi leggeri su pareti di cartongesso, di solito è necessario utilizzare tasselli speciali, come ad esempio i tasselli per vani cavi. Scoprite di più sui tasselli per costruzioni a secco.

Muratura
Per il fissaggio in diversi tipi di muratura, come mattoni forati, mattoni pieni e pietra arenaria calcarea, sono necessari diversi tipi di tasselli. A questi potete applicare carichi leggeri e medi con soluzioni meccaniche o chimiche. Qui trovate i tasselli adatti per applicazioni come il montaggio di tende da sole o ringhiere.
I tasselli in sintesi
Nel nostro pratico PDF trovate una panoramica di tutti i sistemi di ancoraggio Hilti. In questo modo potrete selezionare facilmente le opzioni di soluzione per l'applicazione pianificata a seconda del materiale base, delle omologazioni e del materiale.
Domande frequenti sulla scelta del tassello giusto
Nel nostro pratico PDF sui tasselli trovate una panoramica di tutti i sistemi di ancoraggio Hilti. In questo modo potrete selezionare facilmente le possibili soluzioni per l'applicazione prevista, a seconda del materiale base, delle omologazioni e del materiale. I rispettivi valori di carico dei prodotti possono essere consultati nelle schede tecniche, altrimenti trovate i rispettivi carichi nelle pagine dei prodotti da scaricare.
In linea di massima si può distinguere tra tasselli chimici e meccanici – ancoraggi a espansione in acciaio o tasselli a vite.
I tasselli chimici sono sistemi compositi in cui una barra di ancoraggio viene inserita nel foro in combinazione con una malta adesiva. Questa tecnologia consente un'installazione in grado di sopportare carichi elevati e, rispetto ai tasselli meccanici, permette di ridurre le distanze dal bordo e interassi.
I tasselli meccanici sono ancorati nel materiale base mediante espansione o sottosquadro, il che permette di sopportare il carico.
I moderni sistemi compositi, come l'ancorante in fiala ad alte prestazioni HVU2 per l'ancoraggio di carichi pesanti nel calcestruzzo, combinano i vantaggi di entrambi i tipi di fissaggio, consentendo un ancoraggio rapido e sicuro anche di carichi pesanti.
Oltre agli altri numerosi vantaggi, un tassello chimico può sopportare carichi più elevati perché, tra l'altro, permette di utilizzare barre di ancoraggio di diametro maggiore e può essere incassato molto in profondità. Pertanto è ideale per le applicazioni per carichi pesanti. In alcuni casi è necessaria anche l'impermeabilizzazione dell'ancoraggio (ad esempio per proteggerlo dalla penetrazione di acqua), prodotta dal tassello chimico.
Può essere utilizzato universalmente sul calcestruzzo (e a seconda del prodotto su altri materiali base).
Di norma, i tasselli chimici sono utilizzati, ad esempio, per il fissaggio di piastre di acciaio, nella costruzione di gallerie e per carichi
Nelle pagine dei relativi prodotti potete visualizzare dettagli come le omologazioni, le ETA, il campo di applicazione e l'ambiente a cui il tassello è adatto. Per farvi una prima idea generale, potete dare anche uno sguardo al nostro PDF sui tasselli. In caso di dubbi, utilizzate il nostro software di dimensionamento PROFIS Engineering o consultate il nostro Engineering
Questi valori variano a seconda del tipo di tassello e del materiale di base. Per calcoli e informazioni precise, utilizzate l'ETA e il nostro software di dimensionamento PROFIS Engineering. In caso di dubbi, consultate il nostro Engineering o un progettista specializzato. Se desiderate saperne di più sui dispositivi di fissaggio, vi consigliamo di seguire uno dei nostri corsi di formazione.
Non esitate a contattarci
Non siete ancora sicuri di quale sia il prodotto giusto per la vostra applicazione? Non esitate a contattarci, saremo lieti di aiutarvi.
Altri argomenti che potrebbero interessarvi

Software PROFIS per una semplice pianificazione e un semplice dimensionamento
Scoprite il nostro pratico software basato su cloud con il quale potrete non solo dimensionare i tasselli, ma anche progettare varie applicazioni come ad es. acciaio su calcestruzzo, calcestruzzo su calcestruzzo e acciaio su muratura. Questo vi permetterà di progettare in modo conveniente, affidabile e conforme alle normative.