La brochure di Hilti

5 consigli Le migliori prestazioni della batteria

5 consigli per aumentare la durata delle batterie degli attrezzi

Luglio 2020  I  3 minuti  I  Tecnologia delle batterie

Le batterie poco potenti causano ritardi e insoddisfazioni in cantiere. Con questi 5 consigli è possibile tenere in buono stato gli attrezzi a batteria ed evitare interruzioni durante lo svolgimento del lavoro quotidiano.

Continua a leggere
Hilti Moments

Nuovo modo di pensare, meglio fatto

Luglio 2020  I  4 minuti  I  Aziende, competenza

Migliorare prodotti, sviluppare ulteriormente servizi, e con tale risolvere problemi. Anche nel 2019 Hilti ce l'ha fatta di nuovo e rimane fedele al motto: «Costruiamo un futuro migliore». Questi momenti tratti dal 2019 mostrano con quanto entusiasmo ci si lavora ogni giorno.

Continua a leggere
Drone sul cantiere

5 tendenze importanti nell'edilizia a partire

Maggio 2020  I  4 minuti  I  Tecnica edilizia

Sono queste 5 tendenze a movimentare il settore: dal drone al calcestruzzo autoriparante.

Continua a leggere
calcestruzzo a maglia

Oggi il calcestruzzo viene lavorato a maglia

Maggio 2020  I  7 minuti  I  Materiale di sottofondo

Il calcestruzzo è un elemento chiave nel settore dell'edilizia a livello mondiale. Ma chi lo ha inventato, quali nuovi tipi esistono, come viene lavorato oggi e come lo sarà in futuro? Questi 5 fatti sul calcestruzzo potrebbero sorprendervi.

Continua a leggere
Hayo Meijs / Markus Schmitz

Costruire il doppio e risparmiare

Maggio 2020  I  4 minuti  I  Digitalizzazione, BIM, competenza, rotaia di ancoraggio HAC

Ciò che sembra impossibile diventa realtà grazie al Servizio di progettazione BIM. L'edificio viene realizzato in digitale prima del vero e proprio cantiere. Questa procedura permette importanti ottimizzazioni e garantisce un risparmio fino al 60 percento in termini di tempo e di materiale. Come funziona esattamente ci aiuta a capire la seguente intervista.

Continua a leggere
La valigia rossa

Quelli con la valigetta rossa

Maggio 2020  I  3 minuti  I  Aziende, competenza

Da quasi 50 anni le valigette rosse Hilti sono in tutti i cantieri del mondo. Queste valigette custodiscono non solo attrezzi, ma anche un bel pezzo di storia dell'azienda. Scoprite di più su come questa valigetta sia diventata così famosa e qual era il suo colore in precedenza.

Continua a leggere
Recinzione dell'edificio con segnaletica di sicurezza

La protezione sul lavoro nel settore edile

Aprile 2020  I  5 minuti  I  La protezione sul lavoro

Salute e sicurezza nel settore delle costruzioni: Il rischio di infortuni sul lavoro è più elevato nel settore delle costruzioni che in altri settori dell'economia.

Continua a leggere
La digitalizzazione nel settore delle costruzioni

Digitalizzazione: un progetto comune

Aprile 2020  I  6 minuti  I  Digitalizzazione, BIM, competenza

Come può avere successo la digitalizzazione nel settore delle costruzioni? Il metodo BIM offre sia alle piccole che alle grandi aziende l'opportunità di una maggiore produttività e di una migliore collaborazione.

Continua a leggere
mani digitali

Forum degli esperti BIM – Digitalizzazione del cantiere

Aprile 2020  I  3 minuti  I  Digitalizzazione, BIM, competenza

I progetti edilizi devono diventare più trasparenti e produttivi. Questo richiede nuove tecnologie, nuovi standard, nuovi processi e nuove forme di collaborazione.

Continua a leggere
Nicole Brodbeck

Il contatto personale resta importante

Aprile 2020  I  4 minuti  I  Hilti Stores

Il Coronavirus non si ferma nemmeno davanti ai cantieri edili e mette le aziende, Hilti compresa, di fronte a grandi sfide. Nicole Brodbeck, Responsabile Canali di distribuzione, spiega come ha reagito Hilti alle direttive dell'UFSP, per quali motivi gli Hilti Stores ora riapriranno e perché il face-to-face rimane fondamentale.

Continua a leggere
5 tirocinanti mostrano il pollice in su

Uno strumento contro la carenza di manodopera qualificata

Marzo 2020  I  4 minuti  I  Azienda e persone

La situazione è complicata: Mentre la situazione degli ordini è a un livello record, sempre più aziende non trovano abbastanza dipendenti. Ma c'è un'opportunità: la formazione interna. Con questi consigli, potete trovare ancora una volta un numero sufficiente di apprendisti entusiasti della vostra azienda.

Continua a leggere
Controller Tablet PLC 400

5 soluzioni di misura per il suo progetto

Marzo 2020  I  5 minuti  I  Tecnologia delle batterie, tecnologia di misura

Quale strumento di misura è più adatto alle sue attività principali? Qui trova informazioni sulle 5 migliori soluzioni per ciascuna fase del progetto di costruzione.

Continua a leggere
Arrampicata mano nella mano

Come rimanere attraente come datore di lavoro

Marzo 2020  I  4 minuti  I  Azienda e persone

Quando è attraente un datore di lavoro? La risposta cambia con una nuova generazione di dipendenti. Leggete come potete posizionarvi come datore di lavoro auspicabile in tempi di carenza di competenze.

Continua a leggere
Incontro di due donne di origini diverse in azienda

Un'ottima cultura aziendale

Marzo 2020  I  4 minuti  I  Azienda e persone

Sviluppare il talento e guardare al futuro insieme: è così che si costruisce una forte fidelizzazione dei dipendenti. Leggete un'intervista a Mandy Thumm, Hilti Employer Branding, per scoprire come i datori di lavoro possono affrontare questa sfida in termini concreti.

Continua a leggere
Lavoro di squadra in rete

Lavoro di team in rete

Marzo 2020  I  3 minuti  I  Software

Con PROFIS Engineering, progettate in modo sicuro ed economico – e godetevi uno scambio di informazioni rapido e senza errori nel team di progetto. Qui potete leggere come funziona.

Continua a leggere
foratura e scalpellatura sicura in cantiere

Perforare e scalpellare in sicurezza

Marzo 2020  I  2 minuti  I  Tecnologia di foratura e scalpellatura, tecnologia delle batterie, costruzione

Ottenere la massima sicurezza possibile nella perforazione e nella scalpellatura sia attraverso la competenza dei dipendenti, sia con strumenti progettati pensando alla sicurezza. Questo è il modo in cui Hilti protegge i vostri dipendenti.

Continua a leggere
Taglio del metallo

Un team di specialisti

Febbraio 2020  I  3 minuti  I  lavorazione dei metalli, acciaio e costruzioni in metallo

Tagliare il metallo non è difficile – se si ha l'utensile giusto a portata di mano. Qui potete conoscere i nostri esperti di taglio dei metalli.

Continua a leggere
Pressa per tubi a batteria aperta davanti a un tubo

Pressatura tubi con sistema

Febbraio 2020  I  5 minuti  I  tecnologia delle batterie

Accompagnare uno specialista SHK nella vita quotidiana del cantiere con la pressa grezza Hilti alimentata a batteria.

Continua a leggere
Mappa del mondo in foglie su superficie di legno firmata

Come riusciamo a realizzare un futuro sostenibile

Febbraio 2020  I  3 minuti  I  ambiente, sostenibilità

Responsabilità d'impresa significa anche affrontare la responsabilità ambientale. Il riciclaggio, le tecnologie verdi e la riduzione delle emissioni di CO2 sono quindi parte della strategia di sostenibilità di Hilti.

Continua a leggere
Rettifica dei metalli

I professionisti della levigatura

Gennaio 2020  I  3 minuti  I  costruzione in acciaio e metallo

A seconda dell'applicazione, la levigatura del metallo presenta requisiti differenti per l'utente. Qui scoprirà come gestire al meglio qualsiasi applicazione di levigatura dei metalli con gli attrezzi Hilti.

Continua a leggere
Operatore in cantiere con TE 60-A36

Una nuova dimensione della tecnologia a batteria

Gennaio 2020  I  2 minuti  I  tecnologia delle batterie

Lavorare in modalità wireless, in modo indipendente e sicuro. Se le prestazioni sono giuste, il passo successivo verso un cantiere senza fili è fatto. Qui potete leggere come il trapano a percussione a batteria TE 60-A36 padroneggia questa bilancia.

Continua a leggere
3 Piattaforma di batterie

Oggi il cantiere è senza cavi

Gennaio 2020  I  3 minuti  I  tecnologia delle batterie

Una potenza elevata è sempre la caratteristica principale quando si parla di batterie? No: a seconda dell'applicazione, altri criteri possono essere decisivi. Scopra le nostre piattaforme da 3 batterie che alimenteranno i suoi attrezzi con la giusta potenza.

Continua a leggere
Batterie dal calderone della strega

7 dati di fatto sulle batterie che non conosce ancora

Gennaio 2020  I  6 minuti  I  tecnologia delle batterie

Zolfo, calce e molecole del sangue: le batterie del futuro saranno costituite da questi elementi? Quali sono le esatte dimensioni della batteria più piccola al mondo e di quella più grande? Legga qui 7 dati di fatto sulle batterie che forse non conosceva ancora.

Continua a leggere
Assemblatore con dispositivo di fissaggio a batteria BX3

Avanti a tutta velocità – senza interruzioni

Gennaio 2020  I  2 minuti  I  tecnologia delle batterie, fissaggio diretto, costruzione a secco

Avanti a tutta velocità – senza interruzioni. Lo strumento di impostazione Hilti BX 3-L 02, alimentato a batteria, garantisce un flusso di lavoro semplice, veloce e fluido.

Continua a leggere
Conservare i dipendenti e i clienti che parlano davanti alle valigie aperte

Consulenza personale anziché acquisti in Internet

Gennaio 2020  I  5 minuti  I  Hilti Stores

Perché recarsi all'Hilti Store quando si può trovare tutto anche in Internet? Semplice, qui ci si focalizza su una consulenza personale e sull'esperienza diretta. Ecco come clienti e collaboratori usano l'Hilti Store.

Continua a leggere
Fulmine su impianto industriale

Nessuna paura della sovratensione

Gennaio 2020  I  3 minuti  I  costruzione in acciaio e metallo

In caso di fulmini, cortocircuiti, cortocircuiti, interruzioni di corrente: le soluzioni di fissaggio Hilti per l'acciaio vi aiutano a proteggere edifici, macchine e strutture in acciaio dalla sovratensione.

Continua a leggere
Facciata in vetro-acciaio della stazione di Kings' Cross Station a Londra

Resistente a rivetti e chiodi – in ogni situazione

Dicembre 2019  I  3 minuti  I  costruzione in acciaio e metallo

Nella seconda parte si illuminano gli elementi di fissaggio su strutture in acciaio esistenti. I più svariati campi di applicazione richiedono le più svariate soluzioni di fissaggio – dalle vibrazioni alla corrosione.

Continua a leggere
Collegamenti a vite nel vano ascensore

Chiave dinamometrica – Arrivederci!

Dicembre 2019  I  2 minuti  I  funzionamento senza fili

Siete più interessati alla sicurezza o alla produttività nell'installazione di ancoraggi per bulloni? Nessuna domanda: entrambi sono essenziali e perfettamente compatibili con il modulo SI-AT.

Continua a leggere
Diverse forme di acciaio nella pila

Con Hilti dall'acciaio grezzo alla macchina finita

Novembre 2019  I  3 minuti  I  costruzione in acciaio e metallo

L'acciaio è uno dei materiali più versatili al mondo. In questa prima parte della serie «Fissaggio all'acciaio», presentiamo soluzioni ben congegnate per la produzione dell'acciaio.

Continua a leggere
Prime Park Sessions al Freestyle Park sul ghiacciaio dello Stubai

Prestazioni al top sul ghiacciaio

Novembre 2019  I  2 minuti  I  tecnologia delle batterie

Lavoro duro a 3100 metri – Le tecnologie Hilti supportano una delle migliori strutture di allenamento per freeskiers e snowboarder sul ghiacciaio dello Stubai.

Continua a leggere
Tavoletta con software BIM

La pianificazione digitale resa ancora più facile

Novembre 2019  I  2 minuti  I  tecnologia di misura, BIM

I metodi di misurazione digitale in combinazione con il metodo di lavoro BIM-to-Field vi aiutano a garantire un trasferimento esatto della pianta e dei punti di misurazione al cantiere e di nuovo al progetto digitale, specialmente nel caso di progetti complessi che coinvolgono diversi mestieri.

Continua a leggere
ON!Track Active Tracking T380 Tag T380 e Fleet Case

La coppia di successo per aumentare la produttività

Ottobre 2019  I  4 minuti  I  servizi, competenza, intervista

Da soli ce la possiamo fare, ma l'unione fa la forza: molte aziende per la gestione attrezzi si affidano già alla combinazione di gestione beni aziendali ON!Track e gestione flotta. I clienti nell'intervista descrivono quali problemi si possono risolvere.

Continua a leggere
Laboratorio di ricerca sulla protezione antincendio con persona in tuta protettiva

Protezione antifuoco made in Germany

Settembre 2019  I  3 minuti  I  protezione antincendio, competenza

Ecco come collaborano sviluppo e produzione presso Hilti. 

Continua a leggere
Componente residenziale modulare su gru per carichi pesanti

Costruzione modulare

Settembre 2019  I  5 minuti  I  costruzione in legno

Prefabbricazione in serie per una maggiore efficienza nel settore edilizio.

Continua a leggere
Vista del nuovo centro commerciale e alberghiero di Posejdon con lo skyline di Setttin all'alba

Sempre al sicuro nel campo della protezione antifuoco

Settembre 2019  I  4 minuti  I  protezione antincendio

Nella protezione antincendio è importante lavorare in modo conforme alle prescizioni – ed essere in grado di dimostrarlo. A tale proposito è molto utile la gestione della documentazione antincendio – come è avvenuto per un grande progetto a Stettin, Polonia.

Continua a leggere
Modello di legno di una città

Il legno giunge a nuove altezze

Settembre 2019  I  6 minuti  I  costruzione in legno, protezione antincendio

Il legno come materiale da costruzione sta nuovamente guadagnando popolarità. Questo vale anche per la costruzione di edifici pluripiano. Ma come la mettiamo con il pericolo d'incendio?

Continua a leggere
Composizione 5 cose per la sicurezza sul lavoro

5 volte Hilti per una maggiore sicurezza

Settembre 2019  I  3 minuti  I  sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro riguarda tutti nel settore edile. Con i seguenti cinque prodotti, tecnologie e soluzioni software potrà svolgere in sicurezza il Suo lavoro quotidiano.

Continua a leggere
Impiegato Hilti nel centro logistico con un braccio scanner

Progettazione? Meglio con il sistema digitale

Settembre 2019  I  4 minuti  I  logistica, digitalizzazione

Il percorso dalla produzione, attraverso i centri di distribuzione fino al luogo d'impiego della merce, è quindi completamente digitalizzato.

Continua a leggere
Tablet per PC con software BIM

I mondi virtuali a portata di mano

Settembre 2019  I  2 minuti  I  BIM, competenza

Hilti inaugura il BIM Experience Center a Rotterdam.

Continua a leggere
Bilancia da laboratorio in uso per la misurazione degli ingredienti

L'innovatore di ancoranti progettato in laboratorio

Settembre 2019  I  3 minuti  I  tecnologia dei tamponi, competenza

Dalla ricerca alla produzione: ecco come vengono realizzati gli ancoranti chimici Hilti.

Continua a leggere
Hilti Trainer con gli studenti nell'aula di formazione

Progettare meglio

Settembre 2019  I  3 minuti  I  corsi di formazione

Sfruttate il know how delle più recenti prescrizioni e la vasta esperienza degli utilizzatori durante i nostri corsi di formazione.

Continua a leggere
Uomini all'aperto a Hilti Training

Più competenza, più sicurezza

Settembre 2019  I  2 minuti  I  corsi di formazione

I training per l'utente riducono i rischi per la sicurezza.

Continua a leggere
Composizione 5 cose per la protezione antincendio

Top 5 nella protezione antifuoco

Settembre 2019  I  3 minuti  I  protezione antincendio

Soluzioni antifuoco Hilti per un'installazione conforme alle prescrizioni.

Continua a leggere
Lavoratore durante l'addestramento alla sicurezza con smerigliatrice angolare e formazione di scintille

Sapeva come: come evitare infortuni

Settembre 2019  I  6 minuti  I  corsi di formazione

Solo chi ha familiarità con i pericoli acuti e a lungo termine del lavoro in cantiere può evitarli.

Continua a leggere