Woher weiss ich, welcher Akku der Richtige für meine Anwendung ist?
Bei der Auswahl eines Akkugeräts und seines Akkus gilt es, Stromspannung (Volt) und Laufzeitkapazität (Ampere) im Blick zu behalten. Je schwerer die Anwendung, desto mehr Stromspannung und damit Volt sollte der Akku aufweisen. Und je länger das Gerät pro Arbeitsgang im Einsatz ist, desto wichtiger ist es, dass genug Ampere vorhanden ist, damit der Akku die benötigte Laufzeit ohne Akkuwechsel oder Ladevorgang durchhält.
Ist es also am besten, einfach immer ein Gerät mit dem stärksten Akku mit den höchsten Volt- und Amperewerten zu nehmen? Nicht unbedingt. Denn je mehr Volt und Ampere der Akku besitzt, desto schwerer und bulliger ist er auch.
Deshalb ist es wichtig, auch die Anwendungsgebiete im Auge zu behalten. Arbeiten Sie viel über Kopf? Auf einer Leiter? In engen Arbeitsbereichen? Dann sind auch Grösse und Gewicht des Akkus wichtige Kriterien für die Auswahl Ihres Akkugerätes und Akkus.