Tagliacavi e crimpatrici
Nell'installazione elettrica, il taglio e la pressatura di cavi elettrici e linee fanno parte dell'attività quotidiana in molte applicazioni: nella posa di cavi, nella manutenzione di armadi elettrici, nel posizionamento di scatole di distribuzione di alimentazione o di collegamenti domestici o nella posa di cavi di terra.
Taglio di cavi elettrici
Per poter collegare tra loro più cavi o linee, è necessario prima separarli in modo corretto. I tagliacavi idraulici a batteria sono la prima scelta per tagliare i cavi elettrici in modo corretto, ovvero senza deformazioni.
Nella scelta dei tagliacavi e delle teste di taglio è necessario considerare questi tre fattori:
Diametro del cavo
Classe del cavo
Materiale del cavo
Per trovare l'attrezzo più adatto alle proprie esigenze, è necessario sapere di quale materiale è fatto il conduttore del cavo e quanto è spesso il cavo da tagliare. In questo contesto distinguiamo due tipi di cavi, per i quali abbiamo sviluppato attrezzi adeguati.
1. Cavo elettrico con anima in acciaio (ACSR) (adatto per lunghe distanze, ad esempio in linee elettriche sopraelevate)
2. Cavo elettrico con conduttore in rame o alluminio (AL Cu) (per brevi distanze fino a 1 m, spesso utilizzato a terra)
Quale attrezzo e quale testa di taglio per quale cavo?

Cavo ACSR
Cavo ACSR Per tagliare in modo netto i cavi elettrici con anima in acciaio è sempre necessaria una lama robusta. La testa di taglio giusta per il taglio dell'acciaio è la cosiddetta ghigliottina, nota anche come testa di bloccaggio. Le ganasce di questa testa di taglio sono progettate per la massima trasmissione di potenza e sono quindi limitate a un diametro piuttosto ridotto. Ciò consente di tagliare anche il massiccio acciaio per l'edilizia con un taglio rotondo e pulito.

Cavo in alluminio o rame
Per il taglio di cavi di rame o di alluminio è necessario utilizzare principalmente una testa di taglio con una lama molto affilata. Garantisce un risultato di taglio pulito con un materiale piuttosto morbido. Le ganasce della testa della cesoia sono progettate per un diametro massimo e quindi raggiungono una forza inferiore.
Tagliacavi idraulici a batteria adatti per cavi elettrici con anima in acciaio
Nuron

NCT 25-S Tagliacavi per ACSR e tiranti
Nuron

NCT 45-S Tagliacavi per ACSR e tiranti
Nuron

Pinza per cavi e tagliacavi a batteria da 6 tonnellate NUN 54-22
Tagliacavi idraulici a batteria adatti per cavi elettrici con conduttori in rame o alluminio
Nuron

NCT 53 C-22 Tagliacavi a batteria per rame/alluminio
Nuron

NCT 83 C-22 Tagliacavi per alluminio o rame
Nuron

Pinza per cavi e tagliacavi a batteria da 6 tonnellate NUN 54-22
Taglio di cavi elettrici
Volete vedere in azione i tagliacavi idraulici a batteria?

Presse idrauliche a batteria
Pressare il cavo elettrico
Dopo il taglio professionale di cavi elettrici o linee, questi devono essere ricollegati in modo corretto per la successiva lavorazione. Il metodo di collegamento più comune è la pressatura con appositi attrezzi di pressatura. A questo scopo si utilizzano presse meccaniche o idrauliche. Mentre le pinze crimpatrici meccaniche sono adatte per sezioni medio-piccole, gli attrezzi di pressatura idraulici con inserti intercambiabili si rivelano efficaci quando si tratta di sezioni più grandi.
Importante: le pressature dei cavi sono rilevanti per la sicurezza e in molti casi devono essere documentate. Gli attrezzi di pressatura sono certificati ISO.
1. Selezionare il capocorda appropriato. Assicurarsi di confrontare i codici sul capocorda e sul conduttore.
2. Misurare la lunghezza del cavo appropriata. A tal fine, allineare il manicotto di collegamento con il filo e contrassegnare il cavo.
3. Selezionare l'inserto di crimpatura appropriato per l'utensile di crimpatura. Il numero di indice e/o il codice colore devono corrispondere.
4. Crimpare il cavo dal capocorda in direzione del cavo per l'intera lunghezza del cavo.
Pressatrici e matrici adatte alla crimpatura di cavi elettrici
Nuron

Pinza per cavi e tagliacavi a batteria da 6 tonnellate NUN 54-22
Nuron

Crimpatrice 12-Ton NCR 120-22
Nuron

NCR 60 D-22 Crimpatrice senza fili da 6 tonnellate

Punzoni DIN da 6 t per alluminio

Punzoni DIN da 12 t per alluminio
Pressare il cavo elettrico
Desiderate provare gli utensili di crimpatura a batteria in azione sul posto?
I cavi in rame a fili molto sottili delle classi 5 e 6 possono richiedere più tentativi di taglio. Per la classe 6 sono adatte le NCT 53 C-22 e NCT 85 C-22, mentre la NUN 54-22 non è idonea. Se le lame si bloccano a causa di schegge di rame, potrebbe essere necessario sbloccarle manualmente. Piccoli fili sporgenti non sono problematici. Se la sporgenza è maggiore, verifica l’usura delle lame. Per i cavi con guaine speciali, attieniti alle specifiche del produttore del cavo.
Se il cavo è troppo grande per l’apertura delle lame, potrebbe non essere possibile sviluppare una pressione sufficiente. Questo può verificarsi soprattutto quando il tagliacavi viene utilizzato al limite della sua capacità. Le funi d’acciaio utilizzate nella costruzione di impianti a fune e ascensori non devono essere tagliate con NCT 25-22, NCT 45-22 e NUN 54 con ganascia di taglio ACSR.
In caso di utilizzo conforme, Fleet Management comprende la sostituzione delle lame di taglio usurate della NUN 54-22, ad esempio in presenza di usura, graffi o lievi arrotondamenti. I danni causati da materiali non idonei o da un uso improprio non sono inclusi. Le lame di taglio CUAL rotte o incrinate sono considerate danneggiate a causa di un uso improprio e vengono riparate a pagamento.
Piccole sporgenze, come bave o rigonfiamenti su un lato del capocorda, possono formarsi a causa del movimento radiale di crimpatura e non sono considerate una sovracrimpatura. Rimuovi completamente la bava prima di utilizzare la connessione. Il collegamento elettrico rimane perfettamente funzionale.
Se l’impiego di una matrice di crimpatura errata provoca una sporgenza su entrambi i lati del capocorda, si tratta di una sovracrimpatura. Questa connessione non deve essere utilizzata. Anche i capicorda curvati o deformati non devono essere utilizzati. Queste deformazioni possono verificarsi in particolare con capicorda più lunghi e pressatrici radiali.
Le possibili cause sono due: con cavi di grande sezione, nella fascia limite da 240 a 400 mm², le ganasce possono essere aperte a tal punto da non consentire un flusso sufficiente di olio verso il serbatoio idraulico.
Un’altra possibile causa è una combinazione non idonea tra cavo e pressatrice. Se la pressatrice non riesce a sviluppare una forza di crimpatura sufficiente, si arresta. Ciò può verificarsi, ad esempio, durante la crimpatura di cavi ACSR o funi d’acciaio non idonei.
Nella crimpatura si distingue tra movimenti di crimpatura lineari e radiali. Le pressatrici con testa a ghigliottina eseguono un movimento lineare e rettilineo. Le teste aperte a forbice o a ganasce eseguono invece un movimento radiale. Attualmente Hilti offre esclusivamente pressatrici radiali. Tra le forme di crimpatura rientrano la crimpatura esagonale, a punzone, ovale, trapezoidale e trapezoidale speciale.
Le pressatrici per cavi Hilti NUN 54-22 e NCR 120-22 consentono di crimpare anche cavi in acciaio o rinforzati con acciaio. Hilti non offre tuttavia matrici di crimpatura proprie per queste applicazioni.
Le matrici di crimpatura di altri produttori sono in linea di principio compatibili con queste pressatrici. Tra queste rientrano le serie Hilti NCR 6T D e NCR 12T D, Klauke 13 e 22, Cembre MK6-50, MK6-60C e MK6-C, Intercable MK 6-CK, Holger Clason K6/5-C e Weitkowitz K18. Gli apparecchi Hilti sono certificati secondo le norme EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 60754-1 e EN 349. La certificazione è riportata sull’ultima pagina delle rispettive istruzioni per l’uso.
Durante la termoretrazione, una guaina termorestringente viene posizionata sul cavo e riscaldata con aria calda, in modo da aderire strettamente al cavo. In questo modo è possibile isolare i cavi elettrici e proteggerli da corrosione, danni e umidità.

Pistola ad aria calda a batteria NHG 6-22
I dispositivi a batteria, come la nuova pistola ad aria calda a batteria NHG 6-22, sono particolarmente adatti per la termoretrazione dei cavi elettrici, in quanto sono altamente flessibili e possono essere utilizzati ovunque e in qualsiasi momento nel cantiere. La NHG 6-22 viene fornita con tre ugelli che garantiscono un'ampia gamma di applicazioni. L'ugello a riflettore è particolarmente adatto per lavorare intorno all'intero materiale, soprattutto nelle aree difficili da raggiungere. L'ugello a getto largo consente di lavorare in modo produttivo su superfici più ampie, mentre l'ugello di riduzione permette di lavorare in modo centrato e preciso.
La NHG 6-22 consente di termorestringere le guaine senza cavo, senza fiamma libera e con calore controllato. Tre diversi ugelli offrono un’elevata flessibilità d’impiego. L’apparecchio raggiunge 300 °C in 3 secondi ed è ideale per cavi con diametro da 4 a 40 mm.
Il fuoco aperto è sempre evitato
Il calore può essere controllato completamente in ogni momento
L'apparecchio è più sicuro da usare
L'apparecchio può essere utilizzato in tutte le condizioni atmosferiche.
Non vengono prodotti vapori nocivi
Campo di lavoro ideale: tra 4 e 40 mm di diametro del cavo