Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
I sistemi di misurazione Hilti lavorano con la massima precisione. Poiché ciò sia possibile è però necessaria una calibrazione periodica. Neppure lo strumento di misurazione migliore in assoluto ha una qualche utilità se non misura in maniera completamente affidabile.
Il lavoro in cantiere è molto faticoso. Questo vale anche per gli attrezzi di misurazione. Spesso sono sempre in funzione e devono confrontarsi con condizioni d'uso particolarmente difficili: devono sopportare forti oscillazioni di temperatura, oppure vengono conservati o utilizzati in maniera impropria. Tutto ciò può comprometterne la precisione.
Ogni attrezzo dovrebbe pertanto essere regolato almeno una volta all'anno. Il servizio di calibrazione Hilti ripristina la precisione dei vostri strumenti di misurazione.
Anche prima di un incarico di misurazione particolarmente delicato o dopo un utilizzo molto impegnativo in cantiere, verifichiamo per voi se il vostro sistema di misurazione sia ancora affidabile al 100 percento.
Trovate informazioni dettagliate sulla manutenzione del vostro sistema di misurazione Hilti anche nella relativa istruzione operativa.
Il nostro consiglio per voi:
A seconda della destinazione d'uso, può essere necessaria una calibrazione più frequente. Orientatevi anche in base alle vostre disposizioni interne per il controllo della qualità, alle indicazioni dell'audit e alle esigenze dei vostri committenti.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.