Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Efficienza energetica nel settore edilizio

Il regolamento sul risparmio energetico impone la scelta di sottostrutture efficienti con bassa trasmissione termica e ponti termici ridotti.

Efficienza energetica nel settore edilizio

In Europa, il settore edilizio è responsabile di circa il 40% del consumo energetico. Tuttavia, circa il 75% degli edifici è inefficiente dal punto di vista energetico. Il riscaldamento rappresenta la quota maggiore del consumo energetico di una famiglia. In questo ambito si riscontra quindi un grande potenziale per aumentare l’efficienza energetica.


La facciata rappresenta la superficie più estesa di un edificio indipendente. In quanto interfaccia tra interno ed esterno, la facciata influenza quindi in modo determinante l’efficienza energetica di un edificio. Nel caso delle facciate ventilate, tuttavia, le sottostrutture metalliche possono essere responsabili fino al 50% delle perdite termiche. È quindi tanto più importante disporre di un involucro edilizio esterno ottimizzato dal punto di vista termico.

La scelta della soluzione di sistema giusta è fondamentale

Per ridurre al minimo la dispersione termica, è necessario scegliere una sottostruttura adeguata. Si distingue tra sistemi privi di ponti termici e sistemi che riducono i ponti termici. Con FOX-T, Hilti offre un sistema privo di ponti termici che soddisfa i più elevati requisiti di efficienza energetica. Per soddisfare le attuali disposizioni dell’EnEV, tuttavia, può essere sufficiente anche un sistema che riduca i ponti termici. A tal fine proponiamo il sistema FOX-VTR, una sottostruttura in acciaio inossidabile.
Come posso trovare la soluzione di sistema ottimale per il mio progetto? A seconda dei requisiti relativi al valore U, elaboriamo per voi la configurazione di sistema ottimale per il vostro progetto.

Il valore aggiunto per progettisti e committenti: massimizzazione del rendimento

  • Un sistema perfettamente coordinato, composto da isolamento e sottostruttura, consente di ridurre complessivamente i costi dei materiali della facciata.

  • Un sistema di facciata ottimale massimizza la superficie utile disponibile dell’edificio. Soprattutto nelle regioni con prezzi elevati, questo effetto può incidere significativamente sulla redditività dell’immobile.

  • La massima efficienza energetica consente inoltre di ottenere certificazioni per edifici (ad es. LEED, casa passiva) e, a seconda della regione, di beneficiare di incentivi.

  • Contattateci! Calcoliamo la costruzione di facciata ottimale per il vostro progetto.