DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Evitare e rimuovere la polvere di cantiere

01.09.2026
Polvere di cantiere
Tempo di lettura: < 5 minuti
Tendenze nei cantieri edili

La polvere di cantiere è spesso sottovalutata, ma le sue conseguenze possono essere rilevanti. Oltre a rappresentare un rischio per la salute dei collaboratori, la polvere si accumula negli attrezzi e sulle superfici di lavoro, causando usura, inefficienze e costi aggiuntivi per la pulizia. Utilizzando attrezzi e sistemi di aspirazione adeguati, è possibile ridurre la formazione di polvere alla fonte, creando un ambiente di lavoro più sicuro, pulito e produttivo.

Quali tipi di polveri esistono?

La polvere non è tutta uguale! Per distinguere i diversi tipi di polveri, queste vengono suddivise in tre classi, le cosiddette classi di polvere. Da un lato forniscono indicazioni sul rischio per la salute che comportano; dall’altro aiutano a individuare l’apparecchio più adatto per un’aspirazione ottimale.

Classe di polvere L (low risk) – rischio basso per la salute: comprende, ad esempio, polveri minerali come calce, sabbia e gesso, oppure polveri generate durante lavori elettrici o di copertura dei tetti.

Classe di polvere M (medium risk) – rischio medio, potenzialmente dannosa per la salute: queste polveri sono costituite da materiali organici come il legno in tutte le sue varianti e dovrebbero essere rimosse preferibilmente già al momento della loro formazione. Questa categoria include anche polveri metalliche generate, ad esempio, durante la levigatura di ferro o alluminio, nonché residui abrasivi di vernici indurite, materie plastiche e resine.

Classe di polvere H (high risk) – rischio elevato, cancerogena e nociva: le polveri di questa classe devono essere eliminate il più rapidamente possibile, poiché possono causare gravi conseguenze per la salute in tempi molto brevi.

Come si può ridurre l’esposizione alla polvere nei cantieri?

Se avete identificato correttamente la polvere generata durante i vostri progetti e l’avete assegnata alla rispettiva classe di polvere, potete anche contrastarla in modo efficace, proteggendo così non solo la salute del vostro team, ma anche la vostra azienda e l’ambiente. Un aspiratore professionale con un filtro adeguato, un dispositivo per la gestione delle polveri e dei fanghi di perforazione durante i carotaggi, oppure un purificatore d’aria per le polveri di cantiere vi supportano in tutti i vostri progetti – dai lavori di foratura, taglio e scanalatura fino alle sgrossature e finiture, passando per lavori di scalpellatura, demolizione e segatura.

Con questi attrezzi potete evitare ed eliminare efficacemente le polveri di cantiere

Sistemi aspirapolvere collegabili

Con i sistemi aspirapolvere è possibile utilizzare punte o scalpelli senza produrre polvere, poiché il dispositivo di aspirazione montato aspira immediatamente la polvere di cantiere.

Punte cave

Con le punte cave, la polvere viene aspirata in modo affidabile direttamente alla testa di perforazione durante il processo di foratura, grazie all’aspiratore Hilti collegato. In questo modo non solo siete meno esposti alla polvere, ma non è nemmeno necessario pulire ulteriormente il foro prima della posa dei tasselli o per successivi collegamenti dell’armatura.

Aspiratori per polveri di cantiere e sistemi di aspirazione della polvere

Con aspiratori a umido/secco con e senza cavo e aspiratori industriali, riducete direttamente la polvere in applicazioni come foratura, scanalatura, levigatura o taglio.

Cappe antipolvere per lavori di smerigliatura

Le cappe antipolvere consentono un'aspirazione mirata sulla smerigliatrice e trasportano la polvere nei contenitori di raccolta dell'aspiratore.

Con gli aspiratori contro la polvere di cantiere

Ecco come risolvere il problema della polvere di cantiere

I aspiratori AIC 1000 e AIC 2000 rimuovono le particelle aeree di polvere sottile negli ambienti chiusi. L'attrezzo, facile da trasportare, è dotato su tre lati di filtri sostituibili. Oltre che per la rimozione della polvere di cantiere dall'aria ambientale l'aspiratore può essere integrato attraverso una finestra laterale direttamente in una parete antipolvere oppure inserito attraverso un tubo flessibile per l'aspirazione mirata della polvere con sottopressione. È pertanto possibile, rimuovere la polvere sottile da una stanza separata per esempio durante i lavori di ristrutturazione in casa o nei locali interni.

Anche in caso di lavori di ristrutturazione durante il periodo lavorativo, per esempio negli ospedali o negli uffici, l'aspiratore è molto pratico, poiché in questo modo è possibile pulire a fondo settori di lavoro separati, senza l'utilizzo di soffiatrici rumorose o senza impegnativi lavori di pulizia.

Verso i depuratori d’aria

Informazioni che valgono la pena

Nella brochure informativa scoprite quali rischi comporta la polvere nei cantieri e quali sono le disposizioni legali in materia. Inoltre, imparerete come evitare la polvere di cantiere e aumentare così la vostra produttività.

Quali apparecchi sono adatti per rimuovere la polvere? Quale purificatore d’aria è ideale per il cantiere? Nel nostro training Safety, i vostri collaboratori apprendono tutto ciò che riguarda la formazione della polvere, le classi di polvere e i sistemi di aspirazione – un know-how prezioso per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Un sistema di aspirazione della polvere in cantiere protegge attivamente dalle malattie respiratorie e riduce il rischio di patologie croniche causate da polveri fini come la silice o la polvere di legno. Soluzioni efficienti di gestione della polvere possono proteggere gli artigiani nei seguenti settori:

  • Edilizia, in particolare nel settore RCVS (riscaldamento, ventilazione, sanitario)

  • Settore elettrico

  • Costruzione a secco

  • Industria metalmeccanica

  • Industria del vetro

  • Industria dei prodotti ceramici

  • Industria dei materiali da costruzione

  • Industria della pietra naturale

Grazie a misure mirate di protezione dalla polvere, i rischi per la salute possono essere ridotti in modo significativo.

La rimozione efficace della polvere di cantiere comporta anche vantaggi economici:

  • Durata di vita dei dispositivi aumentata fino al 60% e degli utensili fino al 20%

  • Riduzione degli interventi di pulizia e manutenzione

  • Aumento delle prestazioni dei dispositivi fino al 20%

  • Minore probabilità di guasti e necessità di riparazioni

  • Risparmio di tempo per manutenzione e pulizia

  • Riduzione significativa dei tempi di preparazione e riordino in cantiere