HILTI APPU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Protezione dalla polvere sul cantiere

01.09.2026
Polvere di cantiere
Tempo di lettura: < 5 minuti
Tendenze nei cantieri edili

La polvere rappresenta un grave rischio per la salute. Le polveri sottili, in particolare, possono causare conseguenze a lungo termine come asma o silicosi. Per questo motivo è importante proteggere efficacemente i vostri collaboratori dall’esposizione alla polvere. Questo non solo tutela la salute del team, ma contribuisce anche al successo dell’azienda. Minori rischi sul posto di lavoro significano maggiore sicurezza, più produttività e meno assenze.

Quali tipi di polvere di cantiere esistono?

Nei cantieri edili le polveri che possono essere pericolose per la salute dei vostri collaboratori sono soprattutto la polvere di quarzo, di legno e di amianto. Sono cancerogene e possono provocare diversi tipi di tumori nei polmoni, nel naso e nelle cavità nasali:

Polvere di quarzo

La polvere di quarzo (silice cristallina) si forma durante le operazioni di foratura, taglio e scalpellatura di calcestruzzo, piastrelle e arenaria, ovvero in pressoché tutte le applicazioni e in ogni materiale comune presente nei vostri cantieri, indipendentemente dal settore. La polvere di quarzo è particolarmente pericolosa e nella maggior parte dei casi provoca la pneumoconiosi o la silicosi.

Polvere di legno

La polvere di legno si forma durante le operazioni di taglio, fresatura, foratura e smerigliatura del legno. Nel settore edile la polvere di legno riguarda soprattutto le costruzioni a secco e di legno e spesso viene sottovalutata.Le polveri di legn e di legno duro, soprattutto di faggio e quercia, possono causare malattie come il cancro al naso e nelle cavità nasali, oltre che la pneumoconiosi.

Polvere di asbesto

La polvere di asbesto costituisce un problema soprattutto durante i lavori di ristrutturazione e può causare l'asbestosi. I sintomi sono analoghi a quelli della silicosi e possono portare allo sviluppo del cancro polmonare. Sebbene l'asbesto sia vietato dal 2005, secondo un'indagine condotta dagli esperti del VDI in circa il 25% di tutti gli edifici esistenti sono presenti intonaci, stucchi e/o collanti di piastrelle precedenti al 1995 e contenenti asbesto.

Protezione dalla polvere sul cantiere con Hilti

Le nostre soluzioni per lavorare in quasi totale assenza di polveri

Sistema di rimozione della polvere TE DRS 4/6

Sistema di rimozione della polvere TE DRS 4/6

Sistema di aspirazione incorporato per una comoda raccolta della polvere durante la foratura o la cesellatura con i perforatori a batteria TE 4-22 e TE 6-22
Shop
TE DRS-M

TE DRS-M

Sistema di aspirazione incorporato per una comoda raccolta della polvere
Shop
DCD

DCD

Collettore di polvere per una comoda foratura sopratesta
Shop
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-C

Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-C

Sistema per la rimozione della polvere per SDS Plus
Shop
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-Y

Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-Y

Sistema per la rimozione della polvere per la foratura e scalpellatura del calcestruzzo utilizzando perforatori SDS Max (TE-Y) Hilti
Shop
TE DRS-D

TE DRS-D

Sistema per la rimozione della polvere per foratura di calcestruzzo e muratura con tutti i tipi di perforatore
Shop
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-B

Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-B

Sistema per la rimozione della polvere per scalpellatura del calcestruzzo con demolitori Hilti SDS Max (TE-Y) e TE-S
Shop

Metodi per prevenire la formazione della polvere sul cantiere

Metodi di lavoro a bassa emissione di polvere

Riduca lo sviluppo di polvere applicando metodi di lavoro a bassa emissione di polvere, come la lavorazione a umido durante la perforazione, il taglio e la scanalatura. Inoltre, cerchi di legare la polvere con l’acqua.

Riduzione dell’esposizione alla polvere

Promuova la protezione contro la polvere e riduca l’esposizione alla polvere sul posto di lavoro utilizzando, ove possibile, materiali e prodotti a bassa emissione di polvere. Tra questi figurano, ad esempio, pellet di malta, calcestruzzo preconfezionato e intonaco pronto all’uso.

Pulizia delle aree di applicazione

Pulite regolarmente le vostre aree di applicazione da sporco e polveri pericolose, aerate e mantenete puliti gli indumenti da lavoro e le superfici. Utilizzate aspiratori per cantieri per ridurre l’inalazione di polvere da costruzione.

Gestione efficace della polvere

Per una gestione efficace della polvere, controlli regolarmente le prestazioni dei suoi aspiratori per cantiere. Sostituisca tempestivamente i filtri se necessario e verifichi che la classe di prestazione dell’aspiratore sia adeguata al volume di polvere e alla relativa classe di polvere.

Misure di protezione personale contro la polvere

Le misure di protezione personale contro la polvere sono estremamente importanti, in particolare la maschera antipolvere. Quando un’applicazione comporta un’elevata esposizione alla polvere, ciò è ovvio. Tuttavia, anche per lavori apparentemente meno polverosi, dovrebbe almeno indossare una maschera antipolvere.

Sistemi coordinati

Utilizzi, per quanto possibile, sistemi coordinati composti da attrezzature di lavoro e aspirazione della polvere per intercettare la formazione di polvere già alla fonte sul cantiere.

Utilizzare lo strumento giusto

Utilizzi lo strumento corretto per ogni applicazione per evitare la formazione di polvere da costruzione. Ogni lavoro polveroso può essere eseguito in modi diversi. Un esempio è il fissaggio diretto invece di soluzioni di fissaggio che richiedono operazioni di perforazione.

Metodo di applicazione SafeSet

Il metodo di applicazione SafeSet garantisce, nel campo degli ancoraggi chimici e delle armature post-installate, la massima sicurezza per quanto riguarda i valori di carico. Inoltre, SafeSet prevede l’utilizzo di una punta cava che aspira direttamente la polvere da costruzione generata.

Informazioni di grande valore

La polvere di cantiere rappresenta un rischio sia per la salute sia per l’azienda. Può causare malattie respiratorie, allergie e patologie croniche, talvolta incurabili. Inoltre, accelera l’usura delle attrezzature, con conseguenti costi aggiuntivi. Per questo motivo, un’efficace protezione dalla polvere è fondamentale per tutelare la salute, migliorare la sicurezza sul lavoro e aumentare la produttività in cantiere.

L’inalazione di polveri sottili, come quelle di calcestruzzo o legno, non provoca necessariamente sintomi immediati. Malattie come la silicosi possono svilupparsi per anni senza disturbi evidenti, per poi manifestarsi con tosse persistente o difficoltà respiratorie. Per questo è fondamentale monitorare l’esposizione alla polvere in cantiere, individuare tempestivamente i rischi e adottare adeguate misure di protezione.

Rivolgetevi ai responsabili della gestione delle polveri nella vostra azienda per ridurre la formazione di polvere e migliorare la protezione dei collaboratori. Se sono già in vigore misure preventive, contribuite attivamente alla loro applicazione.

La malattia professionale più frequente è la pneumoconiosi. Questa malattia è molto insidiosa, poiché viene diagnosticata spesso solo dopo anni. Non è guaribile ed è quindi evitabile solo attraverso misure preventive! La pneumoconiosi o silicosi cronica è causata dall'eccessiva esposizione alle particelle di biossido di silicio (polvere di quarzo) presenti nelle polveri sottili. Queste particelle di polvere possono essere molto pericolose, poiché penetrano profondamente nei polmoni e si annidano negli alveoli polmonari.

Con il tempo si forma quindi del tessuto cicatriziale che, durante l'inspirazione, ostacola l'assunzione dell'ossigeno. La malattia non è guaribile e può essere mantenuta a uno stato stabile solo con una diagnosi precoce. La compromissione cronica dei polmoni si ripercuote anche sulla funzione cardiaca. Se le polveri sottili entrano nella circolazione sanguigna attraverso gli alveoli, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, ictus e infarto.

Mentre un adeguato abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale sono essenziali per i collaboratori, sistemi efficaci di aspirazione delle polveri e aspiratori per cantiere consentono di ridurre l’esposizione alla polvere già durante il lavoro.

Per evitare di inalare la polvere di cantiere, l’uso di una maschera protettiva è indispensabile. Le maschere FFP1 proteggono principalmente dalle particelle più grossolane. Le FFP2 offrono una capacità filtrante significativamente maggiore e sono adatte, ad esempio, ai lavori di demolizione. Alcuni modelli dispongono di una valvola di espirazione che facilita la respirazione. Le FFP3 garantiscono il massimo livello di protezione contro le polveri e filtrano anche particelle molto fini, comprese quelle associate a muffe e amianto.

Utilizzando sistemi di aspirazione efficaci e mantenendo una bassa esposizione alla polvere, il tempo necessario per preparare e ripristinare il cantiere si riduce notevolmente. Prima dell’inizio dei lavori spesso non è più necessario svuotare completamente o coprire gli ambienti. Anche la pulizia di pareti, superfici e pavimenti dopo l’intervento viene drasticamente ridotta. Questo consente di risparmiare tempo, aumentare la produttività e garantire un ambiente più pulito per clienti e collaboratori.

Con sistemi efficaci di aspirazione delle polveri è possibile aumentare la durata degli utensili fino al 60% e migliorarne le prestazioni fino al 20%. Una minore quantità di polvere all’interno degli utensili riduce la necessità di pulizia e manutenzione. Inoltre, prevenendo guasti causati da surriscaldamento, usura o blocchi, si riducono i costi di riparazione e i tempi di fermo.

Formazione sulla sicurezza contro la polverePer sensibilizzare i vostri collaboratori ai rischi della polvere di cantiere, far conoscere le misure di protezione necessarie e fornire consigli pratici per lavorare con meno polvere, offriamo corsi di formazione e un percorso di e-learning dedicato alla protezione dalla polvere.

Vai all’e-learning