La sostenibilità svolge un ruolo sempre più importante nel settore delle costruzioni. Quello che un tempo era considerato un semplice termine di moda è oggi una necessità giuridica ed economica. I materiali da costruzione sostenibili, dai materiali tradizionali come paglia e bambù alle soluzioni innovative come metallo riciclato e legno massiccio, stanno favorendo questa evoluzione. Offrono vantaggi ambientali senza compromettere la qualità o la funzionalità.
Che si tratti di legno massiccio, calcestruzzo a emissioni zero di CO₂ o materiali isolanti innovativi, tutti contribuiscono a preservare le risorse, ridurre le emissioni e minimizzare l’impatto ambientale delle costruzioni. Si sta già delineando una chiara tendenza verso questi materiali da costruzione sostenibili. Nell’edilizia in legno, progetti innovativi come torri residenziali, hotel e scuole dimostrano il potenziale del legno massiccio anche nella costruzione di strutture di grande altezza.
Anche il calcestruzzo a emissioni zero di CO₂ sta diventando sempre più popolare rispetto al calcestruzzo tradizionale. Inoltre, gli incentivi per gli edifici a basso consumo energetico stanno portando maggiore attenzione al tema dell’isolamento, mentre le certificazioni di sostenibilità acquistano sempre più importanza. Quella che inizialmente si è affermata come una tendenza nel settore delle costruzioni è quindi destinata a diventare probabilmente una pratica consolidata in futuro. Può quindi essere vantaggioso puntare fin da subito su materiali da costruzione sostenibili e beneficiare della riduzione delle emissioni di CO₂, dell’efficienza energetica e del risparmio sui costi.
Cosa sono i materiali da costruzione sostenibili?
I materiali da costruzione sostenibili sono materiali prodotti e utilizzati nel rispetto dell’ambiente. Si caratterizzano per un ridotto impatto ambientale e favoriscono un uso responsabile delle risorse naturali. Tra questi rientrano i materiali riciclabili o biodegradabili, nonché quelli realizzati con materie prime rinnovabili, come il legno.
I materiali tradizionali come il calcestruzzo e l’acciaio hanno spesso un’elevata impronta di CO₂, mentre le alternative sostenibili come il legno, il metallo riciclato e le fibre naturali sono decisamente più rispettose dell’ambiente.
I seguenti materiali, invece, rientrano tra i materiali da costruzione sostenibili:

Da sempre un materiale da costruzione ecologico
L’utilizzo del legno massiccio nell’edilizia, come il legno lamellare a strati incrociati (CLT), il legno lamellare incollato (glulam) e il legno lamellare con tasselli (DLT), rappresenta un passo importante verso un’edilizia più sostenibile. Come materia prima, il legno massiccio offre numerosi vantaggi durante l’intero ciclo di vita, tra cui la capacità di immagazzinare carbonio e la possibilità di essere riciclato. Con una gestione responsabile delle risorse, il legno massiccio può contribuire a ridurre significativamente l’impatto ambientale nel lungo periodo. Inoltre, il materiale si distingue per l’elevata capacità portante e le sue proprietà di resistenza al fuoco.
Il legno svolge inoltre un ruolo importante nei progetti di edifici ad alta efficienza energetica, contribuendo così a ridefinire l’architettura moderna e le pratiche costruttive. Questo si riflette anche nella crescente tendenza verso la densificazione urbana: anziché occupare nuove superfici non edificate, vengono sfruttati gli spazi intorno agli edifici esistenti. In questo contesto, il legno si è dimostrato un materiale da costruzione flessibile, in grado di adattarsi alle strutture esistenti.

Materiale collaudato, sostenibilità moderna
La terra cruda è un altro materiale da costruzione tradizionale che negli ultimi anni ha riacquistato importanza. In quanto materia prima naturale disponibile praticamente ovunque, offre numerosi vantaggi ambientali. È completamente riciclabile e biodegradabile. La terra cruda regola naturalmente il clima interno assorbendo e rilasciando l’umidità, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria negli ambienti interni. In combinazione con il legno, è ideale per progetti di edilizia sostenibile. Inoltre, la produzione di questo materiale richiede un basso consumo di energia.

Ripensare le pratiche tradizionali
Lo sviluppo di elementi prefabbricati in calcestruzzo sostenibile ha compiuto notevoli progressi. Questi materiali da costruzione si distinguono per un basso rapporto acqua-cemento, eccellenti proprietà isolanti e termiche e un’elevata efficienza energetica. Anche la loro durabilità e riciclabilità contribuiscono in modo significativo alla sostenibilità.
Questa sostenibilità è ulteriormente migliorata dall’utilizzo di materiali locali e naturali, come sabbia e ghiaia, nella miscela di calcestruzzo. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo sostenibile non sono solo un buon esempio di edilizia rispettosa dell’ambiente, ma contribuiscono anche a ridurre le emissioni legate al trasporto, poiché i materiali provengono da aree vicine al cantiere.

Metallo riciclato e bambù
Il metallo riciclato, ottenuto da rottami, riduce la necessità di produrre nuovo metallo, contribuendo così a preservare le risorse e a ridurre i rifiuti e il consumo energetico. Nel settore delle costruzioni, il metallo riciclato viene spesso utilizzato per strutture portanti, coperture e facciate grazie alla sua durabilità e robustezza. Viene inoltre impiegato per elementi decorativi e complementi d’arredo che uniscono funzionalità ed estetica.
Anche il bambù sta diventando un’alternativa sostenibile sempre più apprezzata rispetto alle materie prime tradizionali come i legni duri. Cresce rapidamente e non richiede pesticidi, caratteristiche che lo rendono rispettoso dell’ambiente. Il bambù può essere utilizzato in numerose applicazioni, dalle strutture portanti alle superfici estetiche. Tuttavia, la sua sensibilità all’umidità e ai parassiti richiede trattamenti specifici e un’attenta pianificazione, che possono rendere i progetti più complessi e costosi.
Progresso tecnologico & pratiche ecologiche

Modellazione delle informazioni edilizie (BIM)
Il Building Information Modeling (BIM) rappresenta un cambiamento fondamentale nel processo edilizio, dalla progettazione e dalla fase di costruzione fino alla gestione dell’edificio. I software BIM, come Tekla e BIM 360, consentono di modellare con precisione i progetti di costruzione in anticipo e di ridurre il rischio di problemi in cantiere. Una pianificazione ottimizzata e un uso più efficiente delle risorse contribuiscono alla sostenibilità, riducendo al minimo gli sprechi e le rilavorazioni.

Realtà virtuale e aumentata
L’integrazione della realtà virtuale e aumentata (VR e AR) offre nuove possibilità per il monitoraggio e la scansione in tempo reale dei cantieri. Queste tecnologie migliorano la gestione dei progetti, la comunicazione e l’efficienza. Grazie alla VR e all’AR, i responsabili di cantiere possono prendere decisioni da remoto, riducendo la necessità di essere costantemente presenti in cantiere. Ciò consente, a sua volta, di ridurre i costi di viaggio e le emissioni.

Stampa 3D nell’industria del calcestruzzo prefabbricato
La stampa 3D nella produzione di calcestruzzo prefabbricato è un’altra tecnologia innovativa destinata ad avere un impatto duraturo sul settore delle costruzioni. L’utilizzo di stampanti 3D consente di realizzare stampi precisi e riutilizzabili per i materiali da costruzione, riducendo al minimo gli errori umani e aumentando l’efficienza. Questo metodo riduce l’impiego di materiali e la produzione di rifiuti, contribuendo così a pratiche edilizie più sostenibili.
Le tecnologie moderne e le pratiche edilizie innovative sono fondamentali per promuovere la sostenibilità nel settore delle costruzioni. Consentono processi di costruzione più efficienti e l’utilizzo di materiali rispettosi dell’ambiente che riducono l’impronta ecologica dei progetti edilizi.
Pannelli strutturali isolanti (SIP): Migliorare l’efficienza energetica
I pannelli strutturali isolanti (SIP) sono generalmente costituiti da uno strato di schiuma isolante inserito tra due pannelli strutturali. Grazie alla loro struttura ermetica, riducono notevolmente la dispersione e l’accumulo di calore, migliorando le prestazioni termiche degli edifici. In questo modo è possibile ridurre anche i costi di riscaldamento e raffrescamento, nonché l’impronta di CO₂ dell’edificio. Inoltre, l’efficienza del processo di costruzione consente di ridurre i rifiuti e abbreviare i tempi di costruzione. Ciò si traduce in un minor consumo energetico in cantiere e in minori emissioni legate alle attività di costruzione.
Materiali isolanti innovativi: Cellulosa e denim riciclato
L’isolamento in cellulosa, realizzato con carta riciclata, offre eccellenti prestazioni di isolamento termico ed è resistente al fuoco, rendendolo una scelta sicura e sostenibile. Inoltre, la sua produzione richiede meno energia rispetto a quella dei materiali isolanti tradizionali. Anche l’isolamento in denim riciclato, realizzato ad esempio con vecchi jeans, offre eccellenti prestazioni termiche e di isolamento acustico. Non contiene sostanze chimiche nocive né allergeni e contribuisce quindi a una migliore qualità dell’aria negli ambienti interni.