Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ GRAZIE AL CANTIERE DIGITALE

14.01.2020
Zurigo
News

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ GRAZIE AL CANTIERE DIGITALE

Eventi
Produttività

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ GRAZIE AL CANTIERE DIGITALE

Adliswil, 14 gennaio 2020 – Il cantiere 4.0 aumenta la produttività nel settore edile – già oggi. Non è però una passeggiata. Ciò richiede tecnologie robuste e adatte alla pratica, nonché una digitalizzazione mirata che metta al centro le persone. Hilti Svizzera SA illustrerà come funziona concretamente alla Swissbau 2020 attraverso quattro aree tematiche.

Negli ultimi 20-30 anni il settore edile ha registrato scarsi progressi in termini di produttività. Grazie al «cantiere 4.0», tuttavia, la situazione sta cambiando. «La digitalizzazione aumenta enormemente la produttività nel settore edile – e lo sta già facendo oggi», afferma Aksel Ringvold, amministratore delegato di Hilti Svizzera SA. «Non bisogna però dimenticare il fattore umano, altrimenti la trasformazione digitale non funzionerà». Alla fiera Swissbau, Hilti mostra come farlo con successo attraverso quattro aree tematiche della sua soluzione end-to-end unica nel suo genere: progettazione integrale, gestione digitale delle risorse, tecnologia di misurazione digitale e prefabbricazione.

Evitare le interferenze grazie alla progettazione integrata

In cantiere si verificano spesso «conflitti» tra i diversi impianti, quali gas, acqua, aria ed elettricità. La causa risiede nella progettazione separata dei vari impianti. La progettazione integrale e digitale con il Building Information Modeling (BIM) offre una soluzione. In questo modo è possibile evitare interruzioni impreviste e altri fattori che ostacolano la produttività. Grazie alla progettazione interdisciplinare, le aziende risparmiano fino al 50% sui materiali e sui tempi di montaggio. Allo stesso tempo, ciò garantisce una maggiore sicurezza in termini di tempistiche e costi. Numerosi progetti di costruzione in cui Hilti ha realizzato la progettazione interdisciplinare con il BIM ne sono la prova.

Gestione digitale delle risorse: trovare invece di cercare

Quando gli attrezzi o altre macchine edili risultano introvabili o difettosi, il cantiere spesso si blocca. Ciò può influire negativamente sul rispetto delle scadenze e sui costi. Non è così con la moderna gestione digitale delle risorse di Hilti Fleet Management e con ON!Track. Ogni azienda può così comporre il proprio parco macchine personalizzato e ottimizzato e sapere sempre dove si trovano le attrezzature e in che condizioni sono. In questo modo le utilizza, invece di possederle. Se un'attrezzatura dovesse comunque guastarsi o sparire, entro 24 ore è disponibile un ricambio. In questo modello, grazie a un parco macchine ottimizzato, i costi si riducono fino al 30% rispetto al modello in cui un'azienda acquista e possiede le attrezzature.

Tecnica di misurazione digitale: dal digitale alla realtà

Il progetto digitale costituisce la base per i processi parziali automatizzati in cantiere. Oggi i dati di progetto giungono in cantiere in vari modi: tramite il sistema a filo o con due operatori che utilizzano un teodolite. Questo processo risulta molto più efficiente con le stazioni totali Hilti utilizzabili da un solo operatore. Il controller PLC 400 guida il caposquadra con la precisione di un navigatore satellitare verso le posizioni pianificate. In questo modo è possibile rendere il picchettamento fino al 50% più efficiente.

Prefabbricazione: meno lavoro in cantiere

Una delle sfide nei grandi cantieri è, ad esempio, l'installazione di migliaia di supporti per tubazioni, impianti di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e canaline per cavi. Gli operai impiegano molto tempo a trasportare, smistare e immagazzinare tutti i piccoli componenti necessari. Allo stesso modo, le guide devono essere tagliate alla lunghezza corretta e successivamente montate in cantiere. Il processo risulta più semplice se tutti questi componenti vengono prefabbricati, premontati e consegnati con precisione. In questo modo si riducono i lavori da eseguire direttamente in cantiere e non è più necessario spazio per tagliare e stoccare i componenti. Inoltre, si riducono gli scarti in cantiere e anche gli installatori meno qualificati sono in grado di eseguire il montaggio. Diversi progetti Hilti in Svizzera dimostrano che in questo modo è possibile ottenere risparmi in termini di materiale e tempo fino al 50%.

Insieme verso il cantiere 4.0

Numerosi progetti concreti di Hilti dimostrano che, grazie a mezzi di produzione all’avanguardia e a una digitalizzazione mirata, le aziende possono già oggi lavorare in modo molto più produttivo. Ma non si tratta solo di una questione tecnica. La trasformazione digitale in cantiere richiede molta sensibilità. Infatti, i più svariati metodi di lavoro e processi devono essere adattati e, se necessario, modificati. Per questo motivo è fondamentale un accompagnamento stretto da esperto a esperto. In questo modo la trasformazione digitale avrà successo e gli obiettivi prefissati in termini di produttività, sostenibilità e sicurezza saranno effettivamente raggiunti. Il cantiere 4.0 potrà essere vissuto in prima persona presso lo stand Hilti alla Swissbau.

Ecco dove trovare Hilti a Swissbau:

Stand D 149 nel padiglione 1.1, stand L 18 nell'iVillage Maggiori informazioni sulla presenza di Hilti all'indirizzo: www.hilti.ch/swissbau



Contatto per la stampa Hilti Svizzera

Contatto per la stampa Hilti Svizzera
Hilti (Schweiz) AG Kalchbühlstrasse 22 8038 Zürich

Il Gruppo Hilti fornisce al settore edile di tutto il mondo prodotti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, soluzioni di sistema, software e servizi. Con oltre 34.000 collaboratori in più di 120 paesi, l'azienda è sinonimo di rapporti diretti con i clienti, qualità e innovazione. Nel 2024 Hilti ha realizzato un fatturato di oltre 6,4 miliardi di franchi svizzeri. La sede centrale del Gruppo Hilti si trova a Schaan, nel Liechtenstein, sin dalla sua fondazione nel 1941. L'azienda è di proprietà privata del Martin Hilti Family Trust, che ne garantisce la continuità a lungo termine. La missione del Gruppo Hilti è “Making Construction Better”, basata su un team appassionato e inclusivo e su una cultura aziendale orientata ai collaboratori e alle prestazioni. Hilti (Svizzera) AG, con sede ad Zurigo, impiega circa 550 collaboratori e offre ai propri clienti una rete capillare di circa 250 consulenti di vendita e tecnici, 13 Hilti Store e un servizio locale di assistenza telefonica, riparazioni e logistica.