La durabilité joue un rôle de plus en plus important dans le secteur de la construction. Ce qui était autrefois considéré comme un simple mot à la mode est aujourd’hui une nécessité juridique et économique. Les matériaux de construction durables, des matériaux traditionnels comme la paille et le bambou aux solutions innovantes telles que le métal recyclé et le bois massif, contribuent à faire avancer cette évolution. Ils offrent des avantages environnementaux sans compromis sur la qualité ni la fonctionnalité.
Qu’il s’agisse de bois massif, de béton neutre en CO₂ ou de matériaux isolants innovants, tous contribuent à préserver les ressources, à réduire les émissions et à limiter l’impact environnemental de la construction. Une tendance claire en faveur de ces matériaux de construction durables se dessine déjà. Dans la construction bois, des projets innovants tels que des tours résidentielles, des hôtels et des écoles démontrent le potentiel du bois massif, y compris pour la construction de structures de grande hauteur.
Le béton neutre en CO₂ gagne également en popularité par rapport au béton traditionnel. Par ailleurs, les aides en faveur des bâtiments à faible consommation énergétique attirent davantage l’attention sur l’isolation, tandis que les certifications de durabilité deviennent de plus en plus importantes. Ce qui s’est d’abord imposé comme une tendance dans le secteur de la construction devrait donc probablement devenir une pratique durablement établie. Il peut ainsi être avantageux de miser dès aujourd’hui sur des matériaux de construction durables afin de bénéficier d’une réduction des émissions de CO₂, d’une meilleure efficacité énergétique et d’économies de coûts.
Que sont les matériaux de construction durables ?
Les matériaux de construction durables sont des matériaux produits et utilisés de manière respectueuse de l’environnement. Ils se caractérisent par un faible impact environnemental et favorisent une utilisation responsable des ressources naturelles. Il s’agit notamment de matériaux recyclables ou biodégradables, ainsi que de matériaux issus de ressources renouvelables comme le bois.
Les matériaux traditionnels tels que le béton et l’acier présentent souvent une empreinte CO₂ élevée, tandis que les alternatives durables comme le bois, le métal recyclé et les fibres naturelles sont nettement plus respectueuses de l’environnement.
Les matériaux suivants, en revanche, font partie des matériaux de construction durables :

Depuis toujours, un matériau de construction écologique
L’utilisation du bois massif dans la construction, comme le bois lamellé-croisé (CLT), le bois lamellé-collé (glulam) et le bois lamellé-chevillé (DLT), constitue une étape importante vers une construction plus durable. En tant que matière première, le bois massif offre de nombreux avantages tout au long de son cycle de vie, notamment sa capacité à stocker le carbone et son potentiel de recyclage. Dans le cadre d’une gestion responsable des ressources, le bois massif peut contribuer à réduire considérablement l’impact environnemental à long terme. De plus, ce matériau se distingue par sa capacité portante élevée et ses propriétés de résistance au feu.
Le bois joue également un rôle important dans les concepts de bâtiments à haute efficacité énergétique et contribue ainsi à repenser l’architecture moderne et les pratiques de construction. Cette évolution se reflète également dans la tendance à la densification urbaine : plutôt que de construire sur des surfaces jusqu’alors non bâties, celle-ci consiste à exploiter l’espace autour des bâtiments existants. Dans ce contexte, le bois s’est imposé comme un matériau de construction capable de s’adapter avec flexibilité aux structures existantes.

Matériau éprouvé, durabilité moderne
La terre crue est un autre matériau de construction traditionnel qui a regagné en importance ces dernières années. En tant que matière première naturelle disponible presque partout, elle offre de nombreux avantages environnementaux. Elle est entièrement recyclable et biodégradable. La terre crue régule naturellement le climat intérieur en absorbant et en restituant l’humidité, ce qui contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur. Associée au bois, elle convient parfaitement aux projets de construction durable. De plus, sa production nécessite peu d’énergie.

Repenser les pratiques traditionnelles
Le développement d’éléments préfabriqués en béton durable a considérablement progressé. Ces matériaux de construction se caractérisent par un faible rapport eau-ciment, d’excellentes propriétés d’isolation et thermiques, ainsi qu’une efficacité énergétique élevée. Leur durabilité et leur recyclabilité contribuent également de manière significative à la construction durable.
Cette durabilité est encore renforcée par l’utilisation de matériaux locaux et naturels tels que le sable et le gravier dans le mélange de béton. Les éléments préfabriqués en béton durable constituent non seulement un bon exemple de construction respectueuse de l’environnement, mais contribuent également à réduire les émissions liées au transport, puisque les matériaux proviennent de sources situées à proximité du chantier.

Métal recyclé et bambou
Le métal recyclé, issu de la ferraille, réduit le besoin de produire de nouveaux métaux, préservant ainsi les ressources tout en diminuant les déchets et la consommation d’énergie. Dans le secteur de la construction, le métal recyclé est souvent utilisé pour les structures porteuses, les toitures et les façades en raison de sa durabilité et de sa robustesse. Il est également utilisé pour des éléments décoratifs et des aménagements à la fois fonctionnels et esthétiques.
Le bambou devient lui aussi une alternative durable de plus en plus appréciée par rapport aux matières premières traditionnelles telles que les bois durs. Il pousse rapidement et ne nécessite pas de pesticides, ce qui en fait un matériau respectueux de l’environnement. Le bambou peut être utilisé dans de nombreuses applications, des structures porteuses aux surfaces esthétiques. Toutefois, sa sensibilité à l’humidité et aux parasites nécessite un traitement spécifique et une planification minutieuse, ce qui peut rendre les projets plus complexes et plus coûteux.
Progrès technologiques & pratiques écologiques

Modélisation des informations du bâtiment (BIM)
Le Building Information Modeling (BIM) représente une transformation fondamentale du processus de construction, de la planification à l’exploitation d’un bâtiment, en passant par la phase de construction. Les logiciels BIM, tels que Tekla et BIM 360, permettent de modéliser avec précision les projets de construction en amont et de réduire le risque de problèmes sur le chantier. L’optimisation de la planification et une meilleure utilisation des ressources contribuent à la durabilité en réduisant les déchets et les travaux de reprise.

Réalité virtuelle et augmentée
L’intégration de la réalité virtuelle et augmentée (VR et AR) ouvre de nouvelles possibilités pour la surveillance et la numérisation en temps réel des chantiers. Ces technologies améliorent la gestion de projet, la communication et l’efficacité. Grâce à la VR et à l’AR, les responsables de chantier peuvent prendre des décisions à distance, réduisant ainsi la nécessité d’être constamment présents sur le chantier. Cela permet également de réduire les frais de déplacement et les émissions.

Impression 3D dans l’industrie du béton préfabriqué
L’impression 3D dans la production de béton préfabriqué est une autre technologie innovante qui aura un impact durable sur le secteur de la construction. L’utilisation d’imprimantes 3D permet de fabriquer des moules précis et réutilisables pour les matériaux de construction, réduisant ainsi les erreurs humaines et améliorant l’efficacité. Cette méthode permet de réduire la consommation de matériaux et la production de déchets, contribuant ainsi à des pratiques de construction plus durables.
Les technologies modernes et les pratiques de construction innovantes jouent un rôle essentiel dans le développement de la durabilité dans le secteur de la construction. Elles permettent d’optimiser les processus de construction et d’utiliser des matériaux respectueux de l’environnement qui réduisent l’empreinte écologique des projets de construction.
Panneaux isolants structuraux (SIP) : Amélioration de l’efficacité énergétique
Les panneaux isolants structuraux (SIP) sont généralement constitués d’une couche de mousse isolante placée entre deux panneaux structurels. Grâce à leur conception étanche à l’air, ils réduisent considérablement les pertes et les gains de chaleur, améliorant ainsi les performances thermiques des bâtiments. Ils permettent également de réduire les coûts de chauffage et de climatisation ainsi que l’empreinte CO₂ d’un bâtiment. De plus, l’efficacité du processus de construction permet de réduire les déchets et les délais de construction. Il en résulte une consommation d’énergie plus faible sur le chantier et une réduction des émissions liées aux activités de construction.
Matériaux isolants innovants : Cellulose et denim recyclé
L’isolation en cellulose, fabriquée à partir de papier recyclé, offre d’excellentes performances thermiques et résiste au feu, ce qui en fait une solution sûre et durable. Sa fabrication nécessite également moins d’énergie que celle des matériaux isolants conventionnels. L’isolation en denim recyclé, fabriquée par exemple à partir de vieux jeans, offre elle aussi d’excellentes performances thermiques et acoustiques. Elle ne contient ni produits chimiques nocifs ni allergènes et contribue ainsi à une meilleure qualité de l’air intérieur.