Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

PLUS DE PRODUCTIVITÉ GRÂCE AU CHANTIER NUMÉRIQUE

14.01.2020
Zurich
Actualités

PLUS DE PRODUCTIVITÉ GRÂCE AU CHANTIER NUMÉRIQUE

PLUS DE PRODUCTIVITÉ GRÂCE AU CHANTIER NUMÉRIQUE

Adliswil, le 14 janvier 2020 – Le chantier 4.0 augmente déjà aujourd’hui la productivité dans le secteur de la construction. Ce n’est toutefois pas un long fleuve tranquille. Il faut pour cela des technologies robustes, adaptées à la pratique, ainsi qu’une numérisation ciblée qui place l’être humain au centre. Hilti Suisse SA montre concrètement comment cela fonctionne à Swissbau 2020, à travers quatre domaines thématiques.

L’industrie de la construction n’a réalisé que peu de progrès en matière de productivité au cours des 20 à 30 dernières années. Grâce au chantier 4.0, cela change désormais. « La numérisation augmente massivement la productivité dans la construction – et ce, dès aujourd’hui », explique Aksel Ringvold, directeur général de Hilti Suisse SA. « Mais il ne faut pas oublier l’humain, sinon la transformation numérique ne fonctionne pas. » Hilti illustre cette réussite à Swissbau au travers de quatre domaines de sa solution unique de bout en bout : la planification intégrée, la gestion numérique des équipements, la mesure numérique et la préfabrication.

Éviter les collisions grâce à la planification intégrée


Sur les chantiers, des « collisions » entre les différents réseaux – gaz, eau, air, électricité – surviennent régulièrement. La raison : chaque corps de métier planifie de manière isolée. La planification intégrée et numérique avec le Building Information Modeling (BIM) apporte une solution. Les interruptions imprévues et autres freins à la productivité peuvent ainsi être évités. Une planification interdisciplinaire permet d’économiser jusqu’à 50 % de matériel et de temps de montage, tout en augmentant la fiabilité en termes de délais et de coûts. De nombreux projets réalisés avec une planification BIM interdisciplinaire par Hilti en témoignent.

Gestion numérique des équipements : trouver au lieu de chercher


Lorsque des outils ou machines sont introuvables ou défectueux, le chantier s’arrête souvent. Cela peut nuire au respect des délais et augmenter les coûts. Avec la gestion numérique moderne des équipements via le Fleet Management de Hilti et ON!Track, ce problème disparaît. Chaque entreprise constitue un parc d’appareils optimisé et sait à tout moment où se trouvent ses équipements et dans quel état ils sont. Elle utilise ainsi les appareils au lieu de les posséder. En cas de panne ou de perte, un remplacement est fourni dans les 24 heures. Ce modèle permet de réduire les coûts jusqu’à 30 % par rapport à l’achat et la propriété des appareils.

Mesure numérique : du digital au réel


Le plan numérique constitue la base des processus automatisés sur le chantier. Aujourd’hui, les données de plan arrivent de différentes manières : via un cordeau ou en binôme avec un théodolite. Les stations totales Hilti à opérateur unique sont nettement plus efficaces. Le contrôleur PLC 400 guide le chef de chantier vers les positions prévues comme un GPS. Il peut ainsi réaliser l’implantation jusqu’à 50 % plus efficacement.

Préfabrication : moins de travail sur le chantier


Sur les grands chantiers, l’installation de milliers de supports pour conduites, chauffage, ventilation, climatisation ou chemins de câbles est un défi. Les ouvriers passent beaucoup de temps à transporter, trier et stocker les petites pièces. Les rails doivent être coupés à la bonne longueur puis montés sur place. Tout devient plus simple lorsque ces éléments sont préfabriqués, prémontés et livrés juste‑à‑temps. Moins de travail est effectué directement sur le chantier, il n’est plus nécessaire d’y couper ou stocker les pièces, les déchets diminuent et même des monteurs moins expérimentés peuvent réaliser l’installation. Plusieurs projets Hilti en Suisse montrent que les économies en matériel et en temps peuvent atteindre 50 %.

Ensemble vers le chantier 4.0


De nombreux projets concrets de Hilti démontrent que les entreprises peuvent déjà travailler beaucoup plus efficacement grâce aux technologies modernes et à une numérisation ciblée. Mais il ne s’agit pas uniquement de technologie. La transformation numérique sur le chantier exige beaucoup de finesse, car de nombreuses méthodes de travail et processus doivent être adaptés, voire modifiés. Un accompagnement étroit d’expert à expert est donc essentiel. C’est ainsi que la transformation numérique réussit et que les gains visés en productivité, durabilité et sécurité deviennent réalité. Le chantier 4.0 peut être découvert en direct sur le stand Hilti à Swissbau.

Hilti à Swissbau
Stand D 149, Halle 1.1
Stand L 18, iVillage
Plus d’informations sur la présence de Hilti : www.hilti.ch/swissbau



Contact presse Hilti Suisse

Contact presse Hilti Suisse
Hilti (Schweiz) AG Kalchbühlstrasse 22 8038 Zürich

Le groupe Hilti approvisionne l’industrie de la construction dans le monde entier avec des produits technologiquement de pointe, des solutions système, des logiciels et des services. Avec plus de 34 000 collaborateurs dans plus de 120 pays, l’entreprise se distingue par des relations clients directes, la qualité et l’innovation. En 2024, Hilti a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6,4 milliards CHF.
Le siège du groupe Hilti se trouve depuis sa fondation en 1941 à Schaan, au Liechtenstein. L’entreprise est détenue par le Martin Hilti Family Trust, qui garantit la continuité à long terme de l’entreprise. La mission du groupe Hilti est « Making Construction Better », fondée sur une équipe passionnée et inclusive ainsi qu’une culture d’entreprise axée sur les collaborateurs et la performance.
Hilti (Suisse) SA, basée à Zurich, emploie environ 550 collaborateurs et offre à ses clients un réseau complet comprenant quelque 250 conseillers commerciaux et techniciens, 13 Hilti Stores ainsi qu’un service local de téléphonie, de réparation et de logistique.