Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Befestigungslösungen für den Holzbau

Unsere Holz-auf-Beton-Lösungen sind baustellenerprobt und überzeugen durch hohe Produktivität und signifikante Lastwerte.

Wie befestigt man Holz auf Beton? Die 3 wichtigsten Methoden

Die klassische Methode:

Durchsteckmontage durchs Holzelement

Befestigt Balken oder andere Holzelemente direkt mit Dübeln oder Schraubankern auf Beton, z. B. Streichbalken oder Fusspfetten.
Die indirekte Methode:

Holzverbinder

Sie montieren Holzbauteile auf Beton mit Dübeln und Stahlverbindern wie Zugankern, Scherplatten oder Winkelverbindern.
Die innovative Steck-Methode:

HCW Holzverbinder

Sie lassen Holzelemente dank vormontierter Holzverbinder einfach in Bolzenanker oder Ankerstangen einrasten.
Die klassische Methode:

Durchsteckmontage durchs Holzelement

Befestigt Balken oder andere Holzelemente direkt mit Dübeln oder Schraubankern auf Beton, z. B. Streichbalken oder Fusspfetten.
Die indirekte Methode:

Holzverbinder

Sie montieren Holzbauteile auf Beton mit Dübeln und Stahlverbindern wie Zugankern, Scherplatten oder Winkelverbindern.
Die innovative Steck-Methode:

HCW Holzverbinder

Sie lassen Holzelemente dank vormontierter Holzverbinder einfach in Bolzenanker oder Ankerstangen einrasten.

    Holz in Beton verankern

    Beispiele von der Baustelle

    Die Verbindung von Holz zu Beton ist für Zimmerer und Tragwerksplaner immer ein Thema: Egal ob Neubau, serielles Sanieren oder Arbeiten im Bestand. Üblich ist die Verankerung der Holzkonstruktion in Bodenplatten oder Kellergeschossdecken aus Beton. Im mehrgeschossigen Holzbau kann zusätzlich die kraftschlüssige Verbindung an aussteifende Betonkerne erforderlich sein, da diese aufgrund von Statik- oder Brandschutzvorgaben gefordert sein können.

    Bei der Entscheidung für oder gegen ein System zur sicheren Befestigung von Holzbauteilen auf Beton gilt es, diverse Auswahlbedingungen im Auge zu behalten. Abhängig von der konkreten Projektanforderung müssen zum Beispiel die Arten der Belastung und die der Bauteillagerung ebenso einkalkuliert werden wie etwa die gegebenen Rand- und Achsabstände oder die Dicke der Bauteile.

    Holz-Beton-Verbindung – welche Befestigungsparameter sind zu berücksichtigen?

    Geometrische Rahmenbedingungen

    Durch die Perimeterdämmung an der Aussenseite erdberührter Kellergeschosswände sind Sie bei der Montage Ihrer vorgefertigten Holzbauteile auf der Geschossdecke häufig mit sehr geringen Randabständen im Beton konfrontiert.

    Auch für diese Herausforderung haben wir Lösungen: Bemessen Sie zunächst mit unserer Profis Engineering Software und wählen Sie dann die passende Befestigungsoption aus: Ist ein Spreizanker zugelassen und möglich? Müssen Sie einen chemischen Dübel kleben oder passt eine Betonschraube besser zum Material? Unsere Lösungen sorgen alle für eine sichere, zugelassene Befestigung von Holz auf Beton.

    Holz-Beton-Anschluss

    Wenn der Untergrund Probleme bereitet

    Der Baustoff Beton ist nicht gleich Beton. Denn unter der grauen und harten Oberfläche des Materials verbergen sich in Abhängigkeit von der Verwendung unterschiedliche Güteklassen. Welche Sie verwenden, hängt von den Anforderungen Ihres jeweiligen Projektes ab.

    Für neue Holzgebäude auf bekannten und definierten Betonuntergründen – also für alle sechs Betongüteklassen – sind unsere Lösungen zur Befestigung ausnahmslos zugelassen. Mit unseren HCW Holzverbindern, Dübeln und Beton-Schrauben können Sie Holzbalken auf Betonfundamenten befestigen oder Holzbauteile in einer Betonwand sicher verankern.

    Dübel-Belastungsversuche

    Bei Arbeiten im Bestand – von der Renovierung bis zur Sanierung, von Aufstockungen bis zu Anbauten – haben Sie es in der Regel mit undefinierten Untergründen zu tun. Das gilt für Boden, Wand und Decke. Hier stehen wir Ihnen gerne mit unserer ausgewiesenen Beratungsexpertise für Beton und Mauerwerk zur Seite.

    Mit Dübel-Belastungsversuchen unterstützen wir Sie vor Ort, wann immer Sie etwa Holzelemente in einem Untergrund befestigen müssen, für den keine verlässlichen technischen Daten zur Verfügung stehen. Damit Sie Ihre Renovierungs- und Sanierungsprojekte einfacher und schneller bewältigen. 

    Mehr zum Service Belastungsversuche
    Betonbau und Holzbau

    Wenn zwei Welten zusammenkommen

    Die folgende Situation kennen Holzbauer nur zu gut: Sie kommen mit ihren in der Abbundanlage vorproduzierten Holzbauteilen auf die Baustelle, wo sie an Betonarbeiten anschliessen müssen. Häufig treffen sie dann auf erhebliche Passungenauigkeiten im Zentimeterbereich, die in ihrem Gewerk ausgeglichen werden müssen. Typischerweise durch eine Schicht Mörtel zwischen Beton und Holz, die nicht nur nivelliert, sondern auch in der Bemessung berücksichtigt werden muss. Für diese und ähnlich gelagerte Fälle haben wir die geeignete technische Lösung.

    Die Bemessungslösung

    Mit einer innovativen Bemessung in Anlehnung an EN 1992-4 (SOFA 2.0) optimiert Hilti die Tragfähigkeit jedes Befestigungspunktes. Im Ergebnis können Sie dann mit weniger tragenden Verbindungsmittel je Projekt arbeiten und Kosten sparen.

    Die Produktlösung

    Den perfekten Ausgleich von Bautoleranzen leistet unser HCW. Hinter diesem Holzverbinder verbirgt sich eine ETA-zugelassene, innovative Steckverbindung, mit der Sie in einem Arbeitsschritt Holz auf Beton punktgenau positionieren und nivellieren.

    Ihr Quickwin mit dem HCW Holzverbinder? Bis zu 30 Prozent weniger Montagezeit!

    Passende Artikel im Online-Shop

    HCW Holzverbinder

    Schnelles, effizientes Holzverbindersystem aus verzinktem Stahl zur Montage von vorgefertigten Holzkonstruktionen

    Bolzenanker HST4

    Leistungsstarker Bolzenanker aus verzinktem Kohlenstoffstahl für hohe statische und seismische Lasten in gerissenem Beton

    Akkubetriebene Bohrhämmer

    Akkubetriebene Geräte von 2 bis 4 kg für alltägliche Anwendungen beim Bohren in Beton

    FAQ - Holz auf Beton befestigen

    Für eine einfache und produktive Befestigung des Baustoffs Holz auf Beton können Schraubanker verwendet werden. Beim Hilti Schraubanker HUS4-H ist eine schnelle, sichere Montage ohne Bohrlochreinigung möglich. Eine passende Unterlegscheibe ist gemäss statischen Vorgaben auszuwählen.

    Um Unebenheiten auszugleichen, werden quellfähige Zementmörtel zum Unterfüttern eingesetzt. Der Quellmörtel stellt die kraftschlüssige Verbindung von Holz und Beton her. Er übernimmt die Lastübertragung von Eigengewicht und weiteren Verkehrslasten. Abhebende sowie Horizontalkräfte werden über die Verankerung aufgenommen.

    Um Holzelemente wie zum Beispiel Holzbalken auf Betonfundamenten zu befestigen, ist eine Unterlegscheibe gemäss Vorgaben der Statik zu verwenden. Hierbei ist die Tragfähigkeit der Unterlegscheibe sowie die Flächenpressung im Holz nachzuweisen. Üblicherweise kommen Unterlegscheiben nach ISO 7094 (ehemals DIN 440) oder DIN 1052 zum Einsatz.

    Zur Unterlegscheibe nach DIN 1052 mit Hilti Bolzenanker HST4