Fieldwire im Einsatz bei Oeschger Babberger Brandschutz AG

Vom Papierchaos zur digitalen Effizienz

Fieldwire im Einsatz bei Oeschger Babberger Brandschutz

Oeschger Babberger Brandschutz hat mit Fieldwire den Sprung von schnell überholten Papierplänen zum digitalen Baustellenmanagement gewagt. Mit Erfolg. Mit Funktionen wie digitaler Mängelaufnahme und automatisierten Berichten werden aus alltägliche Bau-Herausforderungen Wettbewerbsvorteile. Zudem gestaltet sich das Nachtragsmanagement viel einfacher.

DER mut etwas neues auszuprobieren hat sich gelohnt!

«Die Effizienzsteigerung mit Fieldwire ist gewaltig. Allein durch die viel einfacheren Fortschrittskontrollen am Objekt und die automatisierten Berichte spare ich einen ganzen Arbeitstag pro Woche – mindestens. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder in die alte Welt der Papierpläne zurückzukehren.»

Taulant Gega,
Projektleiter Oeschger Babberger Brandschutz AG

Zur Oeschger Babberger Brandschutz AG
Zur Testimonial
Fieldwire Testimonial

Dokumentation auf der Baustelle: Vom Problem zum Wettbewerbsvorteil

Auf jeder Baustelle gibt es ständig Änderungen. Diese werden häufig ungenügend und auf verschiedenen Medien dokumentiert. Das Ergebnis: Die verfügbaren Pläne sind nicht aktuell, es kommt zu Rückfragen und Missverständnissen. Die nötige Koordination frisst Zeit und Budget. Mit Fieldwire by Hilti, der Software für Baustellenmanagement, ist Schluss damit. 

Alle im Team, vom Projekt- über den Montageleiter bis zum Montageteam können stets auf die neueste Version der Baustellenpläne zugreifen. «Die Zusammenarbeit ist dadurch viel einfacher geworden und wir konnten die Fehlerquote mit Fieldwire minimieren», sagt Herbert Müller, Leiter Informationsmanagement bei Oeschger Babberger Brandschutz.

Fieldwire Testimonial

Digitale Mängelaufnahme als Lieblingsfeature

Sehr zeitaufwändig war früher auch die Mängelaufnahme. Heute fotografiert Projektleiter Taulant Gega Mängel mit der Fieldwire-App, taggt die Bilder auf den digitalen Plänen und erstellt die Berichte per Knopfdruck. «Das ist mein Lieblingsfeature», so Gega. 

Die Effizienzsteigerung ist enorm und macht sich beim vielbeschäftigten Projektleiter direkt bemerkbar: Seit Fieldwire im Einsatz ist, muss er am Abend spürbar weniger arbeiten. Dank der lückenlosen Dokumentation der Bau-Historie konnte Oeschger Babberger Brandschutz sogar ihre Profitabilität steigern: Es gibt weniger Diskussionen, da die Änderungen exakt dokumentiert sind. 

Fieldwire Testimonial

Fieldwire testen und Baumanagement boosten

Baustellenmanagement ist heute digital. Oeschger Babberger Brandschutz hat damit die Effizienz innert kürzester Zeit massiv erhöht – und das Nachtragsmanagement gestaltet sich einfacher.

Weitere Artikeln zum Thema digitales Projektmanagement

So läuft Ihr Projekt rentabler

Digitaler Bauzeitenplan

Please enter text here (optional)

Mehr erfahren

Drei typische Stressfaktoren im Projektmanagement

Digitales Bauprojektmanagement

Please enter text here (optional)

Mehr erfahren

Mehr Sicherheit dank Baudokumentationen

Digitale Baudokumentationen

Please enter text here (optional)

Mehr erfahren