- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Perspektiven & Impulse
- Digitales Bauprojektmanagement: So schaffen Sie bessere Abläufe

Drei typische Stressfaktoren im Projektmanagement am Bau
Wie spezielle Lösungen für den Bau Arbeitsabläufe verbessern
Was ist Bauprojektmanagement?
Effektives Bauprojektmanagement ist der Dreh- und Angelpunkt eines jeden Projekts und entscheidend für den Erfolg von Bauprojekten, die oft mit erheblichen Herausforderungen verbunden sind. Von der Erstellung des Projektbudgets über die Bestellung der Gewerke zu bestimmten Terminen, gibt es viele Aufgaben zu koordinieren sowie Risiken, die einkalkuliert werden müssen. Ein Bauprojekt zu steuern ist also keine einfache Aufgabe. Um möglichst ohne Verzögerungen und Kostenüberschreitungen zum Ergebnis zu gelangen, braucht es eine gute Kommunikation und Abstimmung zwischen den Teams und die Arbeitszeit sollte sinnvoll genutzt werden können. Wie so oft helfen auch hier digitale Tools helfen, genau das zu erreichen. Lesen Sie hier, was spezielle Projektmanagement-Software für den Bau von herkömmlichen Programmen unterscheidet und wo sie hilft, Arbeitsabläufe zu verbessern.

Teuer, unrentabel und zu spät. Selten werden Bauprojekte im veranschlagten Kosten- und Zeitrahmen realisiert. Doch warum eigentlich? Eine pauschale Antwort gibt es hier nicht. Jedes Projekt, egal in welcher Größenordnung, hat seine eigenen Herausforderungen: Angefangen bei kaum beeinflussbaren, externen Faktoren wie dem Wetter, bis hin zu veränderten gesetzlichen Auflagen, die neue Herangehensweisen erfordern, oder plötzlichen Lieferengpässen.
Selbst wenn das Projekt perfekt vorbereitet ist, gibt es daher immer wieder Faktoren, die für Verzögerungen oder höhere Ausgaben sorgen. Zum Leidwesen des Bauprojektmanagements, das für realistische Kostenschätzungen und deren kontinuierliche Überwachung verantwortlich ist. Gleichzeitig führen auch fehlende Arbeitskräfte oder schlecht eingespielte Arbeitsläufe oft dazu, dass Arbeiten nicht planmäßig erledigt werden können. In der Dynamik des Projekts ist es allerdings schwierig, vor allem Fehler in den Prozessen rasch zu erkennen und Optimierungen vorzunehmen.
Lassen Sie uns daher auf drei Punkte schauen, die häufige, aber mittelfristig behebbare Ursachen für Schwierigkeiten in den Arbeitsabläufen darstellen.
Drei typische Stressfaktoren in Bauprojekten
So entstehen die Schwierigkeiten in den Abläufen
Grundsätzlich gilt: keine präzisen Vorgaben, keine effektive Arbeit. Ziele und enge Vorgaben sind wichtig, um in komplexen Projekten die eigenen Teams und Subunternehmer gut zu steuern und die Abstimmungen mit Bauherren und Planern erfolgreich zu gestalten. Doch häufig werden sie sogar nicht nur für das gesamte Projekt unzureichend festgelegt, sondern auch im gesamten Auftrag nur vage definiert und im Alltag nicht nachgehalten.
Die Folgen:
Wie kann spezielle Bau-Software helfen?
Echtzeit-Unterstützung von der Planung bis zum Abschluss

Diese drei typischen Hindernisse in den Arbeitsabläufen lassen sich mit guter Kommunikation und klaren Anweisungen umgehen. Dazu ist es wichtig, dass alle benötigten Informationen jederzeit zur Verfügung stehen und man sich auf ihre Richtigkeit verlassen kann. Das hilft denjenigen, die die Aufgaben verteilen, die Ergebnisse prüfen und die Arbeitsschritte planen.
Allgemeine Projektmanagement-Softwares, wie sie zum Beispiel in der IT, im Marketing und Vertrieb oder der Produktentwicklung eingesetzt werden, bieten verschiedene Funktionen zur Planung, Organisation und Verwaltung von Projekten an. Hierzu zählen die Unterstützung bei der Aufgabenverwaltung und -zuweisung zu Personen sowie Funktionen zur Zusammenarbeit wie Chats, die die Möglichkeit zum Austausch von Dateien bieten und dabei helfen mit Statusberichten und Dashboard den Projektfortschritt und die Budgets zu kontrollieren.
Softwares, die speziell für die Organisation auf dem Bau entwickelt wurden, gehen noch darüber hinaus:

Software für das Bauprojektmanagement bietet spezialisierte Werkzeuge wie Planansichten und -vergleiche im Falle von Revisionen, Funktionen zur Mängelerfassung und -verfolgung, Bauzeitenpläne und Möglichkeiten zur Aufgabenverteilung, die genau auf die Anforderungen von Bauprojekten mit ihren vielfältigen Gewerken abgestimmt sind. Solche Funktionen sind in allgemeinen Projektmanagement-Tools oft nicht enthalten.
Echtzeit-Informationen überall:
Bauprojekte erfordern eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Teams und Gewerken vor Ort und im Büro. Spezialisierte Software, wie unser Fieldwire ermöglicht Echtzeit-Kommunikation und -Koordination, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten stets auf dem neuesten Stand sind.

Eine Unterstützung bei schwächelnder Konjunktur
Verwaltung von Plänen und Zeichnungen: Um bei Fieldwire zu bleiben: Hier sind auch die Ablage, Markierungen und Revisionen von Bauplänen und Zeichnungen in Echtzeit möglich. So können alle Teams mit den aktuellen Informationen arbeiten und wissen auch nach Unterbrechungen im Projekt noch, was der letzte Stand war.
Mängelverfolgung: Mängel und nötige Nacharbeiten können dokumentiert werden, um sicherzustellen, dass Probleme schnell identifiziert und behoben werden. Dies trägt zur Verbesserung der Bauqualität, einfacherer Verrechnung und zur Vermeidung von Verzögerungen bei.
Integration mit bauspezifischen Tools: Bau-Software kann nahtlos mit anderen bauspezifischen Technologien integriert werden: Der BIM-Viewer von Fieldwire hilft z. B. 3D-Modelle im Web und auf Smartphones überall anzuschauen.
Einsparpotenziale Entdecken

Diese digitalen Werkzeuge entlasten also sowohl Sie als auch Ihre Mitarbeitenden in vielen Bereichen, egal ob auf der Baustelle oder im Büro. Zeitaufwändige, manuelle Prozesse werden automatisiert, eine zentrale Plattform für alle projektbezogenen Informationen steht jederzeit und überall zur Verfügung, und verschiedene Rollen und Rechte können angelegt werden, um möglichst viele Beteiligte zu integrieren.
Unter dem zunehmenden Kostendruck bei einer schwächelnden Konjunktur der Baubranche in den Jahren 2023 und 2024, liegt in der Einführung digitaler Lösungen also aktuell auch eine Chance. Dies gilt insbesondere für die Identifikation von Einsparpotenzialen im Projektablauf, die bislang zu Mehrausgaben durch höhere Aufwände führten – und an der ein oder anderen Stelle nicht schnell genug entdeckt und gestoppt werden konnten. Beispielsweise kann durch eine klare und schnelle Kommunikation und Weitergabe aktueller Infos viel Zeit eingespart werden.
Sollten Sie Fragen zu unserer Software Fieldwire haben, kontaktieren Sie uns gerne.