Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine?

Mit dem richtigen Gerät kommen Sie auf der Baustelle schneller voran

Der Vergleich: Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine

Der Vergleich: Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine

Bohrhammer und Schlagbohrmaschine eignen sich nicht für jedes Einsatzgebiet gleichermassen. Auch bei den Werkstoffen und den Bohrdurchmessern gibt es bevorzugte Anwendungen für jedes Gerät. Im professionellen Einsatz ist ein Bohrhammer aber meist sinnvoller. Er kann auch für anspruchsvollere Anwendungen mit grösseren Bohrdurchmessern und harten Materialien genutzt werden. 

Kurz gesagt: Entscheiden Sie danach, welche Anwendungen mit Bohrer und Meissel bei Ihnen am häufigsten sind!

Einsatzbereiche im Überblick

 

Bohrhammer

Schlagbohrmaschine

Bevorzugte Einsatzgebiete

  • Bohren von Löchern für Dübel und Bewehrungsanschlüsse
  • Durchbruchsbohrungen in Beton und
    anderen harten Untergründen
  • Meisselarbeiten (Korrekturen, Anfertigen von Durchbrüchen,
    Entfernen von Fliesen und anderen Oberflächen
    und Untergründen)
  • Montagearbeiten
  • Bohren in Holz, Metall und anderen Werkstoffen
  • Bohren in Porenbeton, Kalksandstein und Hohlziegel
    (ohne Verwendung der Schlagbohrfunktion - Drehbohren)
  • Schlagbohren in Beton geringerer Härte, Vollziegel und Naturstein

Untergründe

  • Geeignet für harte mineralische Materialien wie: 
    Beton, Vollziegel oder Stahlbeton
  • Geeignet für weichere Materialien wie: 
    Holz, Metall oder Fliesen

Bohrdurchmesser

  • Mittlere bis grössere Bohrlöcher
  • Kleinere Bohrlöcher
Vorteile
  • Schafft dank hoher Leistung auch schwere Anwendungen
  • Arbeitet ohne grosse Anstrengung
  • Vielseitig einsetzbar
    (Drehbohren, Hammerbohren, Meisseln, Montieren)
  • Bei filigraneren Arbeiten und in weicheren Untergründen

Anwendungen für den Bohrhammer

Der Bohrhammer ist vorallem für anspruchsvolle Aufgaben im harten Material, wie Beton, bestens geeignet.

Bei schweren Anwendungen in hartem Material muss die Leistung Ihres Geräts hoch sein. Sonst verlieren Sie Zeit auf der Baustelle. 

In der Leistung liegt der grösste Unterschied zwischen Bohrhammer und Schlagbohrmaschine. Ob im Bohrfutter ein Meissel oder ein Bohrer steckt: Beim Bohren in harten mineralischen Materialien oder Stahlbeton ist der Bohrhammer der Schlagbohrmaschine weit überlegen. Das gilt selbst für den Akku-Bohrhammer. Diese erzielen heute problemlos dieselbe Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät. 

Ausserdem benötigt Ihr Mitarbeiter zum Bohren mit einem Akku-Bohrhammer viel weniger Kraft. Der Anwender kommt ohne Pausen zur Erholung schneller voran. 

Der Bohrhammer ist also für anspruchsvolle Aufgaben in hartem Material, z.B. Beton, ausgelegt. Typische Anwendungen liegen im professionellen Bereich.

Bohrung in Stahlbeton mit einem Hilti Akku-Bohrhammer und passender Staubabsaugung.

Bohrung in Stahlbeton und anderen Untergründen

Mehr Informationen
Bohr- und Meisselhammer, inkl. Staubabsaugung für kleinere Abbrucharbeiten und Wanddurchbrüche

Kleinere Abbrucharbeiten und Wand-durchbrüche

Mehr Informationen
Mit dem Hilti Bohr- und Meisselhammer (Kombihammer) zum Abschlagen von Wand- und Bodenfliesen

Abschlagen von Wand- und Bodenfliesen

Mehr Informationen
Hilti Akku-Bohrhammer für Schraubarbeiten und Dosensenken

Schraubarbeiten und Dosensenken

Mehr Informationen

Anwendungen für die Schlagbohrmaschine

Für leichte oder gelegentliche Schlagbohr-Anwendungen eigenet sich der Schlagbohrschrauber SF 6H-22

Ein Bohrhammer wird mit einem pneumatischen Schlagwerk mit elektrischem Motor betrieben. Bei der Schlagbohrmaschine wird dagegen ein Ratschenschlagwerk verwendet. Hierbei gleiten zwei gegenläufige Zahnscheiben aufeinander. Bei jedem Einrasten wird ein Schlag erzeugt, der auf den Bohrer übertragen wird. Die Einzelschlagenergie ist aber gering. Deshalb eignet sich diese Art des Schlagwerks nur für kleine Bohrdurchmesser oder weiches Material eignet, weniger für zum Beispiel Beton.

Wie schnell mit einer Schlagbohrmaschine gearbeitet wird, hängt ausserdem von der Anpresskraft ab. Der Kraftaufwand beim Anwender ist dementsprechend hoch. Bei längeren Anwendungen in hartem Material ein entscheidender Nachteil gegenüber dem Bohrhammer. Denn dadurch muss der Anwender Pausen einplanen, die den Baufortschritt verzögern.

Als Erweiterung des Einsatzbereichs hin zu leichten bzw. gelegentlichen Schlagbohr-Anwendungen ist beispielsweise der Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-A22 mit dieser Art des Schlagwerks ausgestattet.

Diese Fragen helfen bei der Auswahl des richtigen Gerätes

Die Antwort auf diese Fragen zeigt Ihnen, welche Leistung die Maschine haben sollte, welche Werkzeuge eingesetzt werden sollen und welche Aufgaben man genau ausführen möchte. Wägen Sie ab, wie häufig Sie Bohren, Schlagbohren und Meisseln, So können Sie sich zwischen den Kategorien der Geräte zu entscheiden.

Die wichtigsten Fragen bei der Geräteauswahl:

  • Welche Anwendungen werden auf welchem Untergrundmaterial durchgeführt?
  • Welche Werkzeuge (Bohrer, Meissel etc.) inkl. Werkzeugaufnahme (SDS Plus/TE-C, SDS Max/TE-Y oder Glattschaft) sollen damit verwendet werden?
  • Welche Bohrdurchmesser bohren Sie am häufigsten? Und wie tief sind die Bohrungen?
  • In welchem Verhältnis stehen Bohren und Meisseln?
  • Wie oft soll die Anwendung durchgeführt werden?
  • Welche Arbeitsrichtung (zum Beispiel Überkopf) ist meist gegeben und welches Gewicht darf die Maschine haben?
  • Soll das Gerät weiterhin auch über eine Schraubfunktion verfügen? 
  • Welche zusätzlichen Funktionen hinsichtlich Arbeitssicherheit spielen eine Rolle (Verdrehschutz, Staubabsaugung, Vibrationsreduktion)?

Sicher arbeiten & gesund bleiben

Technische Lösungen für mehr Arbeitssicherheit

Hilti legt seit jeher Wert auf die technische Weiterentwicklung der Sicherheit von Arbeitsgeräten. Dadurch können gängige Berufskrankheiten und Arbeitsprobleme wie Hand-/Armvibrationen, -verletzungen, Staub und Lärm deutlich reduziert werden.

Mehr erfahren

Alle Hilti Gesundheits- und Sicherheitsschulungen

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Ihre Mitarbeiter über Risiken, Gefahrenpotentiale und Richtlinien zu informieren. Auch für die korrekte Handhabung der Geräte und die richtige Ausführung von Anwendungen auf Ihren Baustellen tragen Sie die Verantwortung. Hilti Schulungen unterstützen Sie dabei, diesen Verpflichtungen nachzukommen.

Zur Schulungsübersicht