Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Protection contre la poussière sur chantier

01.09.2026
Poussière de chantier
Temps de lecture: < 5 minutes
Tendances sur les chantiers

La poussière est un risque majeur pour la santé. Les poussières fines peuvent provoquer des maladies comme l’asthme ou la silicose. Il est donc essentiel de protéger efficacement vos collaborateurs contre l’exposition à la poussière. Cela préserve la santé de vos équipes tout en améliorant la sécurité, la productivité et en réduisant les absences au sein de l’entreprise.

Quels sont les types de poussière de chantier?

Dans le secteur de la construction, ce sont surtout la poussière fine de quartz, la poussière de bois et la poussière d'amiante dans l'air qui peuvent nuire à vos collaborateurs. Cancérigènes, elles peuvent provoquer divers types de cancers (poumon, nez et sinus):

La poussière de quartz

La poussière de quartz (silice cristalline) est générée par le forage, la découpe et le piquage dans le béton, la brique et le grès – c'est-à-dire dans la quasi-totalité des applications et des matériaux courants sur vos chantiers, quel que soit votre secteur. La poussière de quartz est particulièrement dangereuse et provoque, dans la grande majorité des cas, un cancer des poumons ou une silicose.

La poussière de bois

La poussière de bois se forme lors du sciage, du fraisage, du forage et du meulage dans le bois. Dans le secteur du bâtiment, elle concerne surtout les constructions à sec et constructions en bois et est souvent sous-estimée. Les poussières de bois et de bois durs (en particulier de chêne et de hêtre) peuvent causer des maladies telles que des cancers du nez et des sinus, ou encore une pneumoconiose.

La poussière d'amiante

La poussière d'amiante pose problème en particulier lors des travaux de rénovation de pièces et peut provoquer une asbestose. Cette maladie, dont les symptômes sont similaires à la silicose, peut provoquer un cancer du poumon. L'amiante est certes interdite depuis 2005 mais d'après une enquête réalisée par des experts de la VDI (Association d'ingénieurs allemands), environ 25 % des bâtiments construits avant 1995 contiennent de l'amiante dans leur crépi, leur enduit et/ou leur colle à carrelage.

Se protéger contre la poussière sur chantier avec Hilti

Nos solutions pour des travaux pratiquement sans poussière

Système de récupération de la poussière TE DRS 4/6

Système de récupération de la poussière TE DRS 4/6

Système d’aspiration intégré pour une récupération pratique de la poussière lors du forage ou du burinage avec les perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22
Shop
Système de récupération de la poussière TE DRS-M

Système de récupération de la poussière TE DRS-M

Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
Shop
Récupérateur de poussière DCD

Récupérateur de poussière DCD

Récupérateur de poussière pour le forage au-dessus de la tête
Shop
Système de récupération de la poussière TE DRS-C

Système de récupération de la poussière TE DRS-C

Système de récupération de la poussière pour SDS Plus
Shop
Système d'aspiration de poussière TE DRS-Y

Système d'aspiration de poussière TE DRS-Y

Système d'aspiration de poussière pour forage et burinage du béton avec les burineurs Hilti SDS Max (TE-Y)
Shop
Système de récupération de la poussière TE DRS-D

Système de récupération de la poussière TE DRS-D

Système de dépoussiérage pour le perçage dans le béton et la maçonnerie quel que soit le perforateur
Shop
Système d'aspiration de poussière TE DRS-B

Système d'aspiration de poussière TE DRS-B

Système de dépoussiérage pour le burinage du béton avec les briseurs Hilti SDS Max (TE-Y) et TE-S
Shop

Méthodes de protection pour éviter la poussière de chantier

Procédés de travail à faible émission de poussière

Réduisez le développement de poussière en appliquant des procédés de travail à faible émission de poussière, tels que l’usinage à l’eau ou humide lors du perçage, de la coupe et du rainurage. Essayez en outre de fixer la poussière à l’aide d’eau.

Réduction de l’exposition à la poussière

Encouragez la protection contre la poussière et réduisez l’exposition à la poussière sur le lieu de travail en utilisant, partout où cela est possible, des matériaux et des produits à faible émission de poussière. Il s’agit par exemple de granulés de mortier, de béton prêt à l’emploi et d’enduit prêt à l’emploi.

Nettoyage des zones d’application

Nettoyez régulièrement vos zones d’application des saletés et des poussières dangereuses, aérez et maintenez vos vêtements de travail ainsi que les surfaces propres. Utilisez des aspirateurs de chantier afin de réduire l’inhalation de poussières de construction.

Gestion efficace de la poussière

Pour une gestion efficace de la poussière, contrôlez régulièrement les performances de vos aspirateurs de chantier. Remplacez les filtres à temps si nécessaire et vérifiez si la classe de performance de l’aspirateur est adaptée à la quantité de poussière et à la classe de poussière correspondante.

Mesures de protection individuelle contre la poussière

Les mesures de protection individuelle contre la poussière sont extrêmement importantes, en particulier le masque antipoussière. Lorsqu’une application génère une forte exposition à la poussière, cela va de soi. Mais même pour des travaux apparemment moins poussiéreux, vous devriez au moins porter un masque antipoussière.

Systèmes coordonnés

Utilisez autant que possible des systèmes coordonnés composés d’outils de travail et d’aspiration des poussières afin de capter la poussière à la source sur le chantier.

Utiliser le bon outil

Utilisez l’outil approprié pour chaque application afin d’éviter la formation de poussière de chantier. Chaque travail générant de la poussière peut être réalisé de différentes manières. Un exemple est la fixation directe au lieu de solutions de fixation nécessitant des opérations de perçage.

Méthode d’application SafeSet

La méthode d’application SafeSet offre, dans le domaine des scellements chimiques et des armatures rapportées, une sécurité maximale en ce qui concerne les valeurs de charge. SafeSet prévoit en outre l’utilisation d’un foret creux qui aspire directement la poussière de chantier produite.

Des informations à forte valeur ajoutée

Les poussières de chantier représentent un risque pour la santé et pour votre entreprise. Elles peuvent provoquer des maladies respiratoires, des allergies et des affections chroniques parfois incurables. Elles accélèrent également l’usure des équipements, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires. Une protection efficace contre la poussière est donc essentielle pour préserver la santé, renforcer la sécurité au travail et améliorer la productivité sur le chantier.

L’inhalation de poussières fines, comme les poussières de béton ou de bois, ne provoque pas toujours des symptômes immédiats. Certaines maladies, comme la silicose, peuvent se développer pendant des années sans signes apparents avant d’entraîner une toux persistante ou un essoufflement. Il est donc essentiel de mesurer l’exposition aux poussières sur le chantier afin d’identifier les risques à temps et de mettre en place des mesures de protection adaptées.

Adressez-vous aux responsables de la gestion des poussières dans votre entreprise afin de réduire les émissions de poussière sur le chantier et d’améliorer la protection des collaborateurs. Si des mesures de prévention existent déjà, veillez à les appliquer activement.

La pneumoconiose est la maladie professionnelle la plus fréquente. La complexité de cette maladie tient à son dépistage tardif. Elle est incurable, ce qui signifie qu'on ne peut l'empêcher que par des mesures préventives ! Une pneumoconiose, ou silicose chronique, survient en cas d'exposition excessive aux particules de silice (poussière de quartz) contenues dans la poussière fine. Ces particules peuvent être extrêmement dangereuses car elles pénètrent profondément dans les poumons et se fixent dans les alvéoles pulmonaires.

Avec le temps, il en résulte un tissu cicatriciel qui empêche l'absorption d'oxygène à l'inspiration. Il s'agit d'une maladie incurable, que seul un diagnostic précoce permet de stabiliser. L'exposition chronique des poumons nuit aussi au débit cardiaque. Si la poussière fine passe dans la circulation sanguine par les alvéoles, cela augmente le risque de troubles cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde ou d'AVC.

Alors qu’un équipement de protection individuelle adapté est indispensable pour les collaborateurs, des systèmes efficaces d’aspiration des poussières et des aspirateurs de chantier permettent de réduire l’exposition à la poussière directement pendant les travaux.

Pour éviter d’inhaler les poussières de chantier, le port d’un masque de protection est indispensable. Les masques FFP1 protègent principalement contre les particules grossières. Les masques FFP2 offrent une filtration nettement plus élevée et conviennent notamment aux travaux de démolition. Certains modèles sont équipés d’une valve expiratoire pour faciliter la respiration. Les masques FFP3 assurent le niveau de protection le plus élevé contre les poussières et filtrent également les particules les plus fines, notamment celles liées aux moisissures et à l’amiante.

En utilisant des systèmes d’aspiration efficaces et lorsque l’exposition à la poussière reste faible, la préparation et le nettoyage du chantier sont considérablement réduits. Il n’est souvent plus nécessaire de vider entièrement les locaux ni de protéger toutes les surfaces avant le début des travaux. De plus, le nettoyage fastidieux des murs, des sols et des autres surfaces après l’intervention est largement limité. Vous gagnez ainsi du temps, améliorez votre productivité et offrez un environnement plus propre à vos clients comme à vos équipes.

Grâce à des systèmes efficaces d’aspiration des poussières, vous pouvez augmenter la durée de vie de vos outils jusqu’à 60 % et améliorer leurs performances jusqu’à 20 %. En réduisant l’accumulation de poussière dans les outils, les besoins en nettoyage et en maintenance diminuent. Vous évitez également les pannes dues à la surchauffe, à l’usure ou aux blocages, ce qui permet de réduire les coûts de réparation et les temps d’arrêt.

Afin de sensibiliser vos collaborateurs aux dangers des poussières de chantier, de leur présenter les mesures de protection adaptées et de leur fournir des conseils pratiques pour travailler avec moins de poussière, nous proposons des formations ainsi qu’un module d’e-learning consacré à la protection contre les poussières.

Accéder à l’e-learning