Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Der Vergleich: Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine

11.09.2026
Vergleich
Lesedauer: < 5 Minuten
Artikel und Berichte

Bohrhammer und Schlagbohrmaschine eignen sich nicht für jedes Einsatzgebiet gleichermaßen. Auch bei den Werkstoffen und den Bohrdurchmessern gibt es bevorzugte Anwendungen für jedes Gerät. Im professionellen Einsatz ist ein Bohrhammer aber meist sinnvoller. Er kann auch für anspruchsvollere Anwendungen mit größeren Bohrdurchmessern und harten Materialien genutzt werden. Kurz gesagt: Entscheiden Sie danach, welche Anwendungen mit Bohrer und Meißel bei Ihnen am häufigsten sind!

Einsatzbereiche im Überblick: Bohrhammer vs. Schlagbohrmaschine

Bohrhammer – ideal für Beton und anspruchsvolle Bohrarbeiten

  • Einsatzgebiete
    Löcher für Dübel/Bewehrung, Durchbrüche in Beton, Meißelarbeiten, Montagearbeiten

  • Untergründe
    Harte mineralische Materialien: Beton, Vollziegel, Stahlbeton

  • Bohrdurchmesser
    Mittlere bis große Bohrlöcher

  • Vorteile
    Sehr leistungsstark, wenig Kraftaufwand, vielseitig (Drehbohren, Hammerbohren, Meißeln)

Schlagbohrmaschine – die flexible Lösung für Mauerwerk und universelle Anwendungen

  • Einsatzgebiete
    Bohren in Holz/Metall, Drehbohren in Porenbeton/Kalksandstein/Hohlziegel, Schlagbohren in weniger hartem Beton und Naturstein

  • Untergründe
    Weichere Materialien: Holz, Metall, Fliesen

  • Bohrdurchmesser
    Kleine Bohrlöcher

  • Vorteile
    Ideal für filigrane Arbeiten und weiche Untergründe

Anwendungen für den Bohrhammer

Bei schweren Anwendungen in hartem Material muss die Leistung Ihres Geräts hoch sein. Sonst verlieren Sie Zeit auf der Baustelle. 

In der Leistung liegt der größte Unterschied zwischen Bohrhammer und Schlagbohrmaschine. Ob im Bohrfutter ein Meißel oder ein Bohrer steckt: Beim Bohren in harten mineralischen Materialien oder Stahlbeton ist der Bohrhammer der Schlagbohrmaschine weit überlegen. Das gilt selbst für den Akku-Bohrhammer. Diese erzielen heute problemlos dieselbe Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät. 

Außerdem benötigt Ihr Mitarbeiter zum Bohren mit einem Akku-Bohrhammer viel weniger Kraft. Der Anwender kommt ohne Pausen zur Erholung schneller voran. 

Der Bohrhammer ist also für anspruchsvolle Aufgaben in hartem Material, z.B. Beton, ausgelegt. Typische Anwendungen liegen im professionellen Bereich.

Zu den Bohrhämmern

Bohrung in Stahlbeton und anderen Untergründen

Präzise und kraftvolle Bohrleistung selbst in anspruchsvollem Material – für zuverlässige Ergebnisse auf jeder Baustelle.

Kleinere Abbrucharbeiten und Wanddurchbrüche

Effizient und kontrolliert arbeiten: Ideal für schnelle Abbrucharbeiten und saubere Durchbrüche im Innen- und Aussenbereich.

Abschlagen von Wand- und Bodenfliesen

Fliesen mühelos entfernen – kraftvoll, schonend und zeitsparend für Renovierungs- und Sanierungsprojekte.

Zubehör Schraubarbeiten und Dosensenken

Vielseitiges Zubehör für präzise Schraubarbeiten und exaktes Setzen von Dosen – für professionelle Ergebnisse bis ins Detail.

Anwendungen für die Schlagbohrmaschine

Ein Bohrhammer wird mit einem pneumatischen Schlagwerk mit elektrischem Motor betrieben. Bei der Schlagbohrmaschine wird dagegen ein Ratschenschlagwerk verwendet. Hierbei gleiten zwei gegenläufige Zahnscheiben aufeinander. Bei jedem Einrasten wird ein Schlag erzeugt, der auf den Bohrer übertragen wird. Die Einzelschlagenergie ist aber gering. Deshalb ist diese Art des Schlagwerks eher für kleinere Bohrdurchmesser oder weiches Material geeignet und weniger für härtere Materialien wie Beton.

Wie schnell mit einer Schlagbohrmaschine gearbeitet wird, hängt außerdem von der Anpresskraft ab. Der Kraftaufwand beim Anwender ist dementsprechend hoch. Bei längeren Anwendungen in hartem Material ein entscheidender Nachteil gegenüber dem Bohrhammer. Denn dadurch muss der Anwender Pausen einplanen, die den Baufortschritt verzögern.

Als Erweiterung des Einsatzbereichs hin zu leichten bzw. gelegentlichen Schlagbohr-Anwendungen ist beispielsweise der Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-A22 mit dieser Art des Schlagwerks ausgestattet.

Zum Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22

Wichtige Überlegungen zur Auswahl des richtigen Gerätes

Die Antwort auf diese Fragen zeigt Ihnen, welche Leistung die Maschine haben sollte, welche Werkzeuge eingesetzt werden sollen und welche Aufgaben man genau ausführen möchte. Wägen Sie ab, wie häufig Sie Bohren, Schlagbohren und Meißeln, So können Sie sich zwischen den Kategorien der Geräte zu entscheiden.

Die wichtigsten Fragen bei der Geräteauswahl:

  • Welche Anwendungen werden auf welchem Untergrundmaterial durchgeführt?

  • Welche Werkzeuge (Bohrer, Meißel etc.) inkl. Werkzeugaufnahme (SDS Plus/TE-C, SDS Max/TE-Y oder Glattschaft) sollen damit verwendet werden?

  • Welche Bohrdurchmesser bohren Sie am häufigsten? Und wie tief sind die Bohrungen?

  • In welchem Verhältnis stehen Bohren und Meißeln?

  • Wie oft soll die Anwendung durchgeführt werden?

  • Welche Arbeitsrichtung (zum Beispiel Überkopf) ist meist gegeben und welches Gewicht darf die Maschine haben?

  • Soll das Gerät weiterhin auch über eine Schraubfunktion verfügen?

  • Welche zusätzlichen Funktionen hinsichtlich Arbeitssicherheit spielen eine Rolle (Verdrehschutz, Staubabsaugung, Vibrationsreduktion)?

Ob ein Schlagbohrer oder ein Bohrhammer "besser" ist, hängt stark von der geplanten Anwendung ab:

Bohrhammer: Besser für schwere und anspruchsvolle Arbeiten, insbesondere in harten Materialien wie Beton, Stahlbeton oder Vollziegel. Der Bohrhammer bietet eine höhere Schlagenergie, arbeitet effizienter und erfordert weniger körperlichen Kraftaufwand, vor allem bei großen Bohrdurchmessern oder bei Meißelarbeiten.

Schlagbohrmaschine: Geeigneter für leichtere Arbeiten in weicheren Materialien wie Holz, Metall oder Fliesen. Sie ist oft vielseitiger im Haushalt einsetzbar, insbesondere wenn keine hohe Schlagenergie benötigt wird.

Für professionelle Arbeiten oder regelmäßige Nutzung in harten Materialien ist der Bohrhammer die bessere Wahl.

Sie benötigen einen Bohrhammer, wenn Sie:

  • Löcher in sehr harte Materialien wie Beton oder Stahlbeton bohren müssen.

  • Größere Bohrlöcher benötigen.

  • Durchbruchsbohrungen oder Meißelarbeiten durchführen.

  • Effizient arbeiten wollen, ohne großen Kraftaufwand, insbesondere bei längeren oder anspruchsvolleren Aufgaben.

Ja, ein Bohrhammer kann auch zum "normalen" Bohren verwendet werden. Viele Bohrhämmer sind mit einem Funktionswahlschalter ausgestattet, der das „Bohren ohne Schlag“ ermöglicht. Das bedeutet, dass er ohne die Schlagfunktion arbeiten kann, was ihn vielseitig einsetzbar macht, sowohl für harte als auch für weichere Materialien.

Ja, man kann mit einer Schlagbohrmaschine Beton bohren, allerdings nur in Beton geringerer Härte. Die Leistung einer Schlagbohrmaschine reicht oft nicht aus, um effizient durch sehr harten Beton oder Stahlbeton zu bohren. Für diese härteren Materialien ist ein Bohrhammer die bessere Wahl, da er mehr Schlagkraft bietet und weniger Kraftaufwand vom Anwender erfordert

Sicher Arbeiten und gesund bleiben

Technische Lösungen für mehr Arbeitssicherheit

Hilti legt seit jeher Wert auf die technische Weiterentwicklung der Sicherheit von Arbeitsgeräten. Dadurch können gängige Berufskrankheiten und Arbeitsprobleme wie Hand-/Armvibrationen, -verletzungen, Staub und Lärm deutlich reduziert werden.

Alle Hilti Gesundheits- und Sicherheitsschulungen

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Ihre Mitarbeiter über Risiken, Gefahrenpotentiale und Richtlinien zu informieren. Auch für die korrekte Handhabung der Geräte und die richtige Ausführung von Anwendungen auf Ihren Baustellen tragen Sie die Verantwortung. Hilti Schulungen unterstützen Sie dabei, diesen Verpflichtungen nachzukommen.