Qu'est-ce que la technologie RFID ?
L'identification par radiofréquence (RFID) est un moyen sans fil de transfert de données dans le but d'identifier automatiquement les étiquettes attachées à des objets. Contrairement à codes-barres, les étiquettes ne doivent pas être dans la ligne de mire d'un lecteur à identifier.
Est-ce que ON!Track fonctionne par GPS ?
ON!Track est basé sur les transferts des actifs, et non basé sur la géolocalisation GPS. Vous pouvez transférer vos actifs à un endroit/site ou employé responsable mis en place dans votre logiciel ON!Track personnalisé. Cela vous permet de maintenir et de surveiller vos actifs. Les étiquettes RFID ON!Track sont des étiquettes passives, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent pas leur propre source d'alimentation. Ce type des étiquettes sont robustes et le coût par éttiquete est assez petit pour être appliqué à tout type d'actif et équipement.
Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une solution basée sur le GPS ?
Le système GPS ne fournit pas nécessairement les détails exacts de propriétaire de vos actifs. Vous ne pouvez pas obtenir l'emplacement exact de vos actifs non plus (si les actifs sont laissés dans le sous-sol ou sur plusieurs étages dans un immeuble, par exemple). Un système GPS exigerait également que les étiquettes ont leur propre source d'alimentation. Cela rendrait les prix des éttiquetes beaucoup plus cher, et aussi beaucoup plus grande (ce qui les rend inapproprié pour certains types d'outils et actifs).