- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Tendances futures
- Développement du secteur de la construction : comment la numérisation transforme nos bâtiments
6 Tendances de l'évolution du secteur de la construction
IA, robotique et autres : ou comment la numérisation modifie nos processus de construction
Le secteur principal de la construction est acuellement en pleine mutation : des progrès technologiques rapides, un engagement fort en faveur de la durabilité et des dynamiques du marché du travail en pleine évolution redéfinissent l'avenir du secteur de la construction.
Découvrez ici comment les technologies pilotées par les données et l'IA transforment le secteur de la construction, comment les thèmes de l'efficacité des ressources et de l'énergie influencent les nouvelles normes de construction et quelles sont les perspectives d'avenir et les grands projets qui se profilent.
1. Le BIM, moteur de l'évolution dans le secteur de la construction
Depuis 2023, l'utilisation du BIM (Building Information Modeling) est obligatoire pour les projets de construction de bâtiments publics de la Confédération et prend donc de plus en plus d'importance. Malgré cette réglementation, le degré d'utilisation du BIM en Allemagne est variable. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, ne sont pas toujours en mesure de mettre en œuvre cette exigence.
Dans le processus de construction, le BIM permet non seulement une planification et une exécution plus efficaces des projets de construction, mais il améliore également la qualité et la durabilité des bâtiments résidentiels. Des simulations précises de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des matériaux avec le BIM contribuent à réduire les coûts, à raccourcir la durée des travaux et à minimiser l'impact sur l'environnement. Le BIM permet également d'améliorer la communication entre toutes les parties prenantes, ce qui permet de réaliser des projets plus rapidement et à moindre coût. Des études montrent même que les entreprises réalisent une part plus importante de leur chiffre d'affaires avec des projets BIM.
Les perspectives pour le BIM sont également prometteuses dans le secteur principal de la construction en Allemagne. En effet, l'État met en place des initiatives et des programmes de soutien, avec des formations et la mise à disposition de ressources pour les entreprises, afin d'encourager la diffusion du BIM : dans le but de permettre aux entreprises de construction allemandes de maintenir leur compétitivité sur le marché mondial.
2. Développement durable et efficacité énergétique dans le secteur de la construction
L'importance des bâtiments à énergie zéro (BEN) a fortement augmenté dans le contexte de la loi sur l'énergie dans les bâtiments (LEB). Depuis son introduction en 2020, elle réglemente les exigences énergétiques des bâtiments et encourage l'utilisation des énergies renouvelables. L'objectif est de parvenir à un parc immobilier climatiquement neutre d'ici 2045, ce qui se traduit notamment par une augmentation des bâtiments NZEB. Ces bâtiments produisent suffisamment d'énergie pour couvrir leurs besoins énergétiques quasi nuls et établissent ainsi de nouvelles normes pour les bâtiments résidentiels. Grâce à l'utilisation de technologies d'énergie renouvelable et de matériaux de construction hautement isolants, ils contribuent de manière significative à la réduction de l'empreinte carbone de la ville.
L'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables sont en outre renforcées par diverses initiatives et programmes de soutien. Par exemple, la promotion fédérale des bâtiments performants (BEG) octroie des incitations financières pour la construction ou la rénovation de bâtiments.
Le rapport dena sur les bâtiments 2024 met en évidence que, malgré un recul de l'utilisation des énergies fossiles dans les nouvelles constructions, près de 80 % de la production de chaleur dans les bâtiments existants repose encore sur des énergies fossiles. Il est donc urgent d'agir sur la voie de la neutralité climatique.
3. Robotique et processus d'automatisation
L'utilisation de la robotique et des technologies d'automatisation a entraîné une diminution significative des activités manuelles sur les chantiers. Les solutions d'automatisation robotisées sont de plus en plus utilisées, en particulier dans des domaines tels que la construction de bâtiments et l'aménagement d'infrastructures. Ces technologies permettent d'achever les projets de construction plus précisément et plus rapidement, tout en améliorant la sécurité au travail.
Les effets de l'automatisation sur les emplois sont multiples : D'une part, l'utilisation de robots, comme le Hilti Jaibot, permet d'automatiser des tâches simples et répétitives, libérant ainsi de la main-d'œuvre pour des activités plus complexes et plus créatives. D'autre part, le défi consiste à former la main-d'œuvre actuelle à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Les entreprises investissent donc de plus en plus dans la formation continue afin de soutenir la transition vers une production plus automatisée.
4. Technologies axées sur les données et IA
En Allemagne, le Big Data et l'IA optimisent les projets de construction grâce à une gestion efficace des ressources et du temps. L'analyse prédictive permet de prévoir les risques et d'optimiser les besoins en matériel, ce qui permet de réduire les coûts et de minimiser les retards. Par exemple, les outils de gestion de projet avancés utilisent l'IA pour optimiser les calendriers et allouer les ressources de manière plus efficace.
Néanmoins, les aspects liés à la protection des données sont particulièrement importants lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre l'IA et les technologies basées sur les données. Le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) est crucial, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel sur les chantiers. Les entreprises doivent donc s'assurer que toutes les applications axées sur les données protègent la vie privée tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des données.
5. Formation continue et inclusion pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
Le secteur allemand de la construction est confronté à des défis majeurs sur le marché du travail, notamment en raison de la pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée. Cette situation est aggravée par des coûts élevés et des exigences salariales croissantes. Pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les entreprises misent sur des stratégies telles que l'amélioration des offres de formation initiale et continue.
Un autre aspect important est la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le secteur de la construction. En ouvrant le secteur à des groupes de travailleurs plus diversifiés et en créant des environnements de travail inclusifs, il est possible d'attirer davantage de talents et d'élargir la base de main-d'œuvre.
6. Sécurité et gestion des risques
Le secteur de la construction en Allemagne a fait des progrès considérables en matière de sécurité, notamment grâce à l'utilisation de technologies telles que les wearables et les capteurs. Ces appareils surveillent les paramètres de santé des travailleurs et peuvent émettre des alertes en cas de détection de risques. Cela permet d'éviter les accidents et de réduire le temps de réaction en cas d'urgence.
Les casques et lunettes de protection intelligents, équipés de capteurs, sont un exemple concret de l'utilisation de ces technologies. Ceux-ci peuvent par exemple surveiller les conditions environnementales ou même contrôler les signes vitaux afin de détecter à temps l'épuisement ou le stress dû à la chaleur, par exemple. D'autres caractéristiques, par exemple dans les appareils sans fil Hilti Nuron, augmentent également la sécurité du travail. Il s'agit par exemple de systèmes de récupération des poussières, d'une réduction active des vibrations pour minimiser la sollicitation des mains et des bras – et également de la régulation active du couple 3D (ATC) qui réduit par exemple le risque de rebond dans la meuleuse d'angle AG 6D-22.
La surveillance et l'analyse continues des données sur les chantiers aident également à gérer les risques de sécurité de manière proactive et à améliorer continuellement les conditions de travail.
En outre, des mesures de sécurité complètes, telles que des formations régulières et des règles de sécurité strictes, sont exigées et encouragées par la législation sur la protection du travail en Allemagne.
Vers l'avenir avec le soutien numérique
Les tendances qui se dessinent dans le secteur de la construction sont synonymes d'innovation, de durabilité et d'adaptabilité. Il est donc important de suivre les évolutions actuelles dans le secteur de la construction, non seulement pour rester compétitif, mais aussi pour construire un avenir durable, efficace et technologiquement avancé dans le domaine de la construction.
Pour cela, nous vous soutenons dès aujourd'hui avec des logiciels variés comme ON!Track pour la gestion des moyens de production, l'outil de saisie des temps CrewCenter ou encore Fieldwire, notre outil pour piloter facilement les projets. Une fois mises en œuvre, ces solutions numériques vous soulagent au quotidien et modifient durablement les processus dans le secteur de la construction.