- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Tendances futures
- Whitepaper dans la gestion de projets de constructions
Recherche de l’équilibre dans la gestion de projets de constructions
Comment les outils numériques vous aident à gérer plus facilement vos projets de construction
Selon une étude de McKinsey1), le secteur de la construction peut être jusqu’à 15% plus productif. Une gestion optimisée des projets de construction est la clé Des outils intelligents peuvent résoudre des difficultés de communication et de coordination de tâches complexes. Notre livre blanc approfondit des problèmes typiques et montre où vous pouvez économiser du temps et des efforts.
1) McKinsey & Company: "The Next Normal in Construction: How Disruption is Reshaping the World’s Largest Ecosystem," 2020
Défis dans la gestion de projets de construction
des informations sont échangées par voie analogique
La communication par téléphone et sur papier est inefficace et source d’erreurs.
du temps n’est pas utilisé de manière ciblée
Du temps de travail se perd quand les équipements, le matériel ou les informations ne sont pas disponibles au bon moment.
de fluctuation de main d’œuvre par an
Une rotation des collaborateurs de 15 à 25% par an est une contrainte pour les équipes et les entreprises.
potentiels d'augmentation de l'efficacité
Nos études démontrent que la gestion numérisée de l’équipement réduit considérablement les temps creux et améliore l’efficacité.
Ces défis compliquent encore la gestion de projets de construction, déjà exigeante: la coordination du matériel, des sous-traitants et des corps de métier devient vite confuse sans l'aide du numérique. Sans organisation claire et des outils intelligents, les retards de délais et dépenses supplémentaires sont quasiment programmés. Les solutions numériques aident à mieux planifier les processus, à améliorer la communication et à réaliser les projets de construction plus efficacement.
Voici comment le secteur de la construction profite de la gestion numérique
L’utilisation de solutions numériques est décisive pour éviter les problèmes typiques du secteur, comme le dépassement du budget, les retards des projets et les soucis de sécurité. Les temps d’arrêt sur les chantier peuvent ainsi être réduits considérablement.
Communication en temps réel
Pour que toutes les parties impliquées soient toujours au courant. Des solutions logicielles basées sur le cloud permettent de réduire les problèmes de communication, dans la mesure où les données actualisées, par ex. concernant l’emplacement des équipements ou les tâches planifiées, sont toujours disponibles, au bureau comme sur le chantier et dans l’équipe. Les informations sont également disponibles pendant les déplacements, par appli sur le téléphone mobile ou la tablette.
Documentation numérique en ordre
La documentation se déroule presque automatiquement et correctement. Une bonne documentation permet la réalisation sans difficulté des tâches sur le chantier, elle aide à respecter les normes de sécurité et à mieux planifier l’avenir. La documentation numérique réduit le travail de rédaction et facilite l'accès pour toutes les personnes concernées.
Gestion intelligente des ressources opérationnelles
Autant d'appareils que nécessaire, prêts à être utilisés. Grâce aux balises Bluetooth et aux passerelles fixes, il est possible de retrouver les outils et d’organiser leur cycles de maintenance en fonction de leur état. L’efficacité des projets s’améliore, tout comme le respect des consignes de sécurité. Les dépenses liées aux équipements perdus, inutiles ou inutilisables sont moins élevées.
Établir l’équilibre à l’aide de solutions intelligentes
La gestion de projet numérique offre la possibilité de rendre la gestion complexe des projets de construction beaucoup plus simple et efficace. Téléchargez ici le livre blanc complet afin d’apprendre ce que le secteur de la construction peut apprendre des autres secteurs. Découvrez comment la communication en temps réel, la documentation numérique et la gestion numérique des ressources opérationnelles peuvent améliorer durablement les performances de votre entreprise.