- Home
- So verlängerst du die Lebensdauer deiner Geräte
19 Tipps, wie deine Geräte länger halten
Mit diesen Tipps bleiben deine Geräte jahrelang leistungsfähig.
Wartung
1. Nutze Reparatur- und Garantiedienste
Fangen wir mit etwas Einfachem an: Mach dich mit den Reparatur- und Garantiediensten deiner Geräte vertraut. Proaktive Reparaturen helfen, Geräte in gutem Zustand zu halten.
Zum Beispiel repariert Hilti seine Geräte bis zu zwei Jahre nach dem Kauf kostenlos. Wir reparieren oder ersetzen auch kostenlos jedes Hilti Gerät, das aufgrund eines Herstellungsfehlers während seiner gesamten Lebensdauer ausfällt.
2. Beschädigte Kabel inspizieren und ersetzen
Das Ersetzen von ausgefransten oder beschädigten Kabeln hilft, eine gleichmässige Stromversorgung aufrechtzuerhalten und minimiert die Überhitzungsgefahr.
3. Lose Schrauben und Bolzen anziehen
Lose Schrauben und Bolzen können zu erhöhten Vibrationen führen, die das Gerät beschädigen und seine Leistung im Laufe der Zeit beeinträchtigen.
4. Lüftungsschlitze reinigen
Entferne Staub aus Lüftungsschlitzen und Kühlsystemen. Verstopfte Geräte belasten die Motoren, erhöhen den Verschleiss und verringern die Leistung.
5. Das Bohrfutter reinigen
Staub in Bohrfuttern und anderen Verbindungspunkten beeinträchtigt die Schmierung und zieht Feuchtigkeit an, was zu Korrosion führen kann.
6. Griffe sauber und trocken halten
Ein sauberer, trockener Griff an einem Bohrer, zum Beispiel, minimiert das Risiko von Ausrutschern, die Geräte beschädigen und Unfälle verursachen können.
7. Wartungspläne des Herstellers einhalten
Bleibe auf dem Laufenden mit den empfohlenen Wartungsarbeiten, wie dem Austausch von Teilen nach Bedarf und dem Schmieren des Bohrfutters bei Abbruchhämmern und Bohrhämmern.
Nutzung
8. Geräte nicht erzwingen
Geräte durch harte Materialien zu zwingen, belastet den Motor und verringert die Effizienz. Stattdessen gleichmässigen Druck ausüben und das Gerät die Arbeit erledigen lassen – dein Gerät, deine Bits und dein Körper werden es dir danken! Vermeide auch seitlichen Druck auf das Gerät, wie beim Bohren um Bewehrungen. Dies kann zu schnellerem Verschleiss und Schäden an Einsatz und Bohrfutter führen.
9. Das richtige Gerät für die Aufgabe wählen
Die Verwendung des geeigneten Geräts, wie eines Bohrhammers für grosse Löcher in Beton anstelle einer Bohrmaschine, reduziert die Belastung des Motors und liefert bessere Ergebnisse.
10. Geräte abkühlen lassen
Geräte zwischen den Aufgaben oder regelmässig während längerer Nutzung abkühlen zu lassen, hilft, Überhitzung und vorzeitige Schäden an Komponenten zu verhindern.
11. Gerätebefestigung verwenden
Geräte an einer sicheren Befestigung, wie einem Befestigungssystem, anzubringen, reduziert das Risiko von versehentlichen Stürzen. Es schützt sowohl deine Geräte als auch die Menschen unter dir.
Bits und Sägeblätter
12. In hochwertiges Werkzeugzubehör investieren: Hochwertige Bohrer und Sägeblätter liefern nicht nur bessere Ergebnisse, sondern reduzieren auch die Belastung des Geräts. Die Investition in Premium-Zubehör zahlt sich in Langlebigkeit und Gesamteffizienz aus.
13. Bits sicher befestigen: Loses Werkzeugzubehör kann zu Wackeln oder Rutschen führen, was deine Arbeit ruinieren und das Gerät beschädigen kann. Stelle sicher, dass Bits, Sägeblätter oder anderes Zubehör richtig befestigt sind.
Stromversorgung
14. Geeignete Verlängerungskabel verwenden
Verwende immer dicke Verlängerungskabel, da unzureichende Kabel zu Stromverlust und Überhitzung führen können. Oder vielleicht auf kabellose Geräte umsteigen?
15. Stromkabel vollständig ausziehen
Ähnlich wie aufgewickelte Verlängerungskabel überhitzen und schmelzen können, können Knoten oder Knicke im Stromkabel deines Geräts zu möglichen Schäden führen.
16. In einen Überspannungsschutz investieren
Überspannungsschutz hilft, Spannungsspitzen zu verhindern, die elektronische Komponenten zerstören können, und sorgt für eine gleichmäßigere und stabilere Stromversorgung.
Lagerung
17. Batterien richtig lagern
Bereits auf Akkugeräte umgestiegen? Gute Wahl! Batterien an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht und extremen Temperaturen, zu lagern, verlängert ihre Lebensdauer.
18. Geräte trocken halten
Feuchtigkeit führt zu Korrosion, aber du bist zu beschäftigt, um dich von ein wenig Regen aufhalten zu lassen. Wenn deine Geräte etwas nass werden, versuche, sie vollständig zu trocknen, bevor du sie lagerst.
19. Geräte vor Beschädigungen schützen
Geräte richtig in ihren Koffern zu lagern, schützt sie vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Schäden durch Stösse.
Was kostet ein Gerät am Ende wirklich?
Ein neues Gerät mag erstmal teuer erscheinen, aber es zu brauchen und nicht zu haben, kann am Ende viel teurer sein.
Wieso es sich lohnt, auf die eigenen Geräte zu achten? Es sind schliesslich die tatsächlichen Kosten eines Geräts nicht nur der Kaufpreis. Es sind die laufenden Kosten für Ausfälle, Ineffizienz, Kalibrierung, Wartung, Reparaturen und Batterien.
Zum Glück kann Hilti dir helfen, diese Kosten zu senken. Kontaktiere uns noch heute, um mehr zu erfahren!