- Home
- Engineering
- Innovation im Trockenbau
Hilti Innovationen im Trockenbau
GUT GERÜSTET IM INNENAUSBAU
Im Trockenbau finden sich von der Ausführung eines Bodenanschlusses bis zum Installieren abgehängter Decken eine Vielzahl von Anwendungen. Wir bei Hilti haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie und Ihr Unternehmen entlang der gesamten Anwendungskette für Wand- und Deckensysteme zu unterstützen.
Wir möchten Ihnen gerne unsere innovativen Produkte und Lösungen vorstellen, die Ihren Arbeitsalltag in jeder Phase des Trockenbaus leichter gestalten: vom Messgerät für den Innenausbau über Akku-Kreissägen zum Trennen, Setzgeräte und Nägel für die Direktmontage, Schraubtechnik für Gipskartonwände bis hin zu Brandschutzsystemen zur Schottung von Kabeln und Rohren sowie einem effizienten System für Arbeitsmittelverwaltung und Gerätemanagement.
Messen
Trennen und Sägen
FUNKENFREIER PROFILSCHNITT

Sicher geschnitten im Trockenbau
Beim Schneiden von Trockenbauprofilen mussten Sie in der Vergangenheit oft zwischen zwei Kompromissen wählen: Arbeiten Sie mit einem Winkelschleifer und nehmen bei Funkenflug Risiken in Kauf, oder gehen Sie auf Nummer sicher, nutzen eine Blechschere und verlieren kostbare Zeit?
Schluss mit den Kompromissen: Mit der Akku-Kreissäge SCM 22-A arbeiten Sie mit einem „Kaltschnitt“, das heisst, funkenfrei, sauber und schnell. Ein Spanfang und eine Sägeblattbremse sorgen für die Arbeitssicherheit, die Sie beim Sägen brauchen.
Direktmontage für die Trockenbauwand
Schraubtechnik
EINE HAND FREI BEIM SCHRAUBEN

Mit unseren Schraubenmagazinen arbeiten Sie im Akkord
Das Verschrauben von Platten mit Einzelschrauben verlangt im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl und ist gerade an der Decke unpraktisch, weil man beide Hände zum Verschrauben braucht. Und die Schraubenschachtel liegt auch nie dort, wo man sie gerade braucht.
Wir haben eine Lösung entwickelt, die Ihnen diese unkomfortable Art des Schraubens erspart: Mit unserem kurzen, handlichen Schraubenmagazin haben Sie immer eine Hand zum Halten der Platte oder zum Festhalten frei und können im Akkord schrauben!
Die Magazinstreifen sind im Handumdrehen geladen und passen der Länge nach genau in Ihre Gürteltasche. Sie sind stabiler als herkömmliche Streifen. So verarbeiten Sie die Schrauben noch schneller und vor allem ohne lästiges Verklemmen im Magazin.
Ausschnitte in der Trockenbauwand
IHR SICHERER ALLROUND-BOHRSCHRAUBER

Durchführungen und Holzbearbeitung leicht gemacht
Wenn Sie Durchführungen mit einer Lochsäge anfertigen oder auf einer Holz-Unterkonstruktion arbeiten, brauchen Sie einen universell einsetzbaren, leistungsstarken Schrauber. Der sollte robust, möglichst leicht und sicher in der Bedienung sein.
Suchen Sie nicht länger: Unser Akku-Bohrschrauber SF 6-A22 ATC ist Ihr Allrounder für Schraubanwendungen. Robust und leistungsstark ist er doch leicht und liegt gut in der Hand. Ausgestattet mit Active Torque Control (ATC) löst das Gerät keinen Rückschlag aus, wenn es mal verhaken sollte. Damit stehen Sie sicher auf jeder Leiter.
Arbeiten an der Decke
Gleitender Deckenanschluss

Staubfrei und blitzschnell mit Direktmontage für Gipsriegel
Bei grösseren Spannweiten an der Decke werden gleitende Deckenanschlüsse verwendet. Mit einer Direktbefestigungslösung können Sie eine Menge Zeit sparen.
Unser magaziniertes Bolzensetzgerät DX 460 MX setzt mit Pulverantrieb – und das Setzen geht 8-mal so schnell als zu bohren oder mit Dübeln zu arbeiten. Und im Gegensatz zu Bohranwendungen entsteht beim Setzen praktisch kein Staub. So bietet das vibrationsarme Gerät hohen Arbeitskomfort und seine Zuverlässigkeit ist in einem VHT Prüfbericht bestätigt worden.
Brandschutz
Sicherheit leicht gemacht

Die Kabelmanschette ist sicher und schnell montiert
Im Trockenbau ist Brandschutz ein wichtiges Thema, denn der Trockenbauer ist verantwortlich für seine Wand – und oft steht die Frage im Raum, ob er die benötigten Durchführungen gleich mit vornehmen kann. Dafür brauchen Sie dann sicheres und einfach zu montierendes Material.
Unsere Kabelmanschette CFS-CC bietet Ihnen die perfekte Lösung für Kabeldurchführungen. Ausgezeichnet als Brandschutz-Produkt des Jahres 2016 ermöglicht sie eine schnelle Montage mit Klickverschluss und ist selbstverständlich auch zugelassen. Und weil Sie weder Mineralwolle brauchen noch Staub erzeugen, bleibt die Baustelle auch sauber.
Erfahren Sie mehr über unsere Brandschutz-Lösungen
ON!Track
TRANSPARENZ UND SICHERHEIT

ON!Track optimiert die Verwaltung Ihrer Arbeitsmittel
Als Unternehmer stehen Sie täglich voll in der Verantwortung für Ihr Unternehmen. Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter sind für Sie enorm wichtig.
Daraus resultieren unzählige Anforderungen – nicht selten regelt dabei die schnell fortschreitende Zeit die Priorisierung. Manche scheinbar „einfache“ Themen fallen „unter den Tisch“.
Mit ON!Track verschaffen Sie sich Klarheit über die Vielzahl Ihrer Arbeitsmittel, deren Nutzung und der damit verbundenen Dokumente.
Wir unterstützen Sie im Vorfeld mit einer Analyse, übernehmen für Sie das Einpflegen ins System und helfen Ihnen bei der Umsetzung im betrieblichen Alltag.
Sind die Arbeitsmittel im System eingepflegt, ordnen Sie die Geräte per Mausklick oder auf dem Smartphone einer Baustellen oder Mitarbeitern zu. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, transferieren Sie diese per Knopfdruck wieder zurück oder auf die nächste Baustelle.
Das praktische ist, dass Sie damit auch wissen, wann der nächste Prüftermin ansteht und haben immer die passenden Dokumente zur Hand – ohne langes Suchen.
Erfahren Sie mehr über ON!Track
Radioladegerät
ARBEITEN MIT SCHWUNG

Wir rocken Ihre Baustelle
Energie ist die Essenz auf jeder Baustelle, für Mensch und Maschine. Mit dem Hilti Radioladegerät gelingt beides. Er versorgt Ihre Geräte mit Akkuenergie und Sie und Ihre Mitarbeiter mit Musik und neuesten Nachrichten.
Entscheidend für effektive Weiterarbeit: Das Hilti Radioladegerät lädt alle Arten von Hilti Li-Ionen-Akkus von 12 Volt bis 36 Volt. Und die Musik kommt vom Radiosender Ihrer Wahl oder von Ihrer persönlichen Playliste – von Ihrem Smartphone.