September 2020 I 3 Minuten I Unternehmen, Produktivität
Rennt Ihnen bei manchen Bauprojekten die Zeit geradezu davon? Damit sind Sie nicht allein.
Laut einer weltweiten Umfrage von KPMG haben nur 25% der Führungskräfte im Baugewerbe Vertrauen in die Fähigkeit der Branche, Projekte termin- und budgetgerecht zu realisieren. Und tatsächlich: Im Bauwesen liegen laut einer Studie* nur 31% der Projekte innerhalb des Budgets und sogar nur 25% innerhalb der ursprünglichen Terminvorgaben.
Sie sind tagtäglich mit Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert, die einen erfolgreichen Projektabschluss verhindern können. Denn wenn ein Projekt sich verspätet, kostet das nicht nur eine Menge Geld – es bindet auch Ihre Mitarbeitenden, die dann schon längst auf neuen Baustellen dringend benötigt werden.
* Global Construction Survey 2015: Climbing the curve