- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Tendances futures
- Comment profiter des matériaux de construction durables
Construire pour l'avenir : matériaux de construction durables
Avantages et applications des technologies innovantes
La durabilité joue un rôle de plus en plus important dans le secteur de la construction. Ce qui était autrefois considéré comme un mot à la mode est aujourd'hui une nécessité légale et économique. Les matériaux de construction durables, des matériaux traditionnels comme la paille et le bambou aux solutions innovantes comme le métal recyclé et le bois massif, sont le moteur du développement. Ils offrent des avantages écologiques sans faire de compromis sur la qualité et la fonctionnalité.
Que sont les matériaux de construction durables ?
Exemples et différences par rapport aux matériaux de construction conventionnels
Les matériaux de construction durables sont des matériaux qui sont fabriqués et utilisés dans le respect de l'environnement. Ils se caractérisent par un faible impact sur l'environnement et encouragent une utilisation responsable des ressources naturelles. Il s'agit notamment de matériaux de construction recyclables ou biodégradables, ainsi que de matériaux de construction issus de matières premières renouvelables comme le bois.
Les matériaux traditionnels comme le béton et l'acier ont souvent une empreinte carbone élevée, alors que les alternatives durables comme le bois, le métal recyclé et les fibres naturelles sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. En revanche, ces matériaux font partie des matériaux de construction durables :
Bois massif : depuis toujours un matériau de construction écologique
L'utilisation du bois massif dans la construction, comme le bois lamellé-croisé (CLT), le bois lamellé-collé (Glulam) et le bois lamellé-collé chevillé (DLT), est un pas important vers la construction durable. La matière première qu'est le bois massif présente de nombreux avantages tout au long de son cycle de vie, notamment sa capacité à fixer le carbone et la possibilité de le recycler. Si les ressources sont utilisées de manière responsable, le bois massif peut contribuer à long terme à une réduction considérable de l'impact environnemental. En outre, cette matière première convainc par sa grande capacité de charge et ses propriétés ignifuges.
Le bois joue également un rôle important dans les concepts de bâtiments à haute efficacité énergétique, contribuant ainsi à la refonte de l'architecture et des pratiques de construction modernes. Cela se reflète également dans l'évolution vers une densification urbaine : elle prend le contre-pied de l'imperméabilisation des surfaces non construites et utilise au contraire l'espace autour des bâtiments existants. Dans ce cas, le bois s'est avéré être un matériau de construction qui peut s'adapter de manière flexible à la structure existante.
Argile : matériau de construction éprouvé, durabilité moderne
L'argile est un autre matériau de construction traditionnel qui a connu un regain d'intérêt ces dernières années. En tant que matière première naturelle disponible presque partout, l'argile présente de nombreux avantages écologiques. Il est entièrement recyclable et biodégradable : en effet, l'argile régule naturellement le climat intérieur en absorbant et en restituant l'humidité, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur. Combiné au bois, l'argile peut être utilisé de manière optimale dans les projets de construction durable. De plus, l'énergie nécessaire à la production de la matière première est faible.
Nouveau béton plus écologique : les pratiques traditionnelles repensées
Le développement d'éléments préfabriqués en béton durables a considérablement progressé. Ces matériaux de construction se caractérisent par un faible rapport eau/ciment, d'excellentes propriétés isolantes et thermiques ainsi qu'une grande efficacité énergétique. Leur longévité et leur recyclabilité contribuent également de manière significative au développement durable.
Cette durabilité est encore améliorée par l'utilisation de matériaux locaux et naturels comme le sable et le gravier dans le mélange de béton. Les éléments préfabriqués en béton durable ne sont pas seulement un bon exemple de protection de l'environnement, ils réduisent également les émissions dues au transport, car les matériaux proviennent de la proximité du chantier.
Matériaux de construction alternatifs : Métal recyclé et bambou
Le métal recyclé, obtenu à partir de ferraille, réduit le besoin de production de nouveaux métaux, préserve ainsi les ressources et diminue les déchets ainsi que la consommation d'énergie. Dans le secteur de la construction, le métal recyclé est souvent utilisé pour les structures porteuses, les toitures et les façades, car il est durable et robuste. En outre, il est également utilisé dans des éléments décoratifs et des objets d'aménagement qui sont à la fois fonctionnels et attrayants.
Le bambou est également en train de devenir une alternative populaire et durable aux matières premières traditionnelles comme les bois durs. Il pousse rapidement et ne nécessite pas de pesticides, ce qui le rend respectueux de l'environnement. Le bambou peut être utilisé pour de nombreuses applications, des structures porteuses aux surfaces esthétiques. Cependant, sa vulnérabilité à l'humidité et aux parasites nécessite un traitement spécial et une planification minutieuse, ce qui rend parfois les projets plus complexes et plus coûteux.
Progrès technologique et pratiques respectueuses de l'environnement
Des aides pour une construction plus durable
Plusieurs autres technologies et procédés innovants ont favorisé la durabilité du matériau de construction et amélioré sa fonctionnalité et son efficacité dans la construction. Cela inclut notamment :
Modélisation des données du bâtiment (BIM)
La modélisation des informations du bâtiment (BIM) représente un changement fondamental dans le processus de construction, qui s'étend de la planification à l'exploitation d'un bâtiment en passant par la phase de construction. Les logiciels BIM, tels que Tekla et BIM 360, permettent de modéliser précisément les projets de construction à l'avance et de réduire les risques de problèmes sur le terrain. La planification optimisée ainsi que la meilleure utilisation des ressources contribuent à la durabilité en minimisant les déchets et les retouches.
Réalité virtuelle et réalité augmentée
l'intégration de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée (RV et RA) ouvre des possibilités innovantes pour la surveillance et le balayage en temps réel des chantiers. Ces technologies améliorent la gestion de projet, la communication et l'efficacité. Avec la RV et la RA, les chefs de chantier peuvent prendre des décisions à distance, ce qui réduit la nécessité d'être constamment présent sur le chantier. Cela permet à son tour de réduire les frais de déplacement et les émissions.
L'impression 3D dans l'industrie du béton préfabriqué
l'impression 3D dans la production d'éléments préfabriqués en béton est une autre technologie innovante qui aura un impact durable sur l'industrie de la construction. L'utilisation d'imprimantes 3D permet de créer des moules précis et réutilisables pour les matériaux de construction, ce qui minimise les erreurs humaines et améliore l'efficacité. Cette méthode permet de réduire l'utilisation de matériaux et la production de déchets, ce qui contribue à une pratique de construction plus durable.
Exemples issus de la pratique
Les technologies modernes et les pratiques de construction innovantes sont essentielles pour promouvoir le développement durable dans le secteur de la construction. Elles permettent des processus de construction plus efficaces et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, ce qui réduit l'empreinte écologique des projets de construction.
Panneaux isolés structurellement (SIP) : amélioration de l'efficacité énergétique
Les panneaux à isolation structurelle (SIP) sont généralement constitués d'une couche d'isolation en mousse placée entre deux coques de construction. Grâce à leur caractère étanche à l'air, ils réduisent considérablement les pertes et les gains de chaleur, ce qui améliore la performance thermique des bâtiments. Cela permet également de minimiser les coûts de chauffage et de refroidissement, ainsi que l'empreinte carbone d'un bâtiment. De plus, l'efficacité du processus de construction permet de réduire les déchets et de raccourcir les délais de construction. Il en résulte une baisse de la consommation d'énergie sur place et des émissions liées aux activités de construction.
Des matériaux isolants innovants : cellulose et denim recyclé
L'isolation en cellulose, fabriquée à partir de papier recyclé, présente une excellente isolation thermique et résiste au feu, ce qui en fait un choix sûr et durable. De plus, sa fabrication nécessite moins d'énergie que celle des matériaux isolants traditionnels. L'isolation en denim recyclé, fabriquée par exemple à partir de vieux jeans, convainc également par son excellente performance thermique et son isolation acoustique. Elle ne contient pas de produits chimiques nocifs ni d'allergènes et assure ainsi un air intérieur plus sain.
Les matériaux de construction durables, partie intégrante du secteur
De l'argile au bois et au béton
Ob Massivholz, CO₂-neutraler Beton oder innovative Dämmstoffe – sie alle tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen, Emissionen zu reduzieren und die Umweltauswirkungen beim Bauen zu minimieren. Es zeichnet sich bereits ein Trend hin zu diesen ökologischen Baustoffen ab. Im Holzbau verdeutlichen innovative Projekte wie Wohntürme, Hotels und Schulen das Potenzial von Massivholz auch beim Bau hoher Strukturen.
CO₂-neutraler Beton erfreut sich mittlerweile ebenfalls immer größerer Beliebtheit gegenüber traditionellem Beton. Darüber hinaus lenken die Förderungen für Niedrigenergiehäuser den Fokus auf die Thematik der Dämmung und Nachhaltigkeitszertifizierungen werden relevanter. Was sich also zunächst als Trend seinen Weg in die Baubranche gebahnt hat, wird sich zukünftig wahrscheinlich als fester Bestandteil etablieren. Es kann sich daher lohnen, bereits jetzt auf nachhaltige Baustoffe zu setzen und somit von CO2-Reduktion, Energieeffizienz und Kostenersparnissen zu profitieren.