- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Sécurité sur les chantiers
- Poussière de chantier
- Se protéger contre les risques de la poussière pour la santé sur chantier
Protection contre la poussière sur chantier
Pourquoi doit-on éviter la poussière de chantier ?
La poussière est un risque à prendre au sérieux pour l'être humain. Toute personne qui s'est déjà retrouvée la bouche pleine de poussière vous le dira. Aujourd'hui, on sait que la poussière fine peut entraîner de lourdes séquelles, allant de l'asthme à la redoutable pneumoconiose. Il est clair que vous voulez et devez protéger vos collaborateurs contre les risques de maladies professionnelles chroniques – pour vos collaborateurs mais pas que. En effet, la protection contre la poussière de chantier contribuera aussi au succès de votre entreprise.
Quels sont les types de poussière de chantier ?
Dans le secteur de la construction, ce sont surtout la poussière fine de quartz, la poussière de bois et la poussière d'amiante dans l'air qui peuvent nuire à vos collaborateurs. Cancérigènes, elles peuvent provoquer divers types de cancers (poumon, nez et sinus) :
La poussière de quartz
La poussière de quartz (silice cristalline) est générée par le forage, la découpe et le piquage dans le béton, la brique et le grès – c'est-à-dire dans la quasi-totalité des applications et des matériaux courants sur vos chantiers, quel que soit votre secteur. La poussière de quartz est particulièrement dangereuse et provoque, dans la grande majorité des cas, un cancer des poumons ou une silicose.
La poussière de bois
La poussière de bois se forme lors du sciage, du fraisage, du forage et du meulage dans le bois. Dans le secteur du bâtiment, elle concerne surtout les constructions à sec et constructions en bois et est souvent sous-estimée. Les poussières de bois et de bois durs (en particulier de chêne et de hêtre) peuvent causer des maladies telles que des cancers du nez et des sinus, ou encore une pneumoconiose.
La poussière d'amiante
La poussière d'amiante pose problème en particulier lors des travaux de rénovation de pièces et peut provoquer une asbestose. Cette maladie, dont les symptômes sont similaires à la silicose, peut provoquer un cancer du poumon. L'amiante est certes interdite depuis 2005 mais d'après une enquête réalisée par des experts de la VDI (Association d'ingénieurs allemands), environ 25 % des bâtiments construits avant 1995 contiennent de l'amiante dans leur crépi, leur enduit et/ou leur colle à carrelage.
À quel point la poussière de chantier est-elle dangereuse pour la santé ?
La poussière inhalée sur les chantiers, en particulier la poussière fine en suspension dans l'air, nuit à votre santé car en se fixant dans vos voies respiratoires, elle endommage le système respiratoire, le tissu (sous forme de cancer), le système cardiovasculaire et le cœur. Quand les particules de poussière fine restent pendant des années dans le poumon et finissent par passer dans la circulation sanguine, cela augmente le risque de diabète, d'AVC ou d'infarctus du myocarde. C'est pourquoi la récupération de la poussière sur chantier est primordiale pour votre santé et votre sécurité au travail. Voici les maladies que peut entraîner sur le long terme la poussière de quartz, particulièrement dangereuse et fréquente :
- Asthme
- Asbestose
- Irritations permanentes des yeux et de la peau
- Silicose (pneumoconiose)
- Cancer du nez, des sinus et de la gorge
Les systèmes d'aspiration de Hilti réduisent le risque de survenue de ces maladies et peuvent protéger les ouvriers travaillant dans les secteurs suivants contre les dangers liés à l'exposition aux poussières fines (poussière fine de quartz ou poussière de bois) :
- Le bâtiment, en particulier le secteur SHK
- L'électricité
- La construction à sec
- La métallurgie
- L'industrie verrière
- L'industrie céramique
- L'industrie des matériaux de construction
- L'industrie de la pierre naturelle
Qu'est-ce qu'une silicose, également appelée pneumoconiose ?
La pneumoconiose est la maladie professionnelle la plus fréquente. La complexité de cette maladie tient à son dépistage tardif. Elle est incurable, ce qui signifie qu'on ne peut l'empêcher que par des mesures préventives ! Une pneumoconiose, ou silicose chronique, survient en cas d'exposition excessive aux particules de silice (poussière de quartz) contenues dans la poussière fine. Ces particules peuvent être extrêmement dangereuses car elles pénètrent profondément dans les poumons et se fixent dans les alvéoles pulmonaires.
Avec le temps, il en résulte un tissu cicatriciel qui empêche l'absorption d'oxygène à l'inspiration. Il s'agit d'une maladie incurable, que seul un diagnostic précoce permet de stabiliser. L'exposition chronique des poumons nuit aussi au débit cardiaque. Si la poussière fine passe dans la circulation sanguine par les alvéoles, cela augmente le risque de troubles cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde ou d'AVC.
Que faire si l'on a inhalé de la poussière de chantier ?
Vous ne remarquerez pas tout de suite si vous avez inhalé de la poussière de béton, de bois ou toute autre type de poussière fine. C'est justement toute la complexité de la silicose : vous pouvez très bien ne présenter aucun symptôme pendant des années après avoir inhalé beaucoup de particules de poussière fine dans l'air. En cas d'exposition prolongée, vous pouvez développer une détresse respiratoire ou une toux persistante des années après. C'est pourquoi il est particulièrement important de mesurer la quantité de poussière sur chantier pour identifier à temps les dangers et prendre les mesures préventives qui s'imposent. Si la quantité de poussière produite sur chantier est énorme et atteint vos poumons, il se peut que vous vous mettiez à tousser ou que vous éprouviez immédiatement des difficultés respiratoires.
Adressez-vous aux responsables de la gestion de la poussière au sein de votre entreprise pour éviter la production de poussière sur vos chantiers et renforcer la protection contre la poussière. Si des mesures de protection sont déjà engagées, contribuez à leur mise en œuvre. Heureusement, les poumons disposent de mécanismes d'autonettoyage tels que les macrophages et les cellules ciliées, qui déplacent la couche de mucus sécrété dans les bronches pour évacuer la poussière inhalée de l'organisme. Renseignez-vous auprès de votre médecin pour savoir comment aider le système de nettoyage de votre organisme et faire du bien à vos poumons.
Se protéger contre la poussière sur chantier avec Hilti
Nos solutions pour des travaux pratiquement sans poussière
Étant donné que la production de poussière est inévitable sur chantier, il est indispensable de s'armer de systèmes d'aspiration appropriés. Il existe des appareils spéciaux pour chaque type de travaux : perçage, meulage, sciage et découpe de matériaux de construction. Consultez notre gamme et demandez conseil à nos experts en cas de besoin.
Gérer la poussière générée par les travaux de perçage
Si vous souhaitez éviter la production de poussière lors des travaux de perçage, optez pour des systèmes d'aspiration enfichables qui se raccordent directement à votre appareil de forage. Ainsi, vous aspirez immédiatement la poussière générée et êtes très peu exposé à la poussière.
Trouvez l'appareil enfichable qu'il vous faut dans notre boutique
Gérer la poussière générée par les travaux de meulage grossier ou fin
Consultez les capots antipoussière et aspirateurs pour chantier qui permettent d'aspirer directement la poussière produite lors des travaux de meulage. Vous pourrez poncer du béton et d'autres matériaux minéraux sans poussière.
Trouvez les systèmes d'aspiration de poussières adaptés à vos travaux de meulage grossier ou fin
Gérer la poussière générée par les travaux de sciage
Si vous voulez scier du bois et des dérivés du bois sans poussière, investissez dans des systèmes d'aspiration adaptés aux scies. Si vous utilisez une scie sauteuse sans fil, achetez un système d'aspiration approprié et pour les autres types de scies, l'accessoire requis.
Trouvez les systèmes d'aspiration de poussières adaptés à vos travaux de sciage
Gérer la poussière générée par les travaux de découpe et de rainurage
Lorsque vous découpez et rainurez du béton et d'autres matériaux support minéraux, nous vous recommandons d'utiliser des capots antipoussière spéciaux qui fonctionnent parfaitement en combinaison avec les meuleuses d'angle de Hilti – pour des travaux pratiquement sans poussière.
Trouvez les systèmes d'aspiration de poussières adaptés à vos travaux de découpe et de rainurageComment la poussière de chantier nuit à votre entreprise
La poussière de chantier nuit non seulement à vos collaborateurs, mais aussi à vos appareils, ce qui ralentit votre flux de travail. Sans compter qu'en cas de non-respect des directives en matière de protection au travail, vous vous exposez à des sanctions de la part des autorités de contrôle.
Productivité : étapes de travail qui prennent du temps
En utilisant des systèmes d'aspiration efficaces qui réduisent considérablement la quantité de poussière générée, vous diminuerez nettement le travail de prétraitement et de post-traitement : vous n'aurez plus à nettoyer l'intégralité du chantier ou à le recouvrir avant les travaux. De plus, une fois les travaux finis, vous ne passerez plus par la tâche laborieuse du nettoyage des murs, des surfaces et des sols des pièces du bâtiment ni n'aurez à la confier à vos clients.
Usure de l'appareil : durée de vie plus courte de l'appareil
Grâce à des systèmes de dépoussiérage efficaces, vous pouvez prolonger la durée de vie de vos appareils de jusqu'à 60 %, avec une performance jusqu'à 20 % plus élevée. Sans compter que des appareils moins poussiéreux nécessitent un nettoyage et une maintenance moins fréquents. Si vous pouvez en plus éviter que vos appareils tombent en panne pour cause de surchauffe, d'usure ou de blocage, vous vous épargnerez des frais de réparation et du temps d'attente.
Directives et sanctions - sanctions imminentes
En janvier 2020, des lois et directives ont été édictées à l'échelle nationale et internationale (UE) en matière de protection au travail. Celles-ci portent aussi bien sur les obligations de l'employeur que sur les valeurs limites concrètes à partir desquelles des mesures de protection s'imposent.
Vous pouvez consulter la directive de l'UE concernant la protection des employés contre les dangers des agents cancérigènes ou mutagènes au travail de 2017 dans la fiche officielle correspondante de l'Union européenne, à partir de la page 89. Elle est également disponible en anglais sur le site Eur-lex Europa. Les types de poussières dangereuses sont répartis entre les classes L, M et H, en fonction du matériau et de la valeur limite concernés. La classe M désigne les poussières dangereuses telles que la poussière de bois, de béton, de quartz et de peinture, peintures à l'huile, au latex, etc. Pour ces poussières, le seuil est fixé à > 0,1 mg/m³. La classe H englobe les poussières cancérigènes et pathogènes telles que la poussière d'amiante et de moisissure, dont la valeur limite autorisée s'élève à ≤ 0,1 mg/m³. Vous trouverez d'autres informations concernant les classes de poussière et les réglementions sur la page dédiée aux directives et normes en matière de production de poussière sur chantier.
Comment mon entreprise peut-elle éviter la poussière de chantier ?
Une fois que vous en savez plus sur les dangers de la poussière de chantier se pose la question de savoir comment promouvoir la protection en interne et éviter la poussière de chantier. Vous obtiendrez ici de précieux conseils sur la gestion de la poussière :
Neuf méthodes de protection pour éviter la poussière de chantier
Utilisez des méthodes de travail pratiquement sans poussière pour réduire la production de poussière sur chantier, telles que des traitements à l'eau ou humides lors du perçage, de la découpe ou du rainurage. Par ailleurs, essayez de lier la poussière à l'eau. Connaissez-vous par exemple le système de gestion d'eau Hilti DD-WMS 100 ? Il vous permet de limiter la poussière tout en étant indépendant du raccordement à l'eau.
Promouvez la protection contre la poussière en utilisant si possible des substances et des produits générant peu de poussière. Citons par exemple les granulés de mortier, le béton de transport ou l'enduit prêt à l'emploi.
Nettoyez régulièrement les saletés sur vos zones d'application, aérez les pièces et nettoyez votre tenue de travail et les surfaces. Éviter de disperser la poussière par retournement ! Utilisez plutôt un aspirateur pour inhaler moins de poussière. Par ailleurs, BG Bau interdit l'utilisation de balais sur chantier car cela disperse trop de poussière.
Pour une gestion efficace de la poussière, vérifiez régulièrement la performance de votre aspirateur. Au besoin, remplacez le filtre dans les délais et vérifiez si la classe de puissance de l'aspirateur correspond à la quantité et à la classe de poussière générée sur votre chantier.
Les mesures de protection individuelles sont extrêmement importantes – en particulier le masque antipoussière. En cas de travaux impliquant une forte exposition, le porter est une évidence. Néanmoins, même pour les applications supposées générer moins de poussières, vous devriez porter au minimum un masque antipoussière.
Utilisez les combinaisons appareil/aspirateur les plus compatibles possible pour éliminer dès le départ la poussière sur chantier. Hilti vous propose des systèmes efficaces et combinables pour la prévention et l'aspiration de la poussière.
Choisissez le bon appareil pour chaque utilisation afin d'éviter la poussière de chantier. Chaque application génératrice de poussière peut être réalisée d'une façon différente. Citons par exemple la fixation directe à la place des solutions de fixation par perçage.
Dans le domaine des ancrages chimiques et des armatures rapportées, la méthode SafeSet est gage d'une sécurité maximale en termes de valeurs de charge. De plus, elle prévoit l'utilisation d'une mèche creuse qui aspire directement la poussière là où elle se forme, ce qui permet de réduire considérablement l'exposition à la poussière lors des applications de perçage.