- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Gestion des équipements
- Logiciel ON!Track
- ON!Track Gateway pour véhicule

Transparence sur le chantier et dans vos véhicules
Gardez une vue d'ensemble de vos appareils et équipements grâce au suivi automatique
- Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans vos véhicules lorsqu'ils quittent l'entrepôt et lorsqu'ils y reviennent ?
- Perdez-vous un temps précieux à chercher des équipements et des machines ?
Le Gateway pour véhicules utilise la télématique et la technologie Bluetooth pour automatiser vos processus autrement chronophages, comme les inventaires et la localisation des appareils. Ce complément à ON!Track permet d'effectuer des inventaires de véhicule indépendamment de l'endroit où ils se trouvent, d'afficher les derniers emplacements des appareils ainsi que les emplacements GPS des véhicules.

Un parc d'appareils transparent

Se connecter et se lancer
Installation simple : il suffit de connecter le Gateway pour véhicule à votre camionnette par plug & play pour lancer le suivi de vos appareils. Découvrez immédiatement où se trouvent vos véhicules, vos équipements et vos ressources.

INVENTAIRE DU VÉHICULE
Effectuez un inventaire en appuyant sur un bouton, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Un rapide coup d'œil à l'application ON!Track permet de voir ce qui se trouve dans votre véhicule et de réduire les recherches inutiles ou les temps de trajet dus à l'oubli d'appareils.

Localisation d'appareils et de véhicules
Minimisez le temps passé à rechercher des appareils ou même des véhicules. L'application ON!Track vous indique en toute simplicité où l'outil a été vu pour la dernière fois ou où se trouve réellement le véhicule recherché. Recevez une notification lorsqu'un appareil réapparaît.

TRANSFERT D'ÉQUIPEMENTS AUTOMATISÉ ENTRE GATEWAYS
- Réduisez les transferts manuels en automatisant l'affectation des équipements à l'aide des Gateways d'entrepôt et de véhicule.
- Augmentez ainsi la précision des données tout en réduisant vos coûts de processus.
Le suivi, plus qu'un simple outil
- Suivez chaque outil ou appareil, toutes marques et tous fabricants confondus.
- Gérez votre stock et recevez des notifications lorsque les stocks sont bas.
- Vérifiez les exigences de sécurité et de conformité.
- Planifiez les travaux d'entretien, accédez à la documentation de l'appareil et obtenez des informations sur ce qui doit être remplacé.
Découvrez les outils de batterie en réseau
- Avec le système de batterie innovant Nuron 22 V, vous augmentez votre productivité grâce à des fonctions de connectivité intelligentes.
- L'alliance entre ON!Track et Nuron permet de transférer des données automatiquement, garantit que les appareils sont prêts à l'emploi et donne des informations sur leur utilisation.
Maîtriser les coûts
- Avec la gestion de flotte, vous ne choisissez que les outils dont vous avez réellement besoin. Vous payez un montant mensuel fixe qui couvre déjà l'utilisation des outils, les réparations et la protection contre le vol.
- En combinaison avec ON!Track, la gestion de flotte offre une solution efficace et complète de gestion des outils.
Commencez maintenant
Demandez un conseil gratuit :
- Vous souhaitez savoir comment Hilti peut vous aider à tracer vos outils, machines et gros équipements de construction ?
- Demandez un conseil gratuit pour découvrir comment ON!Track peut vous faire gagner du temps et de l'argent.
Questions fréquemment posées
Quelle est la technologie qui sous-tend la gestion des stocks de fourgonnettes ?
Les Gateways sont équipées d'un GPS et d'une connexion mobile. De plus, elles scannent en permanence leur environnement à la recherche de signaux BLE. Les smart tags utilisent la technologie BLE (Bluetooth Low Energy).
Dans quels véhicules puis-je installer les Gateways ?
Les Gateways pour Van Inventory Management peuvent être installées dans n'importe quel véhicule équipé d'un port OBD-2 (ce port est normamelement présent dans tous les véhicules et camionnettes européens fabriqués après l'an 2000).
Comment installer les Gateways ?
L'installation est simple : il suffit de brancher le Gateway sur le port OBD2 de votre véhicule et de fixer le Gateway à un endroit approprié. Veillez à ce que le Gateway soit bien fixée et ne gêne pas le fonctionnement du véhicule ! Vous pouvez également vous adresser à un garage pour faire installer le Gateway.
Quel est le champ d'application de cette solution de suivi ?
Les Gateways détectent les signaux provenant des smart tags BLE jusqu'à une distance d'environ 30 mètres (sans obstacles).
Quelle est la durée de vie de la batterie des Gateways BLE et des étiquettes intelligentes ?
Les Gateways sont connectées à la batterie du véhicule et sont principalement alimentées par cette source pendant l'utilisation normale du véhicule. Si la batterie du véhicule s'affaiblit un peu, le Gateway bascule sur sa batterie interne, dont la capacité dure environ une semaine.
Les smart tags BLE ont une batterie interne d'une durée de vie approximative de 4 ans.
Comment puis-je m'assurer que la solution est compatible avec les lois sur la protection des données et les accords de comités d'entreprise ?
La solution ON!Track vous donne un contrôle total sur les paramètres de suivi de la localisation dans votre entreprise afin de garantir la conformité avec les lois de votre pays et les accords d'entreprise. Vous pouvez par exemple désactiver complètement la localisation ou permettre aux employés de définir des horaires privés.