- Accueil
- Solutions
- Inspiration
- Gestion des équipements
- Logiciel ON!Track
- ON!Track Gateway pour gros équipements
Une transparence totale sur vos gros équipements
Recevez des données en direct sur les sites, les temps de fonctionnement des appareils et les intervalles entre deux entretie
- Vous ne savez pas où se trouvent tous vos engins de chantier (pelles, vibrateurs, grues, etc.) ?
- Vos projets sont retardés car vos gros équipements ne fonctionnent pas correctement ou ne sont pas disponibles parce qu'ils sont en révision ?
Le Gateway Hilti pour gros équipements utilise la télématique pour vous permettre d'être encore plus performant sur le chantier. Combinée à ON!Track, le Gateway vous permet de minimiser les temps d'arrêt en suivant vos appareils lourds en cours d'utilisation dans ON!Track, tout en surveillant la manière dont tous vos gros équipements sont utilisés et entretenus.
Suivi des appareils en temps réel
Suivi des appareils en temps réel
Gardez toujours vos appareils à l'œil grâce à la toute dernière technologie et optimisez vos processus de travail. Grâce à la technologie télématique et aux balises Bluetooth complémentaires, vous recevez des informations en direct sur la localisation et l'utilisation de vos engins de chantier lourds, mais aussi sur vos petits équipements et accessoires. Obtenez la transparence dont vous avez besoin pour éviter les retards dans vos projets : vous savez toujours où se trouvent vos appareils et vous pouvez suivre précisément comment et quand ils sont utilisés.
Gestion automatisée des appareils :
Gagner du temps, réduire les erreurs Imaginez que toutes les tâches manuelles et chronophages, telles que la comptabilisation des appareils, puissent être automatisées. Avec ON!Track, c'est possible. Notre technologie réduit les erreurs et les temps de réponse, ce qui vous permet de vous concentrer sur des choses plus importantes. De plus, vous pouvez faire la différence entre le temps de fonctionnement du moteur et les heures d'utilisation réelles. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Une planification des ressources plus précise et un calcul des coûts plus exact, qui vous aident à gérer efficacement vos projets et à utiliser au mieux les équipements.
Planification de l'entretien des appareils
Minimisez les temps d'arrêt en définissant des intervalles individuels entre deux entretiens, en fonction de la distance parcourue et des heures de fonctionnement. Assurez la disponibilité de vos gros équipements et favorisez ainsi le bon déroulement de vos projets.
Le suivi, plus qu'un simple outil
- Suivez chaque outil ou appareil, toutes marques et tous fabricants confondus.
- Gérez votre stock et recevez des notifications lorsque les stocks sont bas.
- Vérifiez les exigences de sécurité et de conformité.
- Planifiez les travaux d'entretien, accédez à la documentation de l'appareil et obtenez des informations sur ce qui doit être remplacé.
Découvrez les outils de batterie en réseau
Avec le système de batterie innovant Nuron 22 V, vous augmentez votre productivité grâce à des fonctions de connectivité intelligentes. L'alliance entre ON!Track et Nuron permet de transférer des données automatiquement, garantit que les appareils sont prêts à l'emploi et donne des informations sur leur utilisation.
En savoir plus sur NuronMaîtriser les coûts
Le fleet management vous permet de choisir uniquement les outils dont vous avez réellement besoin. Vous payez une mensualité fixe qui couvre déjà l'utilisation des outils, les réparations et la protection contre le vol. Combiné à ON!Track, notre leasing d'outils offre une solution efficace et complète pour la gestion de vos appareils.
En savoir plus sur la gestion de la flotteCommencez maintenant
Demandez un conseil gratuit :
Vous souhaitez savoir comment Hilti peut vous aider à tracer vos outils, machines et gros engins de chantier ? Demandez un conseil gratuit pour découvrir comment ON!Track peut vous faire gagner du temps et de l'argent.
Questions fréquentes
Quelle est la technologie qui sous-tend le Gateway télématique ON!Track ?
Les Gateways sont équipées d'un GPS et d'une connexion mobile. De plus, elles scannent en permanence leur environnement à la recherche de signaux BLE émis par les smart tags Hilti ON!Track. Ainsi, les données de localisation de l'équipement sont restituées en temps réel dans ON!Track. Il est également possible de déclencher un transfert automatique. Les smart tags utilisent la technologie BLE (Bluetooth Low Energy). En outre, le Gateway pour gros équipements peut fournir des données sur la durée d'utilisation et la consommation de carburant. Elle rappelle les entretiens nécessaires dans ON!Track.
Dans quels véhicules les Gatways peuvent-elles être installées ?
Le Gateway (l'unité télématique) peut être installée dans n'importe quel véhicule/appareil disposant d'une alimentation électrique (12-48 V). Si vous souhaitez obtenir en plus de la transparence et des données de localisation actualisées sur vos petits appareils équipés d'un smart tag Hilti, il est judicieux de choisir des gros équipements qui se déplacent fréquemment et à proximité de petits appareils. Par exemple : pelles, chargeuses sur pneus, chariots télescopiques, chariots élévateurs, nacelles à ciseaux et bien d'autres encore.
Quelles sont les données disponibles grâce au dispositif télématique ?
La disponibilité des données dépend du type d'installation.
Dans le cas d'une installation classique, seule la géolocalisation du véhicule ainsi que les Hilti Smart Tags sur vos petits appareils sont transmis dans le logiciel ON!Track. Un transfert automatique des petits appareils est également possible.
En cas d'installation optimum, les heures de fonctionnement du moteur, le nombre de kilomètres et la consommation de carburant peuvent également être transmis dans le logiciel ON!Track. Il est egalement possible de régler un avertissement de service sur la base des heures de fonctionnement du moteur ou du nombre de kilomètres dans ON!Track.
Comment cette Gateway est-elle installée ?
L'installation de le Gateway peut être effectuée par un mécanicien habitué à manipuler des équipements lourds / de gros engins. Dans ce cas, nous mettons à disposition des instructions détaillées. Hilti propose également un service d'installation qui maîtrise l'accès aux données CAN.
Pourquoi devrais-je l'installer dans des machines plus petites telles que les chariots élévateurs à fourche ?
En combinaison avec un parc d'appareils munis de smart tags, les petites machines équipées d'un Gateway offrent une transparence optimale sur leurs appareils et outils. Vous obtenez ainsi une mise à jour automatique de la géolocalisation des appareils, voire des transferts automatisés.
Quel est le champ d'application de cette solution de suivi ?
Le signal BLE envoyé par les smart tags peut être détecté par les Gateways jusqu'à une distance d'environ 30 mètres. La portée d'émission et de réception peut être réduite par des influences extérieures telles que des murs en béton armé, l'architecture paysagère, etc.
Est-il suffisant de se déplacer rapidement sur le site pour obtenir des mises à jour sur toutes les balises BLE ?
Le Gateway peut détecter et reconnaître les smart tags en quelques secondes. Les données sont transmises au cloud ON!Track en 5 à 35 minutes.
Que se passe-t-il si le moteur de l'équipement lourd n'est pas allumé pendant une longue période ?
Dans un premier temps, les fonctions de le Gateway continueront à fonctionner comme d'habitude jusqu'à ce que la batterie du gros engin atteigne un certain seuil. Le Gateway passera alors à la batterie intégrée et, à partir de ce moment-là, elle n'enverra plus que sa propre géolocalisation, une fois par heure.