- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Produktivitätslösungen
- Semi-autonomer Bohrroboter
BIM-gestützte Robotik für die Gebäudetechnik
Hilti Jaibot – ein Bohrroboter, der schneller, präziser und sicherer ist
Wie wäre es, wenn Sie Ihre Abläufe auf der Baustelle nahezu vollständig automatisieren könnten, indem Sie über die digitale Planung hinausgehen? Was wäre, wenn ein Roboter wiederkehrende Arbeiten übernehmen und so dazu beitragen könnte, menschliche Fehler zu verringern? Bereits heute hilft BIM, die Komplexität in ihren Abläufen zu verringern. Auf der Grundlage digitaler Planung macht der halbautomatische Bohrroboter Jaibot Ihre Arbeit noch effizienter und deutlich produktiver.
Die Lösung
Jaibot
- Ein Bohrroboter für die Gebäudetechnik-Installation (z.B. Joche, Deckensegel und Typicals).
- Ein semi-autonomer Bohrroboter für die Deckenmontage.
- Ein komplett kabelloses System mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 8 Stunden und einem integrierten Mechanismus zur Staubabsaugung und Kennzeichnung.
- Ein benutzerfreundliches, intelligentes System, das keine Profikenntnisse voraussetzt.
Wie funktioniert es?
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem semi-autonomen Bohrroboter für Decken
Mit dem semi-autonomen Bohrroboter Jaibot werden Ihre Installationsprojekte produktiver. Auf der Grundlage eines digitalen Plans übernimmt der Roboter die Ausführung. Die gleichen Daten können auch zur Verfolgung von Fortschritt und Status des Installationsprojekts verwendet werden. Da der Roboter die Löcher entsprechend dem Plan kennzeichnet und bohrt, entlastet er den Mitarbeiter auf der Baustelle von anstrengenden und wiederkehrenden Aufgaben wie dem Bohren über Kopf. Was Sie bei solchen Arbeiten künftig noch selbst erledigen müssen? Den Jaibot – unseren neuen Bohrroboter – bedienen.
Höhere Genauigkeit
Digitalisierung der Wertschöpfungskette im Bauwesen
Mit BIM sind Sie bereits in das Zeitalter der digitalen Planung eingetreten. Mit digitaler Planung können Ingenieure effizientere Prozesse gestalten, die auf der Baustelle weniger Probleme verursachen und ein optimales Anlagenkonzept gewährleisten. Ein Bohrroboter nutzt für die Ausführung die gleichen Daten. So automatisieren Sie Ihre Baustelle mit dem Jaibot:
- Daten von AutoCAD oder Revit in die Hilti Cloud hochladen.
- Importieren Sie den digitalen Bohrplan über das robuste PLC 400 Tablet für den Baustelleneinsatz.
- Baustelle bzw. Bohrroboter mit der Hilti Totalstation PLT 300 referenzieren.
Der Bohrroboter bohrt dann unter Aufsicht selbständig tausende von Löchern nach dem digitalen Bohrplan, was zu einer deutlich höheren Bohrgenauigkeit führt.
Sicheres Arbeiten
Bohrrobotik verringert mögliche Risikobereiche
Überkopfarbeiten bei der Installation von Gebäudetechnik sind anstrengend, schwierig und zeitaufwändig. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels in der Baubranche ist es wichtig, Ihr Team bestmöglich zu unterstützen. Die Arbeit mit einem Bohrroboter kann dazu beitragen, die mit Baustellenprojekten verbundenen Risiken für Ihre Mitarbeiter zu verringern. Die Aufgabe des Mitarbeiters ist es nun, den Jaibot zu bedienen, die Totalstation einzurichten und sicherzustellen, dass der Bohrroboter seine Arbeiten ausführen kann.
Weniger Fehler
Alles da, wo es sein soll
Digitale Daten sind meist sehr präzise, dennoch birgt die Installation von Gebäudetechnik eine Reihe weiterer potenzieller Gefahren. Die Koordination mehrerer Auftragnehmer kann sich als schwierig erweisen und auch die Installationsqualität der einzelnen Projekte ist oft nicht optimal. Zudem ist die Koordination der verschiedenen Anwendungen mit hohen Kosten verbunden. Ein Bohrroboter arbeitet oftmals schneller und präziser, da er die Löcher selbstständig gemäss dem digitalen Plan bohren kann. Position, Bohrlochtiefe und -durchmesser sind im Bohrplan definiert, was zu weniger Fehlern, einer höheren Genauigkeit und einem saubereren Bohrergebnis führt. Während der Bohr- und Markierarbeiten synchronisiert sich der Roboter über das mobile Datennetz. Der aktuelle Stand des Projekts kann zur Dokumentation in Echtzeit mitverfolgt werden.
Ihr Partner während des gesamten Projekts
BIM Services
Optimierter Bauablauf von Beginn bis zum Ende des Projektes bei vorgängiger Planung.
Mehr erfahren
BIM-to-Field
Steigern Sie Ihre Produktivität und Genauigkeit, indem Sie die Befestigungspunkte der Gebäudetechnik-Haltevorrichtungen mit einer Totalstation einmessen.
Mehr erfahren
Vorfertigungsservices
Massgeschneiderte Vormontage, Vorkonfektionierung und Zuschnittservices, die Ihnen helfen Zeit und Geld zu sparen.
Mehr erfahrenEinen Experten kontaktieren
Sie möchten weitere Informationen erhalten? Füllen Sie gerne das untenstehende Kontaktformular aus und ein Mitarbeiter wird sich in Kürze bei Ihnen melden.