PD-C
PD-CS
 Istruzioni originali
Dati per la documentazione
In riferimento alla presente documentazione
- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
 - Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
 - Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.
 
Spiegazioni del disegno
Segnali di avvertimento
I segnali di avvertimento avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Le seguenti parole segnaletiche vengono utilizzate in abbinamento ad un simbolo:![]()  | 
      PERICOLO! Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali. | 
     
![]()  | 
      ATTENZIONE! Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni fisiche gravi o mortali. | 
     
![]()  | 
      PRUDENZA! Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lievi lesioni alle persone o danni materiali. | 
     
Simboli nella documentazione
Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:![]()  | 
      Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni | 
     
![]()  | 
      Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili | 
     
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:| Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni. | 
     |
| La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo. | 
     |
| I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto . | 
     |
| Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. | 
     
Informativa laser sul prodotto
Informativa sul laser![]()  | 
      Attenzione: raggio laser. Non guardare direttamente il raggio. Classe laser 2. | 
     
Dichiarazione di conformità
Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.Le documentazioni tecniche sono archiviate qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Informazioni sul prodotto
I prodotti Hilti sono destinati all'operatore professionista e l'uso, la manutenzione e la cura devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato ed addestrato. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono costituire fonti di pericolo se utilizzati da personale istruito non opportunamente o in modo non idoneo o non conforme.- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodotto 
| Tipo: | 
      PD-C | PD-CS | 
     
| Generazione: | 
      01 | 
     
| Numero di serie: | 
      
Sicurezza
Note fondamentali sulla sicurezza
Oltre alle indicazioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli del presente manuale d'istruzioni, è necessario attenersi sempre e rigorosamente alle disposizioni riportate di seguito. Il prodotto ed i suoi accessori possono costituire fonti di pericolo se utilizzati da personale istruito non opportunamente o in modo non idoneo o non conforme.- Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
 - È importante essere concentrati su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto durante il lavoro. Non utilizzare il prodotto se si è stanchi, oppure sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo del prodotto può causare lesioni di grave entità.
 - Non rendere inefficaci i dispositivi di sicurezza e non rimuovere alcuna etichetta riportante indicazioni e avvertenze.
 - In caso di un'eventuale apertura non appropriata del prodotto, possono fuoriuscire raggi laser superiori alla classe 2. Affidare eventuali riparazioni del prodotto solamente al Centro riparazioni Hilti . 
 - Non è consentito manipolare né apportare modifiche al prodotto.
 - Prima di mettere in funzione il prodotto, controllarne ogni volta il corretto funzionamento.
 - Le misurazioni su superfici mal riflettenti in ambienti altamente riflettenti potrebbero causare errori di misurazione.
 - Le misurazioni eseguite attraverso vetri o altri oggetti possono falsare i risultati delle misurazioni rilevate.
 - In caso di rapida mutazione delle condizioni di misurazione, ad es. in caso di attraversamento del raggio da parte di persone, il risultato può essere alterato.
 - Non rivolgere il prodotto contro il sole o altre fonti di luce intensa.
 - Il prodotto ed i suoi accessori possono costituire fonti di pericolo se utilizzati da personale istruito non opportunamente o in modo non idoneo o non conforme.
 - Per evitare il rischio di lesioni, utilizzare esclusivamente accessori ed apparecchiature ausiliarie originali Hilti .
 - Osservare le indicazioni per l'utilizzo, la cura e la manutenzione dell'attrezzo riportate nel manuale d'istruzioni.
 - Non utilizzare mai il prodotto senza aver ricevuto precise istruzioni in merito, né senza aver letto la presente documentazione.
 - I risultati di misurazione possono essere compromessi da determinate condizioni ambientali, tra le quali, ad esempio, la prossimità di apparecchi in grado di emanare forti campi magnetici o elettromagnetici, la misurazione su superfici inadeguate e l'utilizzo di riflettori inadatti.
 - Misurazioni eseguite su materiali plastici schiumosi quali polistirolo, Styrodur, neve o superfici altamente riflettenti, ecc. potrebbero risultare errate.
 
Corretto allestimento della postazione di lavoro
- Evitare di assumere posture anomale durante le operazioni di livellamento mentre si lavora su scale. Accertarsi di avere una postura stabile e di mantenere sempre l'equilibrio.
 - Proteggere il luogo della misurazione e durante l'utilizzo del prodotto, assicurarsi di non orientare il raggio laser verso altre persone o sé stessi.
 - Utilizzare il prodotto solamente nell'ambito delle limitazioni d'impiego previste. Non orientare il raggio laser su specchi, acciaio cromato, pietre lucidate, ecc.
 - Tenere la finestra di uscita del laser pulita, in modo da evitare misurazioni errate.
 - Rispettare le normative antinfortunistiche locali.
 
Compatibilità elettromagnetica
Sebbene il misuratore soddisfi i rigidi requisiti delle normative in materia, Hilti non può escludere la possibilità che il misuratore venga disturbato a causa di una forte irradiazione, che potrebbe essere causa di un malfunzionamento. In questo caso oppure in caso di dubbio è necessario eseguire delle misurazioni di controllo. Allo stesso modo Hilti non è in grado di escludere il possibile rischio di disturbare altri apparecchi (ad esempio sistemi di navigazione di aerei). Il misuratore corrisponde alla classe A; non si possono escludere disturbi nei centri abitati.Lavorare in sicurezza con gli strumenti laser
- Gli strumenti di classe laser 2 devono essere utilizzati soltanto da personale esperto.
 - I raggi laser non devono essere orientati all'altezza degli occhi.
 - Devono essere prese apposite misure precauzionali per accertarsi che il raggio laser non cada accidentalmente su superfici che potrebbero rifletterlo come uno specchio.
 - Mettere in atto i provvedimenti necessari per assicurarsi che le persone non guardino direttamente verso il raggio laser.
 - Il raggio laser non dovrebbe essere proiettato in aree non controllate.
 - Spegnere il laser quando non viene utilizzato.
 - Evitare che le persone non autorizzate ed in particolare i bambini attivino il raggio laser durante il blocco dello strumento nelle rispettive impostazioni.
 - Quando non sono utilizzati, gli strumenti laser devono essere riposti in luoghi il cui accesso sia vietato a persone non autorizzate.
 
Misure di sicurezza generali
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti eventuali danni. Far riparare i danni dal Centro Riparazioni Hilti .
 - Per la propria sicurezza, prima dell'uso, controllare le preimpostazioni del prodotto nonché le impostazioni effettuate personalmente.
 - Non utilizzare il prodotto durante la guida di un veicolo o di una macchina.
 - Dopo una caduta o in seguito ad altre sollecitazioni di natura meccanica, verificare la precisione di funzionamento del prodotto.
 - Sebbene il prodotto sia concepito per l'utilizzo in condizioni gravose in cantiere, occorre averne la stessa cura che si usa per altri strumenti di misura.
 - Benché il prodotto sia protetto dall'infiltrazione di umidità, asciugarlo comunque prima di riporlo nella custodia di trasporto.
 - Custodire gli attrezzi non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare il prodotto a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
 
Inserimento nello strumento
Panoramica del prodotto
     - Interruttore ON/OFF
 - Tasti di misura
 - Touchscreen
 - Presa micro-USB, tipo B
 - Sportello di chiusura
 - Punto di uscita laser
 - Obiettivo della telecamera
 - Vetro di copertura
 - Filettatura treppiede
 - Videocamera di documentazione (PD-CS)
 
Utilizzo conforme
Il prodotto descritto è un misuratore di distanze laser. Esso è destinato alla misurazione di distanze. Le distanze misurate possono essere utilizzate con molteplici funzioni per i calcoli, ad es. per superfici, volumi, distanze minime/massime, calcoli di Pitagora, tracciamenti, ecc.
Dotazione
Misuratore laser, cinghia per polso, custodia, astina corta, alimentatore con cavo micro-USB.Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure online all'indirizzo: www.hilti.group .
Batteria integrata
Il prodotto contiene una batteria al litio da 3220 mAh incorporata.La batteria al litio dura tipicamente oltre 500 cicli di carica completi, o almeno 2 anni di utilizzo moderato/intenso.
Quando la batteria è scarica, il processo di ricarica dura approssimativamente 3 ore qualora vengano utilizzati il cavo USB e l'adattatore a spina forniti da Hilti .
In presenza di temperature superiori a 30°C (86°F) il tempo di ricarica delle celle si prolunga considerevolmente. È possibile ottenere tempi di ricarica delle celle ottimali in presenza di normali temperature interne, senza irraggiamento solare diretto.
In presenza di temperature esterne molto elevate, ad esempio a 32°C (90°F) e oltre, il processo di ricarica si prolunga. Il processo di ricarica può essere persino interrotto automaticamente dopo un determinato periodo di tempo, in modo da mantenere la temperatura della batteria ad un livello di sicurezza.
Il processo di ricarica può durare più a lungo se il cavo USB fornito in dotazione da Hilti viene collegato ad un PC per la ricarica.
Si sconsiglia l'utilizzo di un cavo micro-USB di un altro produttore. Qualora ciò si rivelasse inevitabile, accertarsi dapprima che questo cavo sia adatto per fonti di energia elettrica da 5,0 V e 2,1 A. La durata della ricarica può prolungarsi considerevolmente a causa dell'impiego di un cavo micro-USB di produttori terzi. Se in luogo del cavo micro-USB fornito in dotazione da Hilti viene regolarmente utilizzato un cavo di produttori terzi, ciò può pregiudicare la durata della batteria.
- Ricaricare completamente la batteria in occasione della messa in funzione dello strumento, prima di procedere con l'utilizzo dello strumento stesso.
 - Non ricaricare lo strumento nella luce solare diretta.
 - Qualora il processo di ricarica si arresti oppure duri molto a lungo, cercare di ricaricare la batteria in un locale più fresco.
 - Se il processo di ricarica della batteria non appare normale o se la durata della batteria scende al di sotto delle 2 ore, rivolgersi al proprio centro assistenza Hilti .
 - Per effettuare la ricarica utilizzare solamente il cavo micro-USB fornito in dotazione da Hilti . Collegare il cavo con l'interfaccia USB di un PC oppure con una presa utilizzando l'adattatore per spina fornito in dotazione.
 - Qualora fossero andati persi il cavo micro-USB o l'adattatore per spina forniti in dotazione, rivolgersi al proprio centro assistenza Hilti per effettuare l'acquisto dei relativi ricambi.
 - Per sostituire la batteria al litio rivolgersi esclusivamente al centro assistenza Hilti , poiché in seguito alla sostituzione sarà necessaria una nuova regolazione dello strumento.
 
Dati tecnici
Misurazione della distanza
| PD-C | 
      PD-CS | 
     |
|---|---|---|
| Modalità di funzionamento | 
      
       
 
  | 
      
       
 
  | 
     
| Precisione nella misurazione della distanza (2σ, scostamento standard) | 
      ±1,0 mm | 
      ±1,0 mm | 
     
| Precisione nella misurazione dell'inclinazione (2σ, scostamento standard) | 
      ±0,3° | 
      ±0,3° | 
     
| Divergenza raggi | 
      0,20 mrad … 0,45 mrad | 
      0,20 mrad … 0,45 mrad | 
     
| Campo di misura con targhetta bersaglio | 
      0 m … 200 m (0 ft … 656 ft)  | 
      0 m … 200 m (0 ft … 656 ft)  | 
     
| Distanza minima fino al bersaglio con punto laser e mirino senza zoom | 
      > 2 m (> 6 ft - 10 in)  | 
      > 2 m (> 6 ft - 10 in)  | 
     
| Distanza minima fino al bersaglio con punto laser e mirino con zoom massimo | 
      > 5 m (> 16 ft)  | 
      > 5 m (> 16 ft)  | 
     
Touchscreen
| Display | 
      Indicazione permanente di distanze, stato d'esercizio e stato di carica della batteria | 
     
| Diagonale touchscreen | 
      10,16 cm (4,00 in)  | 
     
Alimentazione
| Batteria al litio | 
      integrata | 
     
| Tensione nominale | 
      3,7 V | 
     
| Capacità | 
      3.220 mAh | 
     
| Durata di standby | 
      > 200 h | 
     
| Durata fino all'attivazione della modalità di riposo automatica | 
      20 min | 
     
| Durata d'esercizio in condizioni normali, con indicatore attivo | 
      ≈ 10 h | 
     
| Tempo di carica (a seconda del caricabatteria e del cavo di carica) | 
      ≈ 3 h | 
     
| Tensione di ingresso del caricabatteria (Input) | 
      100 V … 240 V | 
     
| Frequenza di ingresso del caricabatteria | 
      50 Hz … 60 Hz | 
     
| Corrente nominale del caricabatteria | 
      0,5 A | 
     
| Tensione di uscita del caricabatteria | 
      5 V | 
     
| Corrente di carica | 
      10 mA … 2.100 mA | 
     
| Norma connettore del cavo di carica | 
      Micro-USB | 
     
Laser
| PD-C | 
      PD-CS | 
     |
|---|---|---|
| Classe laser | 
      Visibile, classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2007; Classe 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | 
      Visibile, classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2007; Classe 2 CFR 21 § 1040 (FDA) | 
     
| Lunghezza d'onda | 
      635 nm | 
      635 nm | 
     
| Potenza d'uscita | 
      < 1 mW | 
      < 1 mW | 
     
| Durata fino all'attivazione della modalità di risparmio energetico | 
      20 s | 
      20 s | 
     
Altre caratteristiche del prodotto
| PD-C | 
      PD-CS | 
     |
|---|---|---|
| Capacità della memoria flash per salvare i risultati di misurazione | 
      ≈ 3.000 | 
      ≈ 7.000 | 
     
| Risoluzione massima della fotocamera per photo finish [megapixel] | 
      5,0 | 
      5,0 | 
     
| Fotocamera di documentazione [megapixel] | 
      5,0 | 
      5,0 | 
     
| Versione Bluetooth | 
      2.1 + EDR (3 Mbit/s) | 
      2.1 + EDR (3 Mbit/s) | 
     
| Wireless LAN | 
      ·/· | 
      Rispetto della norma: IEEE 802.11 b/g/n canali supportati: 1 - 11 | 
     
| Potenza di trasmissione Bluetooth | 
      12,3 dBm | 
      15,39 dBm | 
     
| Potenza di trasmissione Wireless LAN | 
      ·/· | 
      18,47 dBm | 
     
| Frequenza | 
      2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 
      2.400 MHz … 2.483,5 MHz | 
     
| Peso | 
      260 g (9,2 oz)  | 
      260 g (9,2 oz)  | 
     
| Dimensioni | 
      154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)  | 
      154 mm × 75 mm × 24 mm (6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)  | 
     
| Tipo di protezione | 
      IP54 | 
      IP54 | 
     
| Temperatura d'esercizio | 
      −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉)  | 
      −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉)  | 
     
| Temperatura di magazzinaggio | 
      −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉)  | 
      −15 ℃ … 50 ℃ (5 ℉ … 122 ℉)  | 
     
Principio di funzionamento
Lo strumento rileva la distanza mediante un raggio laser di misurazione fino al punto in cui colpisce una superficie riflettente. Per mezzo del punto laser rosso è possibile identificare il bersaglio in modo univoco. La portata è subordinata all'illuminazione ambientale, alla capacità di riflessione ed alla qualità della superficie del bersaglio da misurare.Navigare nel display
Preparazione al lavoro
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Pagina iniziale
    
 applicazione di misurazione
 elenco cartelle di progetto nell'ambito dell'applicazione di misurazione
 funzione ‘Tracciare nell'immagine’ nell'ambito dell'applicazione di misurazione
 Impostazioni dello strumento
(Attenzione: le impostazioni per l'applicazione di misurazione sono disponibili nel menu ‘Impostazioni applicazione’ nell'elenco drop-down ‘Funzioni’ nell'ambito dell'applicazione di misurazione)
 App di sistema, tra le quali telecamera per foto e video, una galleria, nella quale possono essere visualizzati foto e video, nonché una calcolatrice tascabile.
Applicazione di misurazione
    La pagina principale dell'applicazione di misurazione contiene quanto segue:
- l'elenco delle cartelle di progetto; viene visualizzato toccando il progetto attivo che è possibile trovare in alto al centro della barra dei menu.
 - L'elenco dei risultati del progetto attivo ; mostra, iniziando con il risultato più recente, tutte le misurazioni in ordine cronologico, riportando il risultato meno recente in fondo all'elenco. Toccando uno di questi risultati verranno visualizzati i dettagli dello stesso.
 - Il simbolo 
 per l'elenco drop-down ‘Funzioni’ ; si trova nell'angolo superiore a destra del display. L'elenco drop-down contiene tutte le funzioni di misurazione, (vedere panoramica funzioni, ) nonché al termine dell'elenco il menu ‘Impostazioni applicazione’ con le impostazioni per l'applicazione di misurazione. 
Barra degli strumenti
    Barra di navigazione
    
: Terminare la funzione e ritornare alla schermata precedente oppure all'ultimo menu visualizzato.
: Andare alla pagina iniziale.
: Visualizzare e terminare o selezionare tutte le applicazioni attive.
Tasti e simboli per avviare e terminare le misurazioni
Dopo aver attivato il laser è sempre possibile avviare una misurazione con uno dei tre tasti di misurazione in gomma. Con la maggioranza delle funzioni le misurazioni possono essere avviate anche con il simbolo del tasto di misurazione, non appena lo strumento è posizionato e pronto per l'uso.Se si esegue una misurazione, per la quale viene visualizzata la distanza prima dell'attivazione della misurazione, per l'attivazione è possibile toccare la distanza visualizzata. Nel caso delle misurazioni di intervallo, la misurazione in questione può essere anche terminata semplicemente toccando la distanza visualizzata.
Termine delle misurazioni e delle funzioni
ConSensore di inclinazione
Il sensore di inclinazione integrato nel PD-C e nel PD-CS supporta eventuali calcoli in caso di misurazioni indirette. Il sensore di inclinazione integrato misura l'inclinazione orizzontale. Per ottenere misurazioni dell'inclinazione per lo più precise, occorre tarare regolarmente il sensore di inclinazione. Attenersi alle istruzioni nel software dello strumento per ottenere una regolazione corretta. Eseguire una regolazione dello strumento anche se lo stesso è stato esposto ad una variazione di temperatura o ha subito un colpo.Lo strumento non è concepito per eseguire precise misurazioni angolari. A tal scopo utilizzare una livella a bolla d'aria oppure uno strumento di precisione adeguato.
Ausili di misurazione
Prolunga di misurazione PDA 72
La prolunga di misurazione PDA 72 è realizzata in alluminio ed è dotata di un'impugnatura in plastica non conduttrice. Se la prolunga di misurazione PDA 72 (accessorio opzionale) è avvitata sullo strumento di base, verrà visualizzata una finestra di dialogo nella quale si dovrà confermare la scelta della prolunga di misurazione. La prolunga di misurazione PDA 72 può anche essere avvitata sulla parte posteriore dello strumento.Prolunga di misurazione corta
La gamma di prodotto comprende una prolunga di misurazione corta (astina estraibile). Il design di questa astina estraibile è concepito per consentire punti di riferimento in punti altrimenti difficili da raggiungere con la base piatta dello strumento.L'astina estraibile è utile qualora si debbano misurare diagonali spaziali oppure nel caso in cui i punti di riferimento siano difficilmente raggiungibili. Attenersi all'avvertenza per l'ottimizzazione della precisione di misurazione.
- Utilizzare l'astina estraibile regolarmente anche in caso di determinate misurazioni indirette e misurazioni Pitagora, affinché possano essere mantenuti gli stessi punti di riferimento per tutte le misurazioni parziali.
 - Per conservarla in modo sicuro, inserire l'astina estraibile nel supporto del fodero dello strumento.
 
- Nel caso in cui l'astina estraibile risultasse appiattita a causa dell'usura, oppure nel caso in cui l'astina estraibile sia andata perduta, si prega di rivolgersi al servizio assistenza Hilti .
 
Montaggio di una prolunga di misurazione sulla base dello strumento
    - Accendere lo strumento e sbloccare il display.
 - Avvitare la prolunga di misurazione nella base dello strumento.
- Verrà richiesto di effettuare una scelta.
 
 - Verrà richiesto di effettuare una scelta.
 - Selezionare la prolunga di misurazione oppure digitare un valore di offset.
 
Targhette bersaglio
Per portate maggiori ed in condizioni di luminosità sfavorevole, si raccomanda l'utilizzo di targhette bersaglio PDA 50, PDA 51 o PDA 52.Per garantire risultati di misurazione affidabili, è necessario effettuare possibilmente una misurazione perpendicolare sulle targhette bersaglio.
Targhetta bersaglio PDA 50
La targhetta bersaglio PDA 50 è realizzata in plastica dura con uno speciale rivestimento riflettente. Per le distanze a partire da 10 m e con luminosità ridotta, è consigliabile impiegare la targhetta bersaglio.Targhetta bersaglio PDA 51
La targhetta bersaglio PDA 51 non dispone di alcun rivestimento riflettente ed è raccomandata in caso di condizioni di luminosità sfavorevoli e distanze ridotte.Targhetta bersaglio PDA 52
La targhetta bersaglio PDA 52 è dotata dello stesso rivestimento riflettente della targhetta PDA 50, tuttavia è sostanzialmente più grande (210 x 297 mm). In questo modo è decisamente più facile eseguire il puntamento sulla targhetta bersaglio a grandi distanze.Misurazione di distanze molto ridotte
La distanza più breve che può essere misurata in modo affidabile con lo strumento in condizioni di utilizzo tipiche e approssimativamente di 15 cm (USA: 6 pollici). La distanza minima per una superficie affidabile può tuttavia arrivare fino a 1,5 m se sul bersaglio in questione è stato applicato un colore non riflettente oppure la superficie è di colore nero scuro oppure una struttura morbida, simile al velluto. Qualora la misurazione non sia affidabile, lo strumento non mostrerà alcun risultato.Precisione di misurazione
La precisione della misurazione laser della distanza dalla posizione di riferimento dello strumento fino al punto laser viene determinata con uno scostamento massimo di 1,0 mm. Qualora un obiettivo non fosse raggiungibile o la chiara luce solare non consentisse tale precisione, non verrà visualizzato alcun risultato.La precisione di misurazione con le funzioni ‘Indiretta’ , ‘Pitagora’ e ‘Immagine’ in presenza di condizioni di utilizzo tipiche senza il preciso impiego del treppiede può chiaramente essere oltre 1,0 mm. Lo scostamento dipende da quanto precisamente venga mantenuta la posizione di riferimento durante tutte le misurazioni necessarie per giungere al risultato finale. Con un utilizzo regolare della prolunga di misurazione corta è più facile orientare lo strumento mantenendo un punto di partenza invariato. Invece una rotazione dello strumento - non supportata da qualsivoglia prolunga di misurazione o da un treppiede - causerà regolarmente un leggero scostamento dalla posizione di riferimento esatta.
La precisione di misurazione con la funzione ‘Immagine’ dipende dal fatto che lo strumento sia posizionato esattamente con un angolo di 90° rispetto al bersaglio (perpendicolare, sia orizzontalmente che verticalmente) e dal fatto che l'intera superficie rilevata nella foto target sia effettivamente una superficie piana, ad esempio come una facciata oppure il soffitto di una camera. La seguente tabella mostra gli scostamenti tipici per misurazioni in foto, laddove la foto non sia stata scattata con un angolo di 90°.
Errori causati da riprese in posizione non perpendicolare rispetto alla pareteNella seguente tabella si presuppone che l'angolo a 90° verticale contro la parete venga mantenuto con l'ausilio dell'indicatore di inclinazione del misuratore di distanze laser.
I valori di errore percentuali nella tabella forniscono una valutazione dello scostamento del risultato della misurazione in rapporto alla corrispondente distanza reale.
- 
    Limitazioni
    
 - La regolazione individuale degli strumenti continua a non essere considerata.
 - I valori valgono per le misurazioni a mano libera.
 - Con l'impiego del treppiede la precisione aumenta del 0,5% circa.
 
| Lunghezza della linea tracciata sullo schermo in rapporto alla larghezza dello schermo stesso (senza zoom) | 
     |||
|---|---|---|---|
| Scostamento dall'angolo di 90° orizzontale contro la parete | 
      < 30% | 
      da 30% a 50% | 
      > 50% fino al 100% | 
     
| 0° | 
      ±4,5% | 
      ±2,5% | 
      ±2,2% | 
     
| max. ±3° | 
      ±5,2% | 
      ±3,7% | 
      ±4,9% | 
     
‘Immagine’ per utenti avanzati
Con la funzione ‘Immagine’ , secondo una procedura altrettanto accurata, gli utenti avanzati possono rilevare una distanza lungo una linea orizzontale e/o verticale, qualora sia avvenuto un puntamento con il laser ad un angolo di 90°. Questo metodo dev'essere utilizzato con accortezza poiché tutte le distanze rilevate nella foto e non localizzate lungo la linea ripresa con un angolo di 90°, sono sostanzialmente imprecise.Influenza delle superfici sulla misurazione
Il modulo laser Hilti , sviluppato sulla base del PulsePower (milioni di impulsi al secondo), offre i migliori presupposti per la ricezione di sufficiente luce laser riflessa da molti campioni univoci, al fine di ottenere misurazioni precise.Ciononostante esistono situazioni in cui lo strumento non riceve sufficienti riflessi della luce dal bersaglio. La comprensione di questo principio rende possibili eventuali rimedi, ad esempio con le targhette bersaglio di Hilti , disponibili come accessori. Con l'impiego delle targhette bersaglio viene riflessa una quantità di luce considerevolmente superiore dal bersaglio all'obiettivo.
Esempi per situazioni con insufficiente riflessione della luce sono bersagli mancati (ad esempio un raggio laser che manca il soffitto ed è indirizzato verso il cielo), superfici illuminate non riflettenti, ostacoli quali nebbia, pioggia oppure polvere tra lo strumento ed il bersaglio, superfici non riflettenti, scure o dalla struttura simile al velluto oppure materiali fotoassorbenti come ad esempio la schiuma o le superfici ruvide.
Superfici ruvide
Per misurazioni su superfici ruvide (quali ad esempio l'intonaco grezzo), verrà creato un valore medio che valuti il centro del raggio laser maggiormente rispetto alla zona del bordo.Superfici tonde o inclinate
Se si esegue un puntamento molto inclinato sulle superfici, è possibile che in determinate circostanze arrivi allo strumento scarsa energia luminosa o, in caso di bersagli perpendicolari, venga riflessa verso lo strumento troppa energia luminosa. In entrambi i casi si consiglia l'uso di una targhetta bersaglio (PDA 50, PDA 51 o PDA 52).Umidità o superfici lucenti
Uno stagno senza increspature rispecchia le nuvole e riflette il cielo. In modo simile, una superficie bagnata e lucente rifletterà al luce del laser. Se la superficie mirata è bagnata e lucente, è importante eseguire la misurazione possibilmente da un angolo retto. In caso contrario la luce viene riflessa in un'altra direzione ed una quantità insufficiente di luce raggiungerebbe lo strumento al fine di eseguire una misurazione.Anche le superfici curve possono rendere più difficile la riflessione di una sufficiente quantità di luce in direzione dello strumento.
Superfici trasparenti o fotoassorbenti
In linea di massima è possibile misurare distanze su materiali trasparenti alla luce, ad esempio liquidi, polistirolo espanso, gommapiuma, ecc. La luce, infatti, penetra in questi materiali, con il rischio di causare errori di misurazione.Anomalie tra lo strumento e il bersaglio
Si possono verificare errori di misurazione se ad esempio vengono effettuate misurazioni su lastre di vetro oppure se altri oggetti quali polveri ed aerosol sono presenti tra la sorgente laser ed il bersaglio.Inserimento nell'applicazione di misura
Funzioni ed assistenti dell'applicazione di misura
Funzioni
Nel menu drop-down ‘Funzioni’ dell'applicazione di misurazione è possibile selezionare funzioni dai seguenti gruppi di funzioni:Gruppi di funzioni e funzioni
| Gruppo di funzioni | 
      Funzioni | 
     
|---|---|
| ‘Diretta’  | 
      ‘Diretta’  | 
     
| ‘Foto’  | 
      
       
  | 
     
| ‘Superfici e volumi’  | 
      
       
  | 
     
| ‘Indiretta’  | 
      
       
  | 
     
| ‘Pitagora’  | 
      
       
  | 
     
| ‘Trapezio’  | 
      
       
  | 
     
| ‘Impostazioni di sistema’  | 
      Impostazioni per l'applicazione di misurazione | 
     
Supporto misurazioni mediante trigger, timer e telecamera target
    - assistono i trigger , innescando automaticamente una misurazione qualora le distanze debbano essere eseguite con precisione in orizzontale e verticale, oppure quando debba essere determinata la distanza più lunga o più breve in occasione di una misurazione continua.
 - I timer offrono la possibilità di avviare una misurazione 3, 5, 10 o 15 secondi dopo aver premuto un tasto di misurazione.
 - Rilevamento obiettivo di misurazione con telecamera target supportato nel puntamento di obiettivi target difficilmente riconoscibili.
 
| Funzione | 
      Assistente | 
     ||
|---|---|---|---|
| Grilletto | 
      Timer | 
      Telecamera target | 
     |
| ‘Diretta’  | 
      ✓ | 
      ✓ | 
      ✓ | 
     
| ‘Misura da immagine’  | 
      ✓ | 
      ✓ | 
      ✓ | 
     
| ‘Disegno nell'immagine’  | 
      ✓ | 
      ✓ | 
      ✓ | 
     
| ‘Superfici e volumi’  | 
      ✓ | 
      ✓ | 
      ✓ | 
     
| ‘Indiretta’  | 
      ✓ | 
      ✓ | 
      ✓ | 
     
| ‘Non riflettente’  | 
      Sì, con la prima misurazione. Non con la seconda misurazione (solo misurazione angolare) | 
      Sì, con la prima misurazione. Non con la seconda misurazione (solo misurazione angolare) | 
      ✓ | 
     
| ‘Min/Max/Delta’  | 
      Non applicabile | 
      Non applicabile | 
      ✓ | 
     
| ‘Pitagora’  | 
      ✓ | 
      ✓ | 
      ✓ | 
     
| ‘Trapezio’  | 
      ✓ | 
      ✓ | 
      ✓ | 
     
Laser standard (misurazione semplice)
    La modalità momentanea ‒ ‘Laser standard’ o ‘Laser permanente’ ‒ viene visualizzata sotto forma di simbolo nella barra di stato della schermata principale.
Laser permanete (misurazione multipla)
    La modalità momentanea ‒ ‘Laser standard’ o ‘Laser permanente’ ‒ viene visualizzata sotto forma di simbolo nella barra di stato della schermata principale.
Supporto mediante telecamera target
    Distanza minima per l'utilizzo del mirino della telecamera targetLa telecamera target agevola l'esatto posizionamento del punto laser. È utile sia all'aperto alla luce del giorno, sia in presenza di grandi distanze in ambienti interni, praticamente sempre quando diventa difficile o impossibile riconoscere il punto laser.
La telecamera target ed il laser sono disposti l'una accanto all'altro con una distanza compresa tra 2 e 3 cm (circa un pollice). Ciò ha come conseguenza che durante la misurazione di distanze più brevi il punto laser ed il centro del mirino non possono essere portati in copertura. Questo comportamento è normale e viene causato dallo stesso errore di parallasse che ci fa vedere due dita quando portiamo un dito alla punta del naso. Il punto laser ed il mirino arrivano in copertura, con lo zoom disinserito, a partire da 2 metri (circa 6,5 piedi) oppure a partire da 5 metri (circa 16 piedi) con la funzione di zoom massimo.
Zoom e luminositàCon la telecamera target attiva è possibile impostare lo zoom e la luminosità toccando e scorrendo con il dito sullo schermo.
ZoomToccando il bordo inferiore dello schermo viene attivata l'impostazione dello zoom. Nel bordo superiore dello schermo una barra indica l'attuale percentuale di ingrandimento. Scorrendo orizzontalmente sul bordo inferiore dello schermo è possibile regolare l'ingrandimento.
LuminositàToccando il bordo destro dello schermo viene attivata l'impostazione della luminosità. Nel bordo destro dello schermo una barra indica l'attuale percentuale di luminosità. Mediante uno scorrimento verticale sul bordo destro dello schermo è possibile regolare la luminosità dell'immagine della telecamera target.
Riferimenti per la misurazione
Posizioni di riferimento![]()  | 
      La posizione di riferimento è la finestra di uscita laser, quindi il bordo anteriore dello strumento. | 
     
![]()  | 
      La posizione di riferimento è la filettatura treppiede sul lato posteriore dello strumento. | 
     
![]()  | 
      La posizione di riferimento è la filettatura treppiede sulla base dello strumento. | 
     
Avvitando una prolunga di misurazione o un treppiede nella base dello strumento (posizione (9) nella panoramica prodotto) verrà proposta una interrogazione nella quale dovrà essere selezionata la prolunga di misurazione corta o lunga oppure dovrà essere inserito un altro valore. Per la prolunga di misurazione selezionata lo strumento imposterà automaticamente il riferimento di misurazione adatto. È possibile utilizzare per altri scopi ‒ ad esempio in qualità di valore per un treppiede ‒ il risultato di una nuova misurazione, un risultato memorizzato oppure un input numerico.
Impostazioni offsetLa funzione ‘Valore offset’ incrementa o diminuisce automaticamente tutte le misurazioni di un valore definito. Il valore offset può essere determinato con le seguenti opzioni:
- ‘Nuova misurazione’ : misurare una distanza.
 - ‘Dati’ : selezionare un risultato di misurazione memorizzato.
 - ‘Input numerici’ : Input numerico, ad esempio di una distanza misurata in altro modo.
 
Supportare le misurazioni con trigger e timer
Attivazione e disattivazione
    Con l'opzione ‘Predefinito’ è possibile disattivare i trigger ed i timer.
Grilletto ‘Minimo’
Lo strumento rileva la distanza minore durante una misurazione continua.Misurazione della distanza minima
- Premere una volta il tasto di misurazione.
- Ha inizio la misurazione continua.
 
 - Ha inizio la misurazione continua.
 - Premere nuovamente il tasto di misurazione.
- La misurazione continua termina e viene visualizzata la distanza minore rilevata durante la misurazione continua.
 
 - La misurazione continua termina e viene visualizzata la distanza minore rilevata durante la misurazione continua.
 
Grilletto ‘Massimo’
Lo strumento rileva la distanza maggiore durante una misurazione continua.Misurazione della distanza massima
- Premere una volta il tasto di misurazione.
- Ha inizio la misurazione continua.
 
 - Ha inizio la misurazione continua.
 - Premere nuovamente il tasto di misurazione.
- La misurazione continua termina e viene visualizzata la distanza maggiore rilevata durante la misurazione continua.
 
 - La misurazione continua termina e viene visualizzata la distanza maggiore rilevata durante la misurazione continua.
 
Grilletto ‘Orizzontale’
Durante una misurazione continua lo strumento rileva solamente i valori caratterizzati da un'inclinazione di 0°.Misurazione della distanza orizzontale
- Premere una volta il tasto di misurazione.
- Ha inizio la misurazione continua.
 
 - Ha inizio la misurazione continua.
 - Allineare di precisione lo strumento a circa 0°.
- Esattamente a 0° lo strumento effettua automaticamente una misurazione, termina la misurazione continua e indica la distanza orizzontale.
 
 - Esattamente a 0° lo strumento effettua automaticamente una misurazione, termina la misurazione continua e indica la distanza orizzontale.
 
Grilletto‘Verticale’
Durante una misurazione continua lo strumento rileva solamente i valori caratterizzati da un'inclinazione di 90°.Misurazione della distanza verticale
- Premere una volta il tasto di misurazione.
- Ha inizio la misurazione continua.
 
 - Ha inizio la misurazione continua.
 - Allineare di precisione lo strumento a circa +90° o a -90°.
- Esattamente a +90° o a -90° lo strumento effettua automaticamente una misurazione, termina la misurazione continua e indica la distanza verticale.
 
 - Esattamente a +90° o a -90° lo strumento effettua automaticamente una misurazione, termina la misurazione continua e indica la distanza verticale.
 
Misurazione ritardata con ‘Timer’
Durante la misurazione con la funzione ‘Timer’ , in seguito alla pressione di un tasto di misurazione, lo strumento esegue una misurazione ritardata. I possibili tempi di ritardo sono 3, 5, 10 o 15 secondi.Risultati delle misurazioni, gestione delle cartelle di progetto ed esportazione file
Risultati delle misurazioni
    Con le consuete impostazioni della telecamera ed il consueto utilizzo è possibile memorizzare circa 3000 risultati derivanti dalle misurazioni. Non appena la capacità di memorizzazione è esaurita, viene inviato un messaggio. Ulteriori risultati potranno quindi essere memorizzati se è stato creato sufficiente spazio nelle cartelle di progetto.
Ogni risultato viene memorizzato in una cartella di progetto. I risultati vengono visualizzati in ordine cronologico; il risultato più recente è in alto.
Visualizzazione dei risultati delle misurazioni
A prescindere dall'unità di misura che è stata selezionata nel menu ‘Impostazioni’ , l'applicazione di misurazione mostra i risultati calcolati in qualità di valore numerico con tre posizioni decimali.Gestione delle cartelle progetti
È possibile aggiungere e assegnare un nome ai progetti. Se non è stata creata alcuna cartella progetti, i risultati delle misurazioni verranno memorizzati in una cartella con la denominazione ‘Progetto predefinito’ .Se si cancella la cartella ‘Progetto predefinito’ , tutti i risultati all'interno di questa cartella vengono parimenti cancellati e la cartella ‘Progetto predefinito’ nuovamente creata.
Le cartelle progetto possono essere rinominate o cancellate. Quando lo strumento viene riavviato, viene nuovamente visualizzata l'ultima cartella utilizzata.
I risultati delle misurazioni non possono essere spostati in un'altra cartella progetto.
- Accertarsi pertanto, prima di effettuare la misurazione, di selezionare o di creare la corretta cartella per il progetto.
 
Pulsanti per la gestione delle cartelle progetti
- Scorrendo con il dito verso sinistra sulla voce cartella progetti, è possibile rendere accessibili i pulsanti per l'elaborazione e la cancellazione di una cartella progetto, nonché per l'esportazione di un file.
 - Utilizzare il simbolo della matita per rinominare il progetto.
 - Utilizzare il simbolo del cestino per cancellare il progetto unitamente al suo contenuto.
 - Utilizzare il simbolo Export per esportare in un file tutti i risultati dell'attuale progetto.
 - Utilizzare il simbolo Export per l'esportazione di singoli risultati del progetto attuale, che è stato creato con le funzioni ‘Misura da immagine’ e ‘Disegno nell'immagine’ .
 
     Esportazione file
Il PD-C ed il PD-CS possono trasferire file tramite Bluetooth o inviarli via W-LAN con un'altra applicazione. L'impiego di altre applicazioni è a discrezione e di responsabilità dell'utente. Per le altre applicazioni, le condizioni commerciali o le configurazioni per il login possono cambiare. Hilti non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcun supporto per terze applicazioni.Lo strumento target del collegamento Bluetooth dev'essere già abbinato per il trasferimento file.
File esportati nella memoria flash
I file presenti nella memoria flash non possono essere presi in considerazione dal PD-C e dal PD-CS: il software attuale non offre alcun tipo di gestione dei dati con la quale sia possibile esaminare, elaborare o cancellare i file presenti nella memoria flash.Non appena il PD-C viene collegato ad un PC mediante un cavo micro-USB, nel file system di Windows, alla voce "Computer", dovrà essere visualizzata la root directory del PD-C. Il suo nome è pdc_export. Questa directory contiene eventuali sotto-directory per tutti i file esportati, ordinate cronologicamente per data ed ora dell'esportazione nonché per nome del progetto o del risultato.
- Copiare la cartella o i file nella directory pdc_export sul PC.
 
Misurazione punto e misurazione intervallo
Le misurazioni della distanza possono essere effettuate come misurazione del punto o dell'intervallo.Misurazione puntoCon la misurazione del punto viene misurata la distanza per il punto preso in considerazione.
Misurazione intervalloNella misurazione intervallo viene rilevato un minimo o un massimo per la zona evidenziata. La misurazione intervallo viene utilizzata per riportare determinate distanze o lunghezze ed in caso di difficoltà nella misurazione di distanze, ad esempio su angoli, bordi, nicchie, ecc.
Durante una misurazione intervallo viene visualizzata la distanza praticamente in tempo reale. La velocità della visualizzazione dipende dal potere riflettente della superficie del bersaglio.
Al termine della misurazione viene visualizzata la pagina dei risultati nella cartella di progetto.
Portata di misurazione
La luminosità ambientale si ripercuote sulla portata di misurazione.Aumentare la portata
Normalmente, le misurazioni in caso di oscurità, penombra e su bersagli in ombra o con lo strumento in ombra, comportano un aumento della portata.In presenza di grandi distanze l'utilizzo della prolunga di misurazione PDA 72 o di un treppiede aumenta la probabilità di un risultato di misurazione, poiché viene agevolata la ricezione dei raggi riflessi.
Anche con l'utilizzo di apposite targhette bersaglio è possibile aumentare la portata dello strumento ( ).
Portate ridotte
Eventuali misurazioni in presenza di una grande luminosità ambientale, ad esempio luce del sole o luce prodotta da proiettori molto intensi, possono ridurre la portata dello strumento.Misurazioni su superfici opache, verdi, blu o nere possono parimenti ridurre la portata dello strumento, come anche le superfici bagnate o lucenti.
La portata può ridursi o l'esito può risultare falsato, se gli oggetti si trovano nel percorso ottico oppure se viene esaminato secondo il vetro.
Rilevamento bersaglio di misurazione con supporto telecamera
- Toccare il simbolo "Telecamera".
 - Rilevare il bersaglio della telecamera e portarlo in copertura mediante il mirino.
 - Eseguire la misurazione.
 - Toccare nuovamente il simbolo "Telecamera" se si desidera terminare il supporto telecamera.
 
Predisposizione ed impostazioni
Carica della batteria integrata
- Caricare completamente la batteria integrata prima di utilizzare lo strumento per la prima volta (vedere ).
 
Accensione/spegnimento, standby e sbloccaggio
Accensione
- Premere brevemente l'interruttore ON/OFF.
- Dopo 15-20 secondi il prodotto è pronto per l'uso. Viene visualizzato il display bloccato.
 
 - Dopo 15-20 secondi il prodotto è pronto per l'uso. Viene visualizzato il display bloccato.
 - Per lo sbloccaggio, eliminare il simbolo della chiave sul margine a destra del display.
- I risultati di misurazione del progetto attivo vengono visualizzati e possono essere selezionati con le funzioni 
. 
 - I risultati di misurazione del progetto attivo vengono visualizzati e possono essere selezionati con le funzioni 
 
Standby o spegnimento
Dopo un normale utilizzo il misuratore di distanze può essere spento oppure messo in modalità di attesa (Standby). Lo strumento entra automaticamente in modalità standby non appena non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.Con la batteria completamente carica ed il Bluetooth disattivato, lo strumento può rimanere da una settimana fino ad un mese in standby prima di dover essere nuovamente ricaricato. Pertanto, nel normale utilizzo quotidiano la modalità standby risulta ottimale.
Attivazione della modalità standby
- Premere brevemente l'interruttore ON/OFF.
- Il display viene spento e lo strumento si trova in modalità standby.
 
 - Il display viene spento e lo strumento si trova in modalità standby.
 
Sblocco dello strumento
- Premere brevemente uno dei quattro tasti dello strumento.
- Il display viene acceso e viene visualizzato il simbolo lucchetto.
 
 - Il display viene acceso e viene visualizzato il simbolo lucchetto.
 - Per lo sbloccaggio, eliminare il simbolo della chiave sul margine a destra del display.
- Lo strumento è sbloccato.
 
 - Lo strumento è sbloccato.
 
Spegnimento
- Premere a lungo l'interruttore ON/OFF.
 - Selezionare nel menu ‘Spegni’ .
 - Confermare con ‘OK’ .
- Lo strumento vibra due volte e si disinserisce.
 
 - Lo strumento vibra due volte e si disinserisce.
 
Regolazione del sensore di inclinazione
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Impostazioni’ e ‘Regolare il sensore di inclinazione’ .
 - Posizionare lo strumento con il display rivolto verso l'alto su una superficie piana.
 - Premere il tasto di misurazione.
 - Ruotare lo strumento nella direzione opposta senza sollevarlo dal sottofondo.
 - Premere il tasto di misurazione.
- Il sensore di inclinazione è regolato.
 
 - Il sensore di inclinazione è regolato.
 
Creazione collegamento Bluetooth
- Aprire le impostazione dello strumento nella pagina iniziale.
 - Attivare nella sezione "WIRELESS & NETWORKS" l'opzione "Bluetooth".
 - Selezionare "Altro...".
- Viene eseguita una ricerca per individuare i dispositivi Bluetooth adeguati.
 
 - Viene eseguita una ricerca per individuare i dispositivi Bluetooth adeguati.
 - Accertarsi che nelle impostazioni dello strumento che si desidera connettere, sia stata impostata l'opzione che rende il dispositivo stesso visibile per gli altri o che disponga del permesso di collegarsi con nuovi dispositivi. Ulteriori informazioni sono eventualmente disponibili nella documentazione di tali dispositivi.
 - Qualora non venga individuato alcun dispositivo Bluetooth, selezionare "Ricerca dispositivi".
 - Non appena viene visualizzato, alla voce "Dispositivi disponibili" selezionare il dispositivo destinato al pairing.
 - Confermare il pairing con "Sì" oppure "Abbinare".
 
Creazione del collegamento W-LAN
PD-CS- Aprire le impostazioni di sistema.
 - Attivare il W-LAN nel campo WIRELESS & RETI .
 - Selezionare la rete desiderata.
 
Impostazioni per l'applicazione di misurazione
| Impostazione | 
      Descrizione | 
     
|---|---|
| ‘Unità lungh.’  | 
      Selezione dell'unità di lunghezza per la misurazione della distanza Per il Giappone: per quanto riguarda gli strumenti che sono registrati in Giappone, sono disponibili solamente unità di misura metriche.  | 
     
| ‘Unità pendenza’  | 
      Selezione dell'unità di lunghezza per l'inclinazione | 
     
| ‘Segnale acustico’  | 
      Attivazione/Disattivazione del segnale acustico | 
     
| ‘Vibrazione’  | 
      Attivazione/Disattivazione della vibrazione | 
     
| ‘Regolare il sensore di inclinazione’  | 
      Avvio del processo di regolazione | 
     
| ‘Foto target’  | 
      Attivare/Disattivare la creazione di una foto target. La foto target viene memorizzata e visualizzata con il risultato nell'elenco dei risultati. Impostazione standard: On  | 
     
| Impostazione standard per telecamera target in caso di misurazione diretta (‘Foto target con misurazione diretta’ ) | 
      Attivare/Disattivare l'utilizzo della telecamera target in qualità di preimpostazione in caso di misurazioni dirette (misurazioni singole). Nella posizione "OFF" è possibile attivare la telecamera target in caso di necessità. Nella posizione "ON" la telecamera target viene sempre attivata automaticamente nel caso in cui venga predisposta una misurazione diretta. Impostazione standard: Off  | 
     
| Impostazione standard per telecamera target in caso di funzioni combinate (‘Foto target con misurazione indiretta’ ) | 
      Attivare/Disattivare l'utilizzo della telecamera target in qualità di preimpostazione per tutte le misurazioni tranne le "dirette". Nella posizione "OFF" è possibile attivare la telecamera target in caso di necessità, al fine di posizionare più facilmente il punto laser. Nella posizione "ON" la telecamera target viene sempre attivata automaticamente nel caso in cui venga predisposta una misurazione. Impostazione standard: Off  | 
     
| ‘Impostazioni predefinite’  | 
      Nella posizione "ON" vengono nuovamente attivate le impostazioni standard per tutte le impostazioni dell'applicazione di misurazione. | 
     
| ‘Impostazioni predefinite’  | 
      Nella posizione "ON" vengono nuovamente attivate le impostazioni standard per tutte le impostazioni dell'applicazione di misurazione. | 
     
| ‘Esport prog PD-C’  | 
      Accendere o spegnere il logo Hilti in alto a sinistra sul report PDF. Impostazione standard: On  | 
     
| ‘Selez tipo immagine valido (jpg/png)’  | 
      Attivare o disattivare il biglietto da visita dell'utente per il report PDF. Il biglietto da visita deve essere dapprima fotografato con lo strumento. Impostazione standard: Nessuna  | 
     
Lavorare con l'applicazione di misura
Misurazioni dirette con la funzione ‘Diretta’
Esecuzione di una misurazione della distanza semplice, diretta
- Selezionare il progetto per il quale si desidera eseguire la misurazione.
 - Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Diretta’ .
- Il laser viene attivato e sul display compare un simbolo del tasto di misurazione.
 
 - Il laser viene attivato e sul display compare un simbolo del tasto di misurazione.
 - Posizionare la base dello strumento sul punto iniziale della misurazione. Accertarsi che lo strumento sia posizionato in modo stabile.
 - Mantenendo la posizione stabile dello strumento, mirare con il punto laser al punto finale della misurazione.
 - Toccare il simbolo del tasto di misurazione oppure premere un tasto di misurazione.
- La misurazione viene conclusa ed il risultato visualizzato.
 
- Sarà possibile accedere ad ulteriori informazioni in merito al risultato toccando il simbolo dell'informazione.
 
 - La misurazione viene conclusa ed il risultato visualizzato.
 
Modalità misurazione continua
Questa modalità viene attivata mediante pressione prolungata del tasto di misurazione ed è particolarmente utile in caso di utilizzo dei trigger ‘Orizzontale’ , ‘Verticale’ , ‘Massimo’ o ‘Minimo’ .Attivazione modalità misurazione continua
- Per attivare la modalità misurazione continua premere per circa 2 secondi uno dei tasti di misurazione.
- Non appena la misurazione continua è stata attivata, verrà emesso il segnale acustico per 2-3 volte al secondo ed al centro del display verrà visualizzata continuamente la distanza.
 
 - Non appena la misurazione continua è stata attivata, verrà emesso il segnale acustico per 2-3 volte al secondo ed al centro del display verrà visualizzata continuamente la distanza.
 - Per disattivare la misurazione continua toccare la distanza visualizzata al centro del display oppure premere uno dei tasti di misurazione.
- Il segnale acustico si interromperà e verrà visualizzato l'ultimo risultato di misurazione valido.
 
 - Il segnale acustico si interromperà e verrà visualizzato l'ultimo risultato di misurazione valido.
 
Rilevamento e documentazione di distanze in riprese con la funzione ‘Immagine’
Due funzioni consentono di rilevare e documentare le distanze direttamente in una ripresa che è stata fatta con la telecamera integrata.- Rilevare le distanze nelle riprese (‘Misura da immagine’ )
 - Disegnare nelle riprese (‘Disegno nell'immagine’ )
 
La fotocamera di documentazione integrata (PD-CS) presenta un ampio campo visivo. Questa fotocamera viene attivata solo con la funzione Disegnare nell'immagine .
‘Misura da immagine’
Questa funzione fornisce valori approssimativi per le distanze che sono state tracciate mediante linee nell'immagine in combinazione con qualsiasi elemento. Queste linee devono essere tracciate su di una superficie piana (2D), ad esempio una parete, una facciata o un soffitto.- 
    Esempi di applicazione per la funzione ‘Misura da immagine’ :
    
 - Stima di una distanza approssimativa, ad esempio per determinare l'altezza minima della linea rispetto all'altezza di una parete, così che l'estremità superiore della parete sia ancora raggiungibile
 - Stima dello spazio disponibile per il montaggio di un'insegna su di una facciata
 
La limitazione di questa funzione in confronto con la funzione successiva, ‘Disegno nell'immagine’ , consiste nel fatto che durante misurazione e registrazione è necessario osservare con precisione il giusto angolo. Lo strumento non può determinare se l'angolo di registrazione è corretto o se la superficie rappresentata nella registrazione è piana. In questo caso lo scostamento tra stima e misurazione effettiva sarebbe considerevole.
Mentre viene tracciata e prolungata una linea, si vedrà la distanza visualizzata che viene calcolata automaticamente in base all'immagine.
Rilevamento della distanza nelle riprese
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Immagine’ e ‘Misura da immagine’ .
- Il laser viene attivato.
 
 - Il laser viene attivato.
 - Portare lo strumento ad un angolo retto rispetto alla superficie piana interessata.
 - Premere una volta il tasto di misurazione oppure toccare il mirino.
- L'area interessata viene acquisita e la distanza misurata viene visualizzata.
 
 - L'area interessata viene acquisita e la distanza misurata viene visualizzata.
 - Toccare il simbolo della matita.
- Il simbolo della linea ed il simbolo per l'annotazione di testo vengono visualizzati e, dopo alcuni secondi, nuovamente chiusi in dissolvenza.
 
 - Il simbolo della linea ed il simbolo per l'annotazione di testo vengono visualizzati e, dopo alcuni secondi, nuovamente chiusi in dissolvenza.
 
    - Toccare il simbolo della linea.
- Una linea viene posizionata nella ripresa.
 
 - Una linea viene posizionata nella ripresa.
 - Spostare approssimativamente in posizione il punto di inizio ed il punto di fine del percorso.
 - Toccare e tenere i punti finali per ingrandirli e rilasciarli nella posizione esatta.
- Viene visualizzata la posizione rilevata della linea posizionata nell'immagine.
 
 - Viene visualizzata la posizione rilevata della linea posizionata nell'immagine.
 
‘Misura da immagine’ ‒ Funzioni supplementari
- Aggiungere percorso: selezionare in basso a sinistra il simbolo "Nuovo percorso".
 - Prolungare o cancellare il percorso: toccare il percorso sul display.
 - Tracciare una superficie: in caso di 3 o più percorsi collegare l'ultimo percorso con il primo.
 
Documentazione nelle riprese delle distanze misurate (‘Disegno nell'immagine’ )
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Immagine’ e ‘Disegno nell'immagine’ .
 - Inserire l'area nella quale si desiderano documentare le distanze misurate.
 - Toccare sul segno di spunta nel caso in cui si desiderasse utilizzare la ripresa.
- L'immagine viene acquisita e visualizzata per l'eventuale elaborazione.
 
 - L'immagine viene acquisita e visualizzata per l'eventuale elaborazione.
 - Toccare il simbolo della matita.
- Il simbolo della linea ed il simbolo per l'annotazione di testo vengono visualizzati e, dopo alcuni secondi, nuovamente chiusi in dissolvenza.
 
 - Il simbolo della linea ed il simbolo per l'annotazione di testo vengono visualizzati e, dopo alcuni secondi, nuovamente chiusi in dissolvenza.
 
    - Toccare il simbolo della linea.
 - Selezionare la sorgente dei dati della distanza: o mediante una misurazione con ‘Diretto’ , mediante selezione di una misurazione memorizzata con ‘Dati’ oppure mediante input di un valore con ‘Input numerici’ .
- Una linea quotata viene posizionata nella ripresa.
 
 - Una linea quotata viene posizionata nella ripresa.
 - Spostare approssimativamente in posizione il punto di inizio ed il punto di fine del percorso.
 - Toccare e tenere i punti finali per ingrandirli e rilasciarli nella posizione esatta.
- Ora è possibile esaminare o modificare l'immagine.
 
 - Ora è possibile esaminare o modificare l'immagine.
 - Per salvare l'immagine, esportarla sotto forma di file JPG.
 
Documentare le distanze misurate con riprese ‒ Funzioni supplementari
- Modificare il risultato modificato: toccare in basso a sinistra sul simbolo della matita.
 - Aggiungere una descrizione in forma testuale: toccare in basso al centro sul simbolo del testo.
 - Esportare il risultato in formato JPG: toccare in basso a destra sul simbolo.
 - Inserire un percorso nella foto: toccare in basso a sinistra sul simbolo.
 - Inserire una casella di testo nella foto: toccare in basso a destra sul simbolo.
 
Calcoli delle superfici e dei volumi
Funzioni ‘Superfici e volumi’
Con il supporto dei simboli sul touchscreen è possibile calcolare direttamente le superfici di rettangoli e triangoli, nonché i volumi di parallelepipedi e cilindri.Calcolo di una superficie rettangolare
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Superfici e volumi’ e ‘Rettangolo’ .
 - Misurare la larghezza.
 - Misurare l'altezza.
- La superficie viene visualizzata.
 
 - La superficie viene visualizzata.
 
Calcolo di una superficie rettangolare ‒ Funzioni supplementari
- Selezionare il simbolo per la funzione somma dopo aver generato un risultato.
 - Misurare altre superfici.
- Viene visualizzata la superficie totale.
 
 - Viene visualizzata la superficie totale.
 - Leggere il risultato.
 
Calcolo del volume di un cubo
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Superfici e volumi’ e ‘Volume stanza’ .
 - Misurare la lunghezza.
 - Misurare la larghezza.
 - Misurare l'altezza.
- Il volume viene visualizzato.
 
 - Il volume viene visualizzato.
 
Calcolo del volume di un cilindro
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Superfici e volumi’ e ‘Volume cilindro’ .
 - Misurare la lunghezza.
 - Misurare il diametro.
- Il volume viene visualizzato.
 
 - Il volume viene visualizzato.
 
Misurazioni indirette
In merito alle misurazioni indirette
Le misurazioni indirette consentono di determinare distanze che non possono essere misurate direttamente. Esistono più metodi per misurare indirettamente le distanze. Una rappresentazione grafica mostra per ciascuna misurazione parziale quale distanza dev'essere misurata. Non appena tutte le necessarie distanze e gli angoli di inclinazione sono stati misurati, il risultato viene calcolato e visualizzato.Fondamentalmente, nel caso di risultati da misurazioni indirette non è possibile fare conto sulla stessa precisione come accade per le misurazioni dirette.
Direttive per le misurazioni indirette
- Attenersi alle seguenti direttive al fine di ottenere i migliori risultati possibili.
 - Prestare attenzione alla geometria (ad esempio angolo retto e triangolazione).
 - Misurare con cura negli angoli, quando tutti i punti di misurazione si trovano sullo stesso piano spaziale e quando si misura vicino all'oggetto piuttosto che da una grande distanza.
 - Durante la misurazione con inclinazioni non inclinare lo strumento lateralmente, poiché ciò causerebbe un errore di misurazione. Con l'inclinazione laterale viene visualizzato un avvertimento e non è possibile effettuare alcuna misurazione.
 - Per tutte le misurazioni indirette accertarsi di eseguire ogni misurazione all'interno di un piano verticale oppure orizzontale.
 - Utilizzare per le funzioni ‘Indiretta’ e ‘Pitagora’ per tutte le misurazioni esattamente lo stesso punto di contatto e lo stesso asse di rotazione.
 
‘Indiretta’ versus ‘Pitagora’
A prima vista le due funzioni non paiono molto differenti fra loro. La sostanziale differenza consiste nel fatto che il gruppo di funzioni ‘Indiretta’ si basa sul sensore di inclinazione verticale dello strumento, e le misurazioni devono essere rispettivamente eseguite in un unico piano verticale. Invece il gruppo di funzioni ‘Pitagora’ non utilizza il sensore di inclinazione e pertanto consente anche l'esecuzione di misurazioni con qualsiasi inclinazione.Con il gruppo di funzioni ‘Indiretta’ è possibile ad esempio rilevare l'altezza di una parete misurando solamente due punti: verso il basso, dove il pavimento e la parete vengono in contatto ed esattamente in verticale sopra questo punto, dove la parete viene in contatto con il soffitto.
Lo strumento può calcolare l'altezza in modo indiretto, poiché conosce gli angoli di entrambe le misurazioni.
Con le funzioni Pitagora è possibile ottenere lo stesso risultato. Poiché il sensore di inclinazione non è attivo, è necessario effettuare perlomeno una misurazione perpendicolare sull'oggetto in esame.
Il vantaggio delle misurazioni con il gruppo di funzioni ‘Indiretta’ consiste nel fatto che vengono effettuate con un minor numero di passaggi. Il vantaggio delle misurazioni con il gruppo di funzioni ‘Pitagora’ consiste nel fatto che possono essere misurate indirettamente anche lunghezze orizzontali e diagonali, finché sia possibile eseguire perlomeno una misurazione perpendicolare sul percorso misurato.
‘Indiretta’ ,‘Verticale’
Questa funzione misura la distanza verticale tra due punti su di una struttura esattamente verticale.È particolarmente adatta nel caso in cui, senza accesso diretto, debba essere misurata una distanza verticale su di una parete (ad esempio la distanza tra i piani di un edificio).
Misurazione indiretta della distanza orizzontale
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Indiretta’ e ‘Orizzontale’ .
 - Misurare la distanza rispetto alla verticale della struttura a 90° in un angolo qualunque, tuttavia all'interno dello stesso piano verticale in cui è presente la distanza da rilevare.
- Il risultato viene visualizzato.
 
 - Il risultato viene visualizzato.
 
Misurazione indiretta della distanza verticale
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Indiretta’ e ‘Verticale’ .
 - Posizionare lo strumento in modo che il display sia rivolto in alto o in basso ed evitare tassativamente di inclinare lateralmente lo strumento.
 - Misurare la distanza fino al punto finale superiore.
 - Inclinare verticalmente lo strumento in caso di posizione di riferimento invariata in direzione del punto finale inferiore.
 - Misurare la distanza rispetto al punto finale inferiore.
- Il risultato viene visualizzato.
 
 - Il risultato viene visualizzato.
 
Misurazione indiretta della distanza orizzontale sopra testa
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Indiretta’ e ‘Sopra testa’ .
 - Posizionare lo strumento in modo che il display sia rivolto in alto o in basso ed evitare tassativamente di inclinare lateralmente lo strumento.
 - Misurare la distanza rispetto al primo punto finale.
 - Inclinare verticalmente lo strumento in caso di posizione di riferimento invariata in direzione del secondo punto finale.
 - Misurare la distanza.
- Il risultato viene visualizzato.
 
 - Il risultato viene visualizzato.
 
‘Indiretta’ ,‘Non riflettente’
Questa funzione misura la distanza rispetto al punto finale di un oggetto con proprietà riflettenti praticamente nulle, come ad esempio l'estremità di una gru o di un albero.È adatta al calcolo di una distanza nel caso in cui un bersaglio non sia riflettente.
Misurazione indiretta dell'altezza di un oggetto con un solo punto bersaglio chiaro
- Posizionare lo strumento in modo che il display sia rivolto in alto o in basso ed evitare tassativamente di inclinare lateralmente lo strumento.
 - Misurare la distanza rispetto al punto finale inferiore.
 - Inclinare verticalmente lo strumento in caso di posizione di riferimento invariata in direzione del punto finale superiore. Inserire la telecamera bersaglio se il punto finale puntato non riflette.
 - Effettuare la misurazione fino al punto finale.
- Lo strumento misura l'angolo rispetto al punto finale e viene visualizzato il risultato.
 
 - Lo strumento misura l'angolo rispetto al punto finale e viene visualizzato il risultato.
 
Minimo, massimo e relative differenze nell'ambito di un'area
Min/Max/Delta
Questa funzione attiva la misurazione continua. Facendo ad esempio scorrere lo strumento, durante la misurazione, lungo una superficie di riferimento liscia oppure ruotandolo attorno ad un punto di riferimento, sarà possibile rilevare la distanza minima e massima dall'oggetto di riferimento, nonché la differenza tra minimo e massimo.Rilevamento della differenza tra la distanza minima e massima nell'ambito di un'area
- Attivare la funzione ‘Min/Max/Delta’ .
 - Posizionare lo strumento.
 - Premere un tasto di misurazione.
- Ha inizio una misurazione continua.
 
 - Ha inizio una misurazione continua.
 - Spostare lo strumento lungo la linea o la superficie di riferimento.
 - Premere nuovamente il tasto di misurazione.
- La misurazione viene conclusa ed il risultato visualizzato.
 
 - La misurazione viene conclusa ed il risultato visualizzato.
 
Misurazioni con funzioni Pitagora
Gruppo di funzioni ‘Pitagora’
Funzione ‘Pitagora I’
Questa funzione rileva indirettamente la lunghezza di un percorso mediante una misurazione a 90° sul punto di partenza del percorso. Ciò si rivela utile nella determinazione della lunghezza di tratti orizzontali.Misurazione con la funzione ‘Pitagora I’
- Misurare dalla posizione perpendicolare la distanza rispetto al punto finale più vicino del percorso.
 - Misurare la distanza rispetto al punto finale più lontano del percorso.
- Il risultato viene visualizzato.
 
 - Il risultato viene visualizzato.
 
Funzione ‘Pitagora II’
Questa funzione rileva indirettamente la lunghezza di un percorso mediante una misurazione a 90° su questo percorso.Misurazione con la funzione ‘Pitagora II’
- Misurare la distanza rispetto al primo punto finale del percorso.
 - Misurare da una posizione perpendicolare una distanza sul percorso. Considerare che questo punto deve trovarsi sulla stessa linea dei due punti finali del percorso.
 - Misurare la distanza rispetto all'altro punto finale del percorso.
- Il risultato viene visualizzato.
 
 - Il risultato viene visualizzato.
 
Funzione ‘Pitagora III’
Questa funzione rileva indirettamente la lunghezza di un percorso mediante una misurazione a 90° su di una linea prolungata di questo percorso.Misurazione con la funzione ‘Pitagora III’
- Misurare da una posizione perpendicolare la distanza rispetto ad un punto che si trovi su di una linea prolungata del percorso.
 - Misurare la distanza rispetto al primo punto finale del percorso.
 - Misurare la distanza rispetto all'altro punto finale del percorso.
- Il risultato viene visualizzato.
 
 - Il risultato viene visualizzato.
 
Misurazioni con funzioni trapezio
Gruppo di funzioni ‘Trapezio’
Per la misurazione di una superficie inclinata devono essere effettuate 3 misurazioni di riferimento.Funzione ‘Trapezio I’
Questa funzione rileva, mediante 3 misurazioni di riferimento, la lunghezza di una superficie inclinata.Misurazione con la funzione ‘Trapezio I’
- Misurare da una base su una superficie piana rispetto ad un bersaglio sull'estremità superiore della superficie inclinata.
 - Misurare la distanza orizzontale tra i punti di riferimento precisi della prima e della terza misurazione.
 - Misurare da una base sulla stessa superficie piana come nella prima misurazione su un bersaglio nell'estremità inferiore della superficie inclinata.
- Il risultato viene visualizzato.
 
 - Il risultato viene visualizzato.
 
Funzione ‘Trapezio II’
Questa funzione rileva, mediante 2 misurazioni di riferimento, la lunghezza di una superficie inclinata.Misurazione con la funzione ‘Trapezio II’
- Misurare da una base su una superficie piana rispetto ad un bersaglio sull'estremità superiore della superficie inclinata.
 - Inclinare verticalmente verso il basso lo strumento e puntare sul punto finale inferiore.
 - Misurare sull'estremità inferiore la superficie inclinata.
- Il risultato viene visualizzato.
 
 - Il risultato viene visualizzato.
 
Cura e manutenzione
Pulizia
Lo strumento è concepito per le condizioni di utilizzo del cantiere. La protezione contro l'infiltrazione di polvere e spruzzi d'acqua corrisponde al livello di protezione IP54.La contaminazione della copertura in vetro dell'obiettivo della fotocamera e della finestra di uscita laser può pregiudicare l'affidabilità dei risultati di misurazione e la chiarezza delle immagini relative al target di misurazione.
- Se lo strumento è sporco, pulirlo con un panno morbido, leggermente inumidito con acqua.
 - Prestare particolare attenzione alla pulizia della copertura in vetro dell'obiettivo della fotocamera e della finestra di uscita laser.
 - Per la pulizia della copertura in vetro dell'obiettivo della fotocamera e della finestra di uscita laser spegnere lo strumento e pulire la superficie di vetro anche negli angoli con cura e delicatezza.
 
Touchscreen
Lo strumento è dotato di un resistente touchscreen, concepito per un regolare utilizzo con guanti da lavoro. Non è prevista l'applicazione di eventuali accessori per la protezione del touchscreen. Tali accessori possono effettivamente essere utilizzati, tuttavia non sono stati testati e possono pregiudicare la risposta del touchscreen.- Pulire il touchscreen con un panno pulito, morbido, affinché risulti lucente e reagisca bene al tocco.
 - Non utilizzare più lo strumento se il touchscreen è rotto; rivolgersi al servizio assistenza Hilti .
 
Regolazione del sensore di inclinazione
Intervalli di regolazione
Per ottenere misurazioni dell'inclinazione per lo più precise, occorre tarare regolarmente il sensore di inclinazione. La regolazione è necessaria anche se il prodotto è stato esposto ad una variazione della temperatura o ad un urto.Regolazione del sensore di inclinazione
- Nel menu ‘Funzioni’ selezionare l'opzione ‘Impostazioni’ e ‘Regolare il sensore di inclinazione’ .
 - Posizionare lo strumento con il display rivolto verso l'alto su una superficie piana.
 - Premere il tasto di misurazione.
 - Ruotare lo strumento nella direzione opposta senza sollevarlo dal sottofondo.
 - Premere il tasto di misurazione.
- Il sensore di inclinazione è regolato.
 
 - Il sensore di inclinazione è regolato.
 
Trasporto e magazzinaggio
Trasporto
- Per proteggere il PD-C / PD-CS durante il trasporto utilizzare la custodia fornita da Hilti .
 
Stoccaggio
- Non riporre lo strumento quando è bagnato. Lasciare che si asciughi prima di riporlo e metterlo in magazzino.
 - Rispettare i limiti di temperatura per il magazzinaggio dell'attrezzatura riportati nei dati tecnici.
 - Dopo un lungo periodo di magazzinaggio o un lungo periodo di trasporto, eseguire una misurazione di controllo per verificare la precisione dell'attrezzatura.
 
Supporto in caso di anomalie
In caso di anomalie che non siano riportate nella presente tabella o impossibili da eliminare personalmente, si prega di rivolgersi al nostro centro assistenza Hilti Service .| Anomalia | 
       Possibile causa | 
       Soluzione | 
      
|---|---|---|
| Lo strumento non si avvia. | 
       Batteria scarica. | 
       |
| La batteria è difettosa. | 
       
        
  | 
      
RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)
Al link seguente trovate la tabella delle sostanze pericolose: qr.hilti.com/r4890614.Alla fine di questa documentazione trovate un codice QR che consente di accedere alla tabella RoHS.
Smaltimento
Gli strumenti e gli attrezzi
 
  Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, 
  Hilti provvede al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti 
  Hilti oppure il proprio referente Hilti.
  Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.
 
Avvertenza FCC (valida negli USA)/Avvertenza IC (valida in Canada)
Non è tuttavia possibile garantire che, in determinate installazioni, non si possano verificare fenomeni di disturbo. Nel caso in cui questo strumento provochi disturbi di radio / telericezione, evento determinabile spegnendo e riaccendendo lo strumento, l'operatore è invitato ad eliminare le anomalie di funzionamento con l'ausilio dei seguenti provvedimenti:- Reindirizzare o spostare l'antenna di ricezione.
 - Aumentare la distanza tra strumento e ricevitore.
 - Collegare lo strumento alla presa di un circuito elettrico diverso da quello del ricevitore.
 - È consigliabile chiedere l'aiuto del rivenditore di zona o di un tecnico radiotelevisivo esperto.
 
La messa in funzione è subordinata alle seguenti due condizioni:
- Questo strumento non dovrebbe generare radiazioni dannose.
 - Lo strumento deve assorbire tutte le radiazioni, comprese quelle che potrebbero innescare operazioni indesiderate.