- Home
- Lösungen
- Expertise
- Informationen, Trends, Lösungen
- ON!Track & Flottenmanagement
Das Erfolgsduo für mehr Produktivität
Wie Sie mit der Kombination aus ON!Track und Flottenmanagement mehr Zeit für Ihre Arbeit gewinnen
Oktober 2019 I aktualisiert November 2020 I 4 Minuten I Services, Kompetenz, Interview
Fehlende Geräte, ein unübersichtliches Lager oder nicht gewartetes Werkzeug: Im Arbeitsalltag von Handwerkern und Bauunternehmen lauern viele Zeitfresser.
Hilti bietet gegen diese Alltagsprobleme schon seit über 15 Jahren das Flottenmanagement und seit 2016 die Betriebsmittelverwaltung ON!Track an. Einzeln können sie schon äusserst hilfreich sein. Die Symbiose zwischen den Services ist aber ein perfektes Beispiel dafür, wie man mit einer guten Geräteverwaltung noch mehr schaffen kann. Immer mehr Kunden setzen deshalb auf die Kombination der beiden Services und erzählen im Interview von ihren Erfolgen.
Optimal organisiert – mit der Hilti Geräteverwaltung
Der Flottenmanagement sorgt schon seit einigen Jahren dafür, dass Kunden flexibel und mit voller Kostenkontrolle die Geräte von Hilti auf Ihrer Baustelle einsetzen können. Zusätzlich zu diesen Maschinen findet sich oftmals noch viel Werkzeug in der Werkstatt, das im Flottenmanagement nicht erfasst wird. Dafür benötigt man normalerweise nochmal eine eigene Verwaltungssoftware.
«Ich war schon seit vier bis fünf Jahren dabei, selbst etwas zurecht zu schreiben, aber es gab immer wieder Probleme und dann kamt ihr mit ON!Track um die Ecke», berichtet Jörg Hustedt, Geschäftsführer der Harald Hustedt GmbH. In seinem Fachbetrieb für technische Arbeiten am Haus muss er nicht nur rund 140 Mitarbeiter koordinieren, sondern auch dafür sorgen, dass genug Werkzeug für alle vorhanden ist. Mit ON!Track ist stets für jeden Kollegen sichtbar, bei wem sich ein Gerät befindet. Damit erreiche man bei der Harald Hustedt GmbH eine erhebliche Zeitersparnis im Lager.
Im Interview: Das begeistert Jörg Hustedt an der Kombination aus ON!Track und Flotte
Weitere interessante Artikel
Die Suche hat ein Ende
Auch bei der Nederland Isoleert BV kennt man das Problem, immer nach Geräten suchen zu müssen. Betriebsleiter Martin Noorlander weiss den Grund dafür: «Monteure müssen sich erst an ihr Werkzeug gewöhnen, weil jedes Modell anders ist. Deswegen haben sie in der Vergangenheit ihre gewohnten Geräte in ihrem Transporter gelassen und nicht ins Lager zurückgebracht.» Dieses Versteckspiel funktioniert mit ON!Track nicht mehr.
Im Interview: Das begeistert Martin Noorlander an der Kombination aus ON!Track und Flotte
Schon mit dem Flottenmanagement konnte man Geräte bestimmten Mitarbeitern zuordnen. Mit der Software ON!Track von Hilti und der mobilen App kann zum Beispiel der Lagerist diese Zuordnung selbst pflegen. Mit dem Active Tracking System, das über Bluetooth funktioniert, kann man ausserdem seine Umgebung mit dem Smartphone abscannen. So erkennt man sekundenschnell, ob ein Gerät auf der Baustelle vergessen wurde oder was sich alles im Montagefahrzeug befindet.
Über das Flottenmanagement hat man die Möglichkeit, sich ein Set zusammenzustellen, das aus mehreren Bestandteilen wie zum Beispiel Gerät, Akku und Ladegerät besteht. In der Grössenordnung des polnischen Bauunternehmens Budextan hat das bei der Rückgabe manchmal zu Schwierigkeiten geführt, erinnert sich Logistikleiter Piotr Przyborowski: «Bei 100 Akkus zum Beispiel war es vor der Zeit mit ON!Track äusserst schwierig, jeden Akku wieder dem passenden Gerät zuzuordnen. Dank eurem Service finden wir jetzt ganz leicht die richtige Maschine und können sie als ein Set samt Akku und Zubehör zurückgeben.»
Im Interview: Das begeistert Piotr Przyborowski an der Kombination aus ON!Track und Flotte
Transparenz ermöglicht Optimierung
Natürlich können auch die Daten über die Gerätenutzung ausgewertet werden. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, seinen Gerätepark zu analysieren und zu optimieren. Budextan nutzt die mit ON!Track gewonnenen Informationen laut Przyborowski vor allem für Kaufentscheidungen. «Wir wollen vermeiden, dass Maschinen extra für eine neue Baustelle gekauft werden, während die gleichen Geräte auf einer anderen Baustelle nur ungenutzt herumstehen. Dadurch können wir letztendlich viel Geld sparen.»
Jörg Hustedt geht sogar noch einen Schritt weiter: «Im Grunde genommen haben wir unseren Bestand optimiert und schaffen mit weniger Maschinen mehr Arbeit.» Auch er strebt eine nahezu hundertprozentige Auslastung der Geräte an. Und sollte das doch mal zu viel für ein Werkzeug sein und es kaputt gehen, dann erhält er über das Flottenmanagement schnell ein Ersatzgerät. Auch bei Diebstahl ist das der Fall. So ist das Problem Ausfallzeiten ebenfalls gelöst.
Ein Plus an Sicherheit
Die Dokumentation von Prüfhistorien und Sicherheitszertifikaten auf Papier durchzuführen sowie die Wartungstermine im Kalender zu notieren, ist umständlich und nicht mehr zeitgemäss. Leichter geht das digital. Da man von ON!Track an Wartungen erinnert wird, haben Mitarbeiter eine Garantie, immer mit sicheren Geräten zu arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt: Mit wenig Aufwand sind gleichzeitig die Anforderungen durch Richtlinien für Wartungen und Sicherheitsprüfungen der Betriebsmittel erfüllt. «Es war zwar ein wenig Arbeit, alle Dokumente zu hinterlegen, aber jetzt ist alles zugeordnet und alle Mitarbeiter können auf der Baustelle die Dokumente abrufen», erklärt Jörg Hustedt.
Unterstützung vor Ort
An sich ist die Einführung der Services ON!Track und Flottenmanagement nicht so aufwendig, wie man vielleicht denken könnte. Hilti und Nederland Isoleert BV haben gemeinsam innerhalb von zwei Wochen die Software eingerichtet und rund 400 Betriebsmittel ins System aufgeommen. «Die Spezialisten von Hilti haben unsere Mitarbeiter vor Ort unterstützt und im Umgang mit der Betriebsmittelverwaltung geschult, wo es nötig war», so Noorlander.
Hilti erleichtert seinen Kunden ausserdem die Nutzung von ON!Track im Vergleich zu anderen Branchenlösungen. So werden neue Geräte schon mit daran befestigen Smart Tags ausgeliefert. Jörg Hustedt: «Wenn die Maschine über die Seriennummer ins System eingegeben wird, werden automatisch Flottenpreis und Zuordnung hinterlegt.» Das sorgt für korrekte Daten und spart Zeit, die man stattdessen in seine Arbeit investieren kann.
Das könnte Sie auch interessieren
«Wir haben die lästige Gerätesuche abgeschafft.»
Kundeninterview: Wo ist mein Werkzeug? Diese Frage stellte sich so auch beim Dämmungsspezialisten Nederland Isoleert BV. Betriebsleiter Martin Noorlander erklärt, wie dieses Problem mit der Betriebsmittelverwaltung Hilti ON!Track und dem Flottenmanagement behoben werden konnte.
«Straffe Zeitpläne? Für uns kein Problem mehr!»
Kundeninterview: Wenn bei Termindruck noch eine wichtige Maschine versagt, kann das zu einem grossen Problem werden. Ein Problem, dass das Bauunternehmen Budextan mit dem Flottenmanagement nicht mehr hat. Von weiteren Verbesserungen in Kombination mit ON!Track berichtet Logistikleiter Piotr Przyborowski im Interview.
Weiterlesen«So haben wir unseren Gerätepark optimiert.»
Kundeninterview: Immer mehr Geräte sammeln sich an, obwohl man viele Maschinen gar nicht jeden Tag braucht. Eine Optimierung und Analyse des Bestandes durch Hilti ON!Track kann da helfen. Geschäftsführer Jörg Hustedt berichtet im Interview über weitere positive Entwicklungen – auch dank Flottenmanagement.
WeiterlesenHilti Flottenmanagement
Informieren Sie sich über das Hilti Flottenmanagement. Profitieren Sie von einem professionell verwalteten Gerätepark inklusive schnellem Reparatur- und Austausch-Service zu klar planbaren Fixkosten.
Hilti ON!Track
Entdecken Sie, welche Vorteile eine effiziente Betriebsmittelverwaltung Ihrem Unternehmen bringt. Mit Hilti ON!Track optimieren Sie Geräteeinsatz, Produktivität und Sicherheit ganz einfach.