CON HILTI DALL'ACCIAIO GREZZO ALLA MACCHINA FINITA

L'acciaio è uno dei materiali più versatili al mondo

Diverse forme di acciaio nella pila

Novembre 2019  I  3 minuti  I  costruzione in acciaio e metallo

 

Nella prima parte della serie «fissaggio su acciaio» vi presentiamo le nostre soluzioni per la fabbricazione di manufatti in acciaio. Scoprirete inoltre come Hilti nella fabbricazione sia in grado di offrire il vantaggio decisivo in termini di produttività. L'acciaio è un materiale versatile come pochi altri. Essendo un materiale stabile, flessibile e deformabile sia a freddo che a caldo, non ci sono praticamente limiti alle sue applicazioni. In più può essere riciclato all'infinito – e questo senza alcuna perdita di qualità. E per fortuna, perché è l'unico modo per soddisfare il fabbisogno annuo di oltre un miliardo di tonnellate di acciaio grezzo in tutto il mondo.

L'acciaio

Da migliaia di anni l' uomo è affascinato dall'acciaio, dalla sua fabbricazione e dalle sue molteplici applicazioni

È ovvio: ogni fase decisiva dello sviluppo delle costruzioni in acciaio, dall'inizio dell'età del ferro all'industrializzazione nel XX secolo, è andata di pari passo con il progresso e il cambiamento sociale. Perché l'acciaio, sotto forma di armamenti bellici e materiale da costruzione, offriva sempre il vantaggio decisivo a intere nazioni e alle loro industrie.

 

Come l'' acciaio grezzo si trasforma in una macchina

Quando l'acciaio grezzo esce dal forno di fusione, viene sottoposto a ulteriori processi di lavorazione quali la forgiatura, la laminazione o processi laser. Così nascono profilati, tubi, lamiere, fili e grezzi per pezzi forgiati utilizzati nell'edilizia, nelle costruzioni sotterranee o nell'industria meccanica. A tale scopo, le acciaierie adattano la composizione e le dimensioni degli elementi in acciaio direttamente alle esigenze dei loro clienti.

E a questo punto i profilati o i fucinati devono essere chiaramente identificati: a quale cliente sono destinati i prodotti siderurgici? Di quale parte della macchina si tratta?

  • DX 462 per la marcatura di una trave d'acciaio incandescente

    Marcatura dell'acciaio grezzo con marcatori Hilti

    Ecco che per la prima volta nelle costruzioni metalliche entra in gioco Hilti: il funzionamento dei marcatori Hilti è simile a quello delle inchiodatrici usate principalmente per i sistemi di prefabbricazione a secco. Questi attrezzi sono dotati di una speciale testa di marcatura e possono essere usati per contrassegnare elementi in acciaio sia caldi che freddi.

    Marcatori Hilti

Fissaggi su acciaio nel campo della fabbricazione – efficienti e facili grazie a Hilti

Tradizionalmente, gli elementi in acciaio nella fase di produzione vengono uniti mediante saldatura o imbullonatura. Questi metodi mettono gli installatori di fronte a grandi sfide, in particolare per quanto riguarda l'efficienza del montaggio. Infatti, ciascuna di queste applicazioni richiede molto tempo e dipende da varie influenze esterne.

Per realizzare le imbullonature, l'installatore deve poter accedere a entrambi i lati dell'elemento da montare. Inoltre, le operazioni di montaggio danneggiano la superficie, rendendo così inevitabile una riparazione dello strato di rivestimento dell'acciaio. Inoltre, i fori passanti necessari alle imbullonature vanno a discapito della capacità di carico strutturale.

Il metodo di fissaggio più comune per gli elementi in acciaio di macchine esposte a carichi elevati, quali per esempio le gru, è la saldatura. Si tratta di un metodo di collegamento molto sicuro, ma anche molto oneroso. I fissaggi devono essere eseguiti esclusivamente da saldatori qualificati, in quanto sussiste sempre il rischio di un eventuale incendio. Il processo di saldatura è lungo e le saldature richiedono controlli di qualità complessi e articolati in più fasi, dai controlli visivi a quelli magnetoscopici fino agli esami a ultrasuoni.

 

Niente riparazioni, niente controllo di qualità prolungato e un facile accesso all'area di lavoro

Al giorno d'oggi nella produzione non c'è più tempo per i lavori impegnativi. Ecco perché abbiamo progettato la nostra nuova tecnologia Hilti per il fissaggio «acciaio su acciaio» in modo che gli installatori siano in grado di eseguire il montaggio con facilità e rapidità anche se non dispongono di conoscenze particolari.

 

Fissaggi di elementi in acciaio con la tecnologia del montaggio diretto

Nel montaggio diretto su acciaio si utilizza lo stesso meccanismo sparachiodi che trova applicazione nel settore delle costruzioni edili e nei sistemi di prefabbricazione a secco. Ma in più si verifica una fusione tra chiodo e sottofondo a causa dell'elevata temperatura sviluppata durante l'inserimento del chiodo nell'acciaio. Questo non solo è un metodo facile e veloce, ma aumenta anche la capacità di carico.

Bulloni collegati a griglie e travi in acciaio

Saldatura per fusione con chiodi

Nel montaggio diretto con chiodi, gli elementi sono uniti tra loro mediante collegamenti saldi e non smontabili. In questo modo si elimina la necessità di pre-forare, in quanto l'inchiodatrice inserisce i chiodi nel sottofondo usando semplicemente un propulsore a polvere, a gas o a batteria. Il tempo richiesto per tale operazione è minimo. E dato che gli eventuali rivestimenti presenti sul sottofondo non vengono danneggiati, non è più necessario provvedere alle fastidiose riparazioni.

Inchiodatrici Chiodo
Set di utensili per il fissaggio dei bulloni su trave in acciaio verniciato rosso

Saldatura per fusione con prigionieri

I prigionieri sono usati per collegare gli elementi in modo da poter essere nuovamente scollegati. Per l'inserimento di prigionieri a punta smussata prima è necessario praticare un foro cieco con 3 mm di profondità. Questo foro cieco permette l'inserimento di un prigioniero a punta smussata utilizzando il sistema del montaggio diretto. Questo metodo è particolarmente adatto per acciai ad alta resistenza e in presenza di carichi dinamici o elevati. Anche con questo metodo non occorrono rilavorazioni del sottofondo e non è necessario garantire all'attrezzo di lavoro un accesso da entrambi i lati.

Inchiodatrici Prigioniero
Fori per avvitatori a batteria in acciaio rosso porta-avvitatore in acciaio rosso

Fissaggi «acciaio su acciaio» mediante prigionieri filettati

Per acciai più morbidi e l'alluminio, la soluzione di fissaggio prescelta è data dai sistemi di avvitatura Hilti. In questo caso si lavora con un avvitatore a batteria, usato per avvitare un prigioniero filettato all'interno del foro cieco praticato. Ciò significa che il fissaggio può essere rimosso se necessario. Questo metodo è particolarmente utile se si lavora in atmosfere potenzialmente esplosive dove non si devono generare scintille.

Fissaggio in ambiente corrosivo
La guida Hilti è fissata con bulloni alla trave in acciaio blu

Il fissaggio giusto per ogni ambiente

A seconda del luogo di utilizzo, le macchine in acciaio sono esposte alle condizioni ambientali più diverse. Indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate all'interno di capannoni industriali in atmosfera non corrosiva oppure in aree urbane con un maggiore contenuto di anidride solforosa, o che vengano utilizzate in aree dove devono affrontare condizioni climatiche estreme, come il contatto con l'acqua salata o l'elevato tasso di umidità in zone al largo della costa, il collegamento deve tenere.

Perché le macchine prodotte con sistemi di fissaggio Hilti possano essere impiegate in tutti gli ambienti industriali e climatici, i nostri elementi di fissaggio sono disponibili con varie classi di corrosione – dai semplici chiodi e binari zincati fino ai fissaggi in acciaio inossidabile.

La soluzione di fissaggio giusta per ambienti interni asciutti Fissaggi per ambienti leggermente corrosivi Fissaggi in acciaio inossidabile per rispondere ai massimi standard in materia di protezione anticorrosione

Potrebbe anche interessarvi

ON!Track Active Tracking T380 Tag T380 e Fleet Case

La coppia di successo per aumentare la produttività

Ottobre 2019  I  4 minuti  I  servizi, competenza, intervista

Da soli ce la possiamo fare, ma l'unione fa la forza: molte aziende per la gestione attrezzi si affidano già alla combinazione di gestione beni aziendali ON!Track e gestione flotta. I clienti nell'intervista descrivono quali problemi si possono risolvere.

Continua a leggere
Impiegato Hilti nel centro logistico con un braccio scanner

Progettazione? Meglio con il sistema digitale

Settembre 2019  I  4 minuti  I  logistica, digitalizzazione

Il percorso dalla produzione, attraverso i centri di distribuzione fino al luogo d'impiego della merce, è quindi completamente digitalizzato.

Continua a leggere
Vista del nuovo centro commerciale e alberghiero di Posejdon con lo skyline di Setttin all'alba

Sempre al sicuro nel campo della protezione antifuoco

Settembre 2019  I  4 minuti  I  protezione antincendio

Nella protezione antincendio è importante lavorare in modo conforme alle prescizioni – ed essere in grado di dimostrarlo. A tale proposito è molto utile la gestione della documentazione antincendio – come è avvenuto per un grande progetto a Stettin, Polonia.

Continua a leggere