Un’illustrazione mostra la copertina del white paper «padroneggiare l’arte dell’equilibrismo» con metà di una valigetta Hilti e mezzo tablet.

La gestione di progetti in edilizia è una questione di equilibrismo

Ecco come il digitale vi aiuterà a facilitare la gestione dei progetti di costruzione

McKinsey & Company rivela che l’edilizia potrebbe potenzialmente aumentare la produttività1) fino al 15%. Il segreto sta nella gestione di progetto: assistenti intelligenti possono risolvere difficoltà di comunicazione e di coordinamento di compiti complessi. Il nostro prospetto informativo analizza i problemi fornendo soluzioni su come risparmiare tempo e fatica.

1) McKinsey & Company: "The Next Normal in Construction: How Disruption is Reshaping the World’s Largest Ecosystem," 2020

Le sfide della gestione di progetto nell’edilizia

95 %

delle informazioni viene scambiato in modo analogico
La comunicazione tramite telefono e su carta causa inefficienze ed è soggetta a errori.

35 %

del tempo non viene impiegato in modo efficiente
Un sacco di tempo viene perso nella ricerca di attrezzature, materiali e informazioni anziché essere impiegato nella produzione.

15 %

di ricambio annuale di specialisti qualificati
Il ricambio del 15-25% del personale ogni anno mette a dura prova i team e le aziende.

20 %

di potenziale aumento dell’efficienza totale
I nostri studi mostrano che è evidente l’impatto della gestione digitale dell’equipaggiamento sulla riduzione dei tempi di inattività e sull’efficienza.

Ecco le sfide che rendono ancora più difficile la gestione di progetto nell’edilizia, di per sé già impegnativa: Il coordinamento dei materiali, dei subappaltatori e delle attività artigianali senza il supporto digitale diventa rapidamente ingestibile. Senza un’organizzazione chiara e degli strumenti intelligenti, ritardi e spese aggiuntive sono praticamente inevitabili. Le soluzioni digitali aiutano a pianificare meglio i processi, a migliorare la comunicazione e a realizzare in modo più efficiente i progetti edili.

Ecco il modo in cui il settore edile trae vantaggio dalla gestione digitale

Der Umstieg auf digitale Lösungen ist entscheidend, um branchentypische Probleme wie Budgetüberschreitungen, Projektverzögerungen und Sicherheitsbedenken zu vermeiden. So können zum Beispiel Stillstandzeiten auf Baustellen deutlich reduziert werden.

Un’illustrazione mostra le icone di tre persone, sopra le quali è visibile un fumetto.

Comunicazione in tempo reale

In questo modo le parti coinvolte hanno sempre una visione chiara della situazione. Le soluzioni software basate su cloud fanno in modo che si riducano i problemi di comunicazione, poiché l’ufficio, il cantiere e il team hanno sempre a disposizione i dati aggiornati, come nel caso della collocazione degli attrezzi o della pianificazione delle mansioni. Pertanto le informazioni sono accessibili ovunque mediante un’app su smartphone o tablet.

Un’illustrazione mostra un’icona grigia di un laptop e davanti ad essa un’icona rossa di uno smartphone.

Documentazione digitale in ordine

La documentazione viene gestita in maniera automatica e ordinata. Una buona documentazione consente passaggi di consegna senza inconvenienti sul cantiere, ma aiuta anche a rispettare gli standard di sicurezza e a pianificare meglio il futuro. Con la documentazione digitale si riduce lo sforzo necessario alla redazione dei documenti ed è più facile accedervi per tutte le parti coinvolte.

Si vedono una dietro l’altra tre icone di attrezzi.

Gestione intelligente delle risorse

Tutti gli attrezzi necessari pronti all’uso. Grazie all’utilizzo di targhette Bluetooth e ai gateway è possibile monitorare gli attrezzi e gestire il loro stato e i cicli di manutenzione. In questo modo si aumenta l’efficienza dei progetti e si supporta il rispetto delle norme di sicurezza. Si riducono le spese dovute allo spreco superfluo e inefficiente delle risorse.

Padroneggiare i progetti grazie a soluzioni intelligenti

La gestione di progetto digitale offre la possibilità di semplificare e rendere più efficiente la gestione complessa dei progetti edili. Scaricate qui il prospetto informativo completo e scoprite qui i vantaggi della digitalizzazione nell’edilizia. Scoprite come il rendimento della vostra azienda può essere ottimizzato tramite la comunicazione in tempo reale, la documentazione digitale e la gestione digitale delle risorse.

Altri articoli

Un operaio prende una cassetta degli attrezzi Hilti rossa da una rastrelliera degli attrezzi. A destra c'è un'infografica con tre avvitatori a batteria stilizzati grigi e un simbolo rosso dell'euro.

Un fattore sottovalutato: il parco attrezzi

Scoprite quali sono gli effetti dell’ottimizzazione del parco attrezzi sulla produttività aziendale e come le soluzioni digitali possono contribuire a raggiungere questo obiettivo.

Vai all’articolo
Due operai e un consulente di vendita Hilti guardano insieme un tablet. Accanto ad esso c'è un'infografica con tre punti rossi che sono collegati all'icona di un telefono cellulare tramite linee.

Ecco come coinvolgere il proprio team nella digitalizzazione

Attualmente l’ostacolo maggiore per la digitalizzazione nel settore edile è rappresentato dalla mancanza di personale specializzato. Pertanto è di primaria importanza che gli imprenditori coinvolgano i propri collaboratori nel processo di trasformazione digitale e li stimolino ad abbracciare i cambiamenti. Leggete il nostro articolo che spiega come comunicare ai propri team che le soluzioni d’intelligenza digitale possono facilitare il lavoro.

Vai all’articolo
Tre operai maschi stanno insieme e parlano tra loro. L'infografica mostra gli ingranaggi che si incastrano.

Il blog Hilti relativo alle prospettive, alle tendenze e alle soluzioni digitali nel settore edile

In che modo le soluzioni d’intelligenza artificiale aiutano il settore edile a risparmiare tempo e denaro? Quali sfide ci aspettano? Esplorate con noi il futuro dell’industria delle costruzioni nel nostro blog: qui si condividono osservazioni attuali sul settore e consigli per la gestione della vostra attività.

Vai alla panoramica