AVEC HILTI : DE L'ACIER BRUT À LA MACHINE COMPLÈTE

L'acier est l'un des matériaux les plus diversifiés au monde

Différentes formes d'acier dans la pile

Novembre 2019  I  3 minutes  I  acier et construction métallique

 

Peu de matériaux sont transformables comme l'acier. Stable, flexible, malléable aussi bien froid que chaud, l'acier offre des possibilités d'application quasi illimitées. En outre, il peut être recyclé à l'infini sans perdre en qualité. Et c'est une bonne chose, car c'est la seule manière de couvrir le besoin annuel mondial qui s'élève à plus d'un milliard de tonnes d'acier brut.

L'acier

Sa production et ses nombreuses possibilités d'utilisation fascinent les hommes depuis des millénaires

Rien d’étonnant : chaque étape de développement majeure dans la construction en acier, des prémices de l'âge du fer à l'industrialisation du 20e siècle, est allée de pair avec le progrès et un changement sociétal. Car l'acier, aussi bien en tant que matériel de guerre que produit et matériel de construction, a sans cesse fourni l'avantage décisif à toutes les nations et leurs industries.

 

Comment créer une machine à partir de l'acier brut

Lorsque l'acier brut sort du four de fusion, il est traité par le procédé de forgeage, laminage ou laser. Il en résulte des profilés, des tubes, des tôles, des fils et des ébauches pour les pièces forgées, qui sont utilisées dans le bâtiment et le génie civil ou la construction de machines. Les aciéries adaptent la composition et les dimensions des éléments en acier aux besoins des clients.

Et à ce stade, les profilés ou pièces forgées doivent également être clairement identifiés : à quel client les produits en acier sont-ils destinés ? Et de quel composant de machine s'agit-il ?

  • DX 462 pour le marquage d'une poutre d'acier incandescente

    Identification de l'acier brut avec les appareils de marquage Hilti

    C'est à ce moment qu'intervient pour la première fois Hilti dans la construction en acier : similaires aux appareils de scellement généralement utilisés dans la construction sèche, les appareils de marquage Hilti fonctionnent ici parfaitement. Equipés d'une tête de poinçon spéciale, ces appareils marquent les éléments en acier chauds ou froids.

    Les appareils de marquage Hilti

Fixation sur l'acier lors de la production : efficace et simple avec Hilti

Traditionnellement, les éléments en acier sont liés en production, par soudure ou vissage. Ces techniques imposent aux monteurs d'énormes défis, surtout en matière d'efficacité du montage. En effet, chacune de ces applications demande beaucoup de temps et dépend de facteurs extérieurs.

Pour le vissage, le monteur a besoin d'un accès des deux côtés de l'élément en acier à monter. En outre, si la surface est endommagée pendant le montage, il faut absolument retoucher l'acier revêtu. Sous l'effet d'un perçage, la capacité de charge de la construction souffre également.

La méthode de fixation sur l'acier la plus fréquente pour des machines comme des grues, qui sont soumises à de fortes sollicitations, est la soudure. Aussi fiable que soit cette méthode de liaison, elle n'en est pas moins complexe. Seuls des soudeurs qualifiés sont autorisés à procéder à la fixation, car il existe toujours un risque d'incendie. Le processus de soudage est fastidieux et les soudures nécessitent un contrôle qualité laborieux en plusieurs étapes, s'étendant du contrôle des couches aux examens par ultrasons en passant par des tests avec des aimants.

 

Pas de reprise, pas de contrôle qualité fastidieux et un accès aisé à la zone de travail

Pour ces tâches intensives, il ne reste aujourd'hui pas de temps en production. C'est pourquoi nous avons conçu notre nouvelle technique de fixation acier sur acier Hilti de façon à ce que les installateurs puissent également procéder au montage simplement et rapidement sans grandes connaissances préalables.

 

technologie de fixation directe sur l'acier

La fixation directe sur l'acier utilise le même mécanisme que dans le bâtiment et la construction sèche. De plus, la température élevée générée par la pose d'un clou dans un support en acier entraîne la fusion du clou et du matériau support. Ce n'est pas seulement rapide et simple, cela augmente aussi la capacité de charge.

Boulons reliés aux caillebotis et aux poutres d'acier

Soudure par fusion avec des clous

Avec la fixation directe avec des clous, les composants sont assemblés solidement entre eux et ne peuvent pas se désolidariser. Le perçage préalable devient alors superflu, car l'appareil de scellement enfonce simplement le clou dans le support au moyen de gaz, de poudre ou par accu. Le temps nécessaire est alors réduit au minimum. Et comme les revêtements du support ne sont pas endommagés, il n'est pas nécessaire de procéder à une retouche fastidieuse.

Jeu d'outils de pose de boulons boulon sur poutre en acier peint en rouge

Soudure par fusion avec des goujons

Les goujons fixent les composants entre eux de façon à pouvoir aussi les détacher. Lors de la pose de goujons émoussés, un trou borgne de 3 millimètres de profondeur est percé au préalable. Avec la fixation directe, un goujon émoussé peut être enfoncé dans ce trou borgne. Cette méthode convient surtout pour l'acier haute résistance et les charges élevées ou dynamiques. Avec cette méthode aussi, le matériau support ne nécessite aucune retouche et vous n'avez pas besoin d'avoir accès aux deux côtés de l'outil de travail.

Appareil de fixation DX 351-BT Goujon fileté X-BT M10
Tournevis sans fil perce un trou dans le support en acier rouge

Vissage acier sur acier

Avec les aciers plus doux et l'aluminium, Hilti propose comme solution de fixation la technique du vissage. Pour visser un goujon dans un trou borgne, une visseuse sans fil est utilisée. Cela signifie que la fixation peut être retirée si nécessaire. Cette méthode est particulièrement adaptée si vous travaillez dans des atmosphères explosibles, où aucune étincelle ne doit être produite.

Le rail Hilti est fixé à l'aide de boulons à la poutre d'acier bleu

La fixation adaptée à chaque environnement

Les influences environnementales les plus diverses agissent sur les machines en acier en fonction du site. Peu importe si elles sont utilisées dans des bâtiments de production neutres en termes de corrosion ou dans des zones urbaines avec une teneur accrue en dioxyde de soufre, si elles sont employées dans des régions aux défis climatiques immenses comme peuvent l'être les déversements d'eau salée ou l'humidité élevée de l'air dans l'industrie Offshore- la liaison doit tenir.

Pour que les machines fixées à l'aide des technologies Hilti puissent également intervenir dans tous les environnements climatiques et industriels, nos éléments de fixation répondent à différentes classes de corrosion – des simples clous et rails galvanisés aux fixations en acier inoxydable.

Goujon fileté pour caillebotis et fixations multi-usage sur l'acier dans les environnements moyennement corrosifs Goujon prisonnier fileté (acier au carbone) pour diverses fixations sur l'acier Goujon fileté (acier inox) pour diverses fixations

Ces ressources pourraient également vous intéresser

Application SI-AT sur garde-corps

Sécurité dans la construction métallique et en acier

Novembre 2019  I  1 minute

Vous êtes intéressé(e) ? Laissez-vous convaincre par une démonstration en direct.

En savoir plus
ON!Track Active Tracking T380 Etiquette et étui de parc de véhicules

Le duo gagnant pour une productivité accrue

Octobre 2019  I  4 minutes  I  services, compétence, interview

Seul c’est bien, ensemble c’est mieux : ils sont déjà nombreux à faire confiance à la combinaison de ON!Track et du Fleet Management pour la gestion des appareils. Les clients interviewés décrivent les problèmes qu’ils ont ainsi résolus.

En savoir plus
Employé de Hilti dans le centre logistique avec un scanner à bras

Planifier les opérations ? En version numérique, c'est encore mieux

Septembre 2019  I  4 minutes  I  logistique, numérisation

Dans la chaîne logistique, la fabrication est aussi un point de départ logique pour la saisie numérique.

En savoir plus
Vue du nouveau centre commercial et hôtelier Posejdon avec l'horizon de Setttin au lever du soleil

Faire pencher la balance du côté de la sécurité en matière de protection incendie

Septembre 2019  I  4 minutes  I  protection contre l'incendie

Dans le domaine de la protection incendie, il convient de travailler dans le respect de la législation et de pouvoir le prouver. Notre Assistant projets, véritable gestionnaire de documentation sur la protection incendie, est une aide non négligeable, comme le montre un projet d'envergure situé à Stettin (Pologne).

En savoir plus