Mieux planifier

Durant nos formations, bénéficiez des dernières connaissances en matière de prescriptions et de notre grande expérience pratique

Hilti Trainer avec les étudiants dans la salle de formation

Septembre 2019  I  3 minutes  I  formations

 

La planification de la construction a parfois « mauvaise presse » : Eurotunnel, l'hôpital Nord-Vienne ou l'aéroport de Berlin ont fait les gros titres. Evidemment, des projets d'une telle ampleur sont associés à une multitude d'impondérables pour les planificateurs. Malgré tout, les erreurs de planification et de construction coûtent de l'argent et entachent la réputation. En Europe, près d'un milliard et demi d'euros sont investis chaque année dans le BTP – le risque financier pour les planificateurs, les entreprises exécutantes et les maîtres d'ouvrage est donc très élevé.

 

Les constructions deviennent de plus en plus complexes, mais sont de mieux en mieux gérées

Les défauts de construction peuvent résulter des causes les plus variées, dont un certain nombre de facteurs sur lesquels les architectes et les planificateurs ne peuvent pas grand-chose. Les contraintes de temps et la pression sur les coûts en font partie, tout comme le manque de personnel qualifié.

L'une des causes principales est pourtant la complexité importante des processus de planification et de construction modernes : les exigences énergétiques, par exemple, ou l'ensemble des dispositions sur la protection incendie. Dans ces deux contextes, le fait est que les mesures nécessaires ne peuvent être adoptées qu'en collaboration avec tous les domaines techniques.

L'évolution fulgurante des prescriptions sur la construction rajoute encore à cette complexité. A lui seul, le règlement allemand des clauses techniques de construction répertorie près de 120 documents nouveaux ou modifiés durant ce trimestre.

D'un autre côté, les architectes, planificateurs spécialisés et chefs de chantier disposent de nouvelles possibilités pour déterminer avec précision la planification et le déroulement de la construction, puis les surveiller sans aucune faille. La condition préalable est une étroite collaboration et un transfert de connaissances systématique entre tous les acteurs impliqués dans la construction.

Les formations Hilti destinées aux planificateurs dispensent sous une forme compacte et ciblée des connaissances sur les meilleures pratiques.

Pour exclure les défauts d'emblée

Chef de produit pour les tests de protection contre l'incendie

Sven Michael Karner (ing. dipl.), Technical Trainer Specialist chez Hilti Autriche

 

Comment procédez-vous durant vos formations ?

« Il est possible d'exclure une bonne partie des défauts dès la phase de planification. Pour ce faire, architectes et ingénieurs spécialisés doivent réfléchir de manière rigoureuse aux processus de construction. Nous aidons les planificateurs à comprendre où et comment les problèmes peuvent apparaître durant les travaux sur le chantier. Nous leur montrons, par exemple, comment faire en sorte que le transfert d'informations fonctionne bien par-delà les interfaces. » 

Pour transmettre ce genre de savoir, il faut déjà en disposer…

« C'est précisément sur ce point que nos formations sont uniques ! Les conseillers Hilti sont quotidiennement aux côtés des artisans sur des chantiers dans le monde entier. Concrètement, nous nous mettons d'accord avec nos clients sur ce qui doit être transmis. Nous pouvons ainsi fournir des réponses pratiques et concrètes – exactement ce qui est nécessaire pour le domaine de planification des participants. »

Comment garantir la sécurité de la réalisation correcte d'une construction ?

« Avec une planification pensée jusque dans les moindres détails. Par exemple : pour un point de fixation concret sur un élément de construction, la planificateur peut choisir un système de chevillage de manière ciblée, grâce auquel tout défaut de montage typique, comme un nettoyage insuffisant des trous, est exclu pour des raisons liées au système. Les spécifications de l'application du règlement sur les produits de construction garantissent notamment la sécurité de la planification. »

Formations destinées aux planificateurs

Femme et homme regardant l'écran

Des formateurs Hilti expérimentés dispensent dans toute l'Europe des formations spéciales destinées aux architectes, ingénieurs en génie civil et planificateurs spécialisés. Ces formations sont axées sur la transmission du savoir-faire et de l'expérience acquis au travers de la pratique. Des contenus spécifiques et des exemples pour les exercices sont adaptés au besoin de formation de chaque groupe de participants. Depuis peu, nous proposons également des formations modulaires permettant de combiner différentes thématiques, allant des principes techniques fondamentaux jusqu'à des cours sur des logiciels.

Thèmes principaux des formations Hilti actuellement destinées aux planificateurs :

- principes de base des techniques de fixation ;

- planification et dimensionnement des sous-constructions dans les installations techniques de bâtiments ;

- technique d'installation des systèmes de chauffage et de refroidissement ;

- bases de la planification de la protection passive des bâtiments contre l'incendie ;

- formation des experts en protection incendie.

Sécurité d'un seul tenant de la planification

Deux hommes avec une tablette

Une planification et une construction sûres avec Hilti

Hilti apporte son soutien aux architectes et aux planificateurs dans le but de les aider à planifier systématiquement leurs projets en toute sécurité et conformément aux prescriptions les plus récentes. Nos solutions de bout en bout vous le garantissent : du produit individuel associé à des homologations applicables dans le monde entier, en passant par des solutions logicielles spéciales et la bibliothèque BIM extrêmement complète de Hilti, jusqu'aux solutions concrètes à vos problèmes trouvées par nos services techniques et au transfert de connaissances dans le cadre des offres de formations de Hilti.

CES RESSOURCES POURRAIENT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER

Laboratoire de recherche sur la protection contre l'incendie avec une personne en combinaison de protection

Protection incendie « made in Germany »

Septembre 2019  I  3 minutes  I  protection contre l'incendie, compétence

Chez Hilti, les services Développement et Production travaillent main dans la main. 

En savoir plus
Balance de laboratoire utilisée pour mesurer les ingrédients

Les optimisateurs de chevilles chimiques sortis tout droit du laboratoire de chimie

Septembre 2019  I  3 minutes  I  technologie des chevilles, compétence

De la recherche à la production : le développement des chevilles chimiques chez Hilti.

En savoir plus
Formation pour les installateurs

Formation pour les installateurs

 

Principes de base, dimensionnement et utilisation du logiciel lors de la planification.

En savoir plus
Tablette PC avec logiciel BIM

Des mondes virtuels à portée de main

Septembre 2019  I  2 minutes  I  BIM, compétence

Hilti inaugure son BIM Experience Center à Rotterdam.

En savoir plus