News

Ajustement des prix à partir du 1er juin 2021

La conjoncture mondiale se remet lentement de l’effondrement causé par la pandémie de Covid-19. Or, ce regain économique est malheureusement accompagné par des pénuries de matières premières, des goulots d’étranglements freinant la production ainsi que par d’importantes perturbations du transport mondial. Tout ceci induit des hausses drastiques de prix, également dans notre branche d’activité. En particulier les prix de l'acier et des produits chimiques sont marqués par une forte hausse. Selon l’Office fédéral de la statistique, le prix de l'acier a augmenté en Suisse de 35% par rapport à 2020. En outre, rien n'indique que la situation va se détendre dans les mois à venir.

Hilti (Suisse) SA doit elle aussi faire face à cette évolution. C'est la raison pour laquelle nos prix augmenteront au 1er juin 2021. Ayant conscience que la situation actuelle est un défi pour tous et que nous voulons continuer à soutenir nos clients de la meilleure façon possible, nous avons décidé d’opérer une augmentation sélective entre +1,45% à +3,75% selon le groupe de produits. En outre, nous avons décidé d'exclure certaines familles de produits de cette augmentation de prix. Vous trouverez ci-joint une liste détaillée des produits concernés par la hausse de prix.