On demand Webinare

Hilti Webinar

On demand Webinare

  • alt text

    Befestigungen in WHG-Flächen – Herausforderungen und Lösungen von HILTI

    Befestigungen auf Anlagen beim Umgang mit wassergefährdenden Substanzen fallen unter die Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der Anlagenverordnung (AwSV). Hilti hat hierzu umfangreiche fremdüberwachte Untersuchungen auf beschichtetem und nicht beschichtetem Beton mit unterschiedlichen Verbunddübeln durchgeführt und durch einen unabhängigen Gutachter bewertet. Diese Ergebnisse stellen wir Ihnen in diesem Webinar vor.

  • alt text

    Hilti Profis Engineering: Integrale Planung von Befestigungen

    Erfahren Sie, welche deutlichen Vorteile die neue Hilti Profis Engineering Software für Ihre Bemessung von Beton- und Mauerwerk-Verankerungen bietet. Sie lernen die Highlights von PROFIS Engineering kennen, erhalten einige Tipps zur Erhöhung Ihrer Produktivität und können Ihre Fragen live stellen.

  • alt text

    Hilti Profis Engineering: Einfache & vollständige Geländerbemessung

    In diesem Webinar erfahren Sie, welche Vorteile Ihnen die neue Hilti Software bietet. Sie lernen, wie Sie mit wenigen Klicks Ihre Geländer nach EN 1090 selbstständig optimieren können und somit Zeit und Geld sparen. Wir zeigen Ihnen die Highlights von PROFIS Engineering, Sie erhalten einige Tipps zur Erhöhung Ihrer Produktivität und können Ihre Fragen live stellen.

  • alt text

    Arbeitssicherheit mit Hilti ON!Track – wir zeigen wie es geht!

    Wie jedes Jahr stehen verschiedene Prüftermine für Ihre Geräte im Betrieb an (z. B. elektronische Sicherheitsprüfungen, Leiterprüfungen, Schweissgeräte Prüfungen, Pressen Prüfungen etc.). Doch wie können Sie bei all den verschiedenen Terminen den Überblick behalten und eine automatische Erinnerung erhalten? Auch die laut Gesetz benötigten Dokumentationen über die erfolgten Prüfungen sollten jedem Gerät entsprechend zugeordnet und nicht nur im Büro sondern auch auf der Baustelle abrufbar sein? Zusätzlich müssen Sie noch weitere Servicetermine wie TÜV, UVV Prüfungen, Reparaturen etc. im Blick behalten?

  • alt text

    Hilti Detektionssysteme für zerstörungsfreie Bauwerksprüfung

    Alltag auf einer Baustelle: Sie bohren eine Leitung an oder ein Bewehrungsstab versperrt Ihnen den Durchbruch. Im günstigsten Fall kostet Sie das einfach „nur“ Zeit. Es könnten aber auch weitreichende Schäden oder lebensgefährliche Unfälle die Folge sein. Gehen Sie diese Risiken nicht ein! Hilti Detektionssysteme zeigen Ihnen zuverlässig an, wo spannungsführende Leitungen, Bewehrungen und sonstige Medien im Untergrund verborgen sind.

  • alt text

    Brandschutz rettet Leben – Feuerwiderstand Installation Systeme

    Im Rahmen eines 30-minütigen Webinars zeigen wir Ihnen Hintergründe sowie Lösungen zum Thema Installationen unter Brandanforderungen aus dem Hause Hilti und gehen auf weitere Fragen ein.

  • alt text

    Die neueste Generation Injektionsmörtel HIT RE-500 V3

    Im Rahmen eines 30-minütigen Webinars geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick zu Hilti HIT-RE 500 V3 und PROFIS Software.

  • alt text

    Produktivität in der Elektrobefestigung

    Dieses Webinar „Produktivität in der Elekrobefestigung“ gibt Auskunft über die Kabeltrassen Montage mit dem Schraubanker HUS und der TE 4-A Akkubohrhammer mit Staubabsaugung. Ein weiteres Thema ist die Weltneuheit in der Direktbefestigung mit dem Produkt BX 3-ME im Akkubereich.

  • alt text

    Befestigung im Mauerwerk

    Dieses Webinar „Befestigung im Mauerwerk" gibt Auskunft über Produkte, die für die Befestigung in unbekanntem Mauerwerk geeignet sind. Weitere Themen sind die Beurteilung der Tragfähigkeit des verwendeten Befestigungsmaterials und die Vorschriften wie Belastungsversuche erfolgen. Zusätzlich wird über die Grundlagen zur Bemessung einer Befestigung informiert.

  • alt text

    Innovationen in der Baubranche

    Dieses Webinar „Innovationen in der Baubranche“ gibt Auskunft über den Meisselhammer TE 800-AVR inklusive passenden Meissel (Werkzeug) und die TE 3000-AVR. Ein weiteres Thema ist die Servicelampe an den Produkten und das Flottenmanagement von Hilti.

Kontakt
Kontakt