Die Delhi Metro hat sich das Ziel gesetzt, Mobilität neu zu definieren. Und das nicht nur in Delhi selbst, sondern im ganzen Land. Mit seinen schlanken, hellen und klimatisierten Zügen startete das Unternehmen eine „Neue Ära“ des Personenverkehrs in Indien.
Die Delhi Metro arbeitet darauf hin, das weltweit größte Metronetz aufzubauen: Sowohl in Bezug auf die Anzahl an Stationen, wie hinsichtlich der Länge des Schienennetzes. Innerhalb weniger Jahre will das Unternehmen so auch die Länge der seit 150 Jahren bestehenden Tube in London in der Länge des Netzes übertreffen.
Aktuell setzt der Verkehrsbetrieb gerade die Phase III seiner Ausbaupläne um. Beim Bau der Metro-Station Nehru Palace allerdings stießen die Arbeiten auf unerwartete Schwierigkeiten: Während der Bauarbeiten kam es zu einer Verschiebung an einer Reihe Armierungseisen. Die Projektverantwortlichen baten die örtlichen Hilti Spezialisten um Unterstützung vor Ort. Die Experten sollten sie bei der Suche nach einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Ersatzlösung für den Betonanschluss unterstützen.