Modulares Bauen
Serielle Vorfertigung für mehr Effizienz in der Baubranche
Ansätze, wie eine frühzeitige und ganzheitliche Planung und das Arbeiten mit digitalen Prozessen gelten nicht nur im Modulbau. Und auch die Vorfertigung lässt sich zum Teil bei anderen Bauverfahren realisieren.
«Wir wollten von Anfang an ein modulares Bauwerk entwerfen, das den gleichen Anforderungen entspricht und die gleiche Haltbarkeit hat wie ein herkömmliches Gebäude.»
Jörg Bauer baut mit Massivholz. Seine Firma fertigt als einzige in Europa nachhaltig zertifizierte Gebäude, die zwischen 80 und 100 Jahre halten. Seine Modulbauten unterliegen einem Vorfertigungsgrad von 98 Prozent. Böden, Fenster und Wandbeläge sowie sämtliche Elektro- und Sanitärausstattungen werden bereits in der Halle montiert, sodass der Kunde am Ende ein fertiges Gebäude geliefert bekommt. Die Vorteile der seriellen Fertigung von Modulelementen liegen auf der Hand: «Wenn man heute ein Gebäude baut und dieses im Anschluss reproduziert, sinken die Produktionskosten was den Lohn betrifft, um ungefähr 30 Prozent», so der Unternehmer. Bauers Angestellte müssen keinen Bauplan lesen. Jeder Handgriff sitzt.
Die Modulbauten von Variahome sind nicht günstiger als herkömmliche Gebäude, weil hochwertige Materialien und Massivholz verwendet werden.
Weitere interessante Artikel