La poussière – le plus grand danger sur les chantiers

La poussière de chantier – ce que vous devez savoir

On sous-estime souvent la poussière sur chantier. Or elle comporte d'énormes risques pour votre entreprise – menace pour la santé de vos collaborateurs, frais élevés et inutiles, interruptions de chantiers et versement d'amendes en cas de non-respect des lois sur l'exposition à la poussière au sein de votre entreprise.

Vous trouverez ici un aperçu complet des principaux thèmes liés à la poussière de chantier.

Vous obtiendrez également des informations complémentaires dans notre brochure gratuite sur le thème de la poussière de chantier, téléchargeable au format PDF.

La poussière est soumise à des directives de plus en plus strictes.

En effet, la poussière de chantier étant aujourd'hui considérée comme une substance dangereuse extrêmement nuisible, l'UE a édicté des directives correspondantes à appliquer dans tous les pays. Le respect de ces règles et de ces normes fait l'objet de contrôles, donc votre entreprise s'expose dans le pire des cas à une amende ou à une interruption des travaux. À cela s'ajoutent des règles encore plus strictes pour la poussière de quartz car celle-ci est jugée cancérigène.

Découvrez-en plus sur les normes et directives en matière de poussière de chantier

Solutions pour des travaux pratiquement sans poussière

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aspirer cette poussière et éviter toute émission excessive dans l'air. Nous vous recommandons d'utiliser des solutions d'aspiration différentes en fonction des travaux réalisés (perçage, meulage, rénovation ou autres) et du type de matériau utilisé. Grâce à quelques astuces pratiques et à l'utilisation de combinaisons d'appareils bien pensées, vous pouvez garantir des travaux pratiquement sans poussière.

Comment éviter et éliminer la poussière de chantier

La poussière de chantier : un danger pour la santé de vos collaborateurs

Une exposition prolongée à la poussière peut provoquer sur le long terme des maladies telles que de l'asthme, une asbestose, une silicose (pneumoconiose) et des cancers. Le pire est que ces maladies n'apparaissent parfois qu'a posteriori et peuvent encore s'aggraver une fois à la retraite, même quand le collaborateur n'est plus exposé sur chantier. De plus, l'exposition prolongée augmente le risque de maladies cardiovasculaires graves.

Autres informations sur les risques liés à l'exposition à la poussière

Questions générales sur le thème de la poussière de chantier

Comment se forme la poussière de chantier ?

Béton, béton poreux, brique, pierre silico-calcaire, bois ou matériaux composites : tous les matériaux génèrent de la poussière. Tandis que les grosses particules de poussière sont évacuées par le corps, les fines particules dangereuses présentes dans l'air se fixent sur les poumons et peuvent causer de graves problèmes de santé. Lors des travaux en intérieur en particulier, c'est-à-dire dans des espaces fermés, la poussière fine est un problème souvent sous-estimé. Apprenez-en plus sur les différents types de poussières et les risques pour la santé.  

Qu'est-ce que la poussière de construction et où se trouve-t-elle ?

Les types de poussières les plus fréquents sur chantier sont les poussières de quartz, de bois et d'amiante. Ces matériaux émettent des particules de poussière lors des travaux de sciage, de perçage, de rainurage et lors du traitement d'une manière générale. Il existe différentes classes de poussière : la poussière de classe E, qui pénètre dans les poumons par les voies respiratoires et peut être évacuée de l'organisme par la toux, et la poussière de classe A, qui se fixe irrémédiablement sur les alvéoles pulmonaires. La poussière de chantier est beaucoup plus dangereuse que la poussière domestique normale et en cas d'inhalation continue, elle peut entraîner de graves séquelles. Outre la santé des collaborateurs, la poussière de chantier nuit également à l'efficacité de vos appareils de construction et au déroulement des travaux. Étant donné que les directives de l'UE sur la poussière de quartz se sont durcies, nous vous invitons à vous informer dans notre vue d'ensemble ou à consulter notre brochure d'information gratuite sur le thème important de la poussière de chantier.  

Voir la brochure d'information >